结果:找到"Bug-Report",相关内容182条
- BugReport:EDA专业版测量长度工具撤回错误
- 该错误存在于1.8.10最新版和devpro2(7月29日)版本,具体表现为拖动测量工具后使用Ctrl-Z撤回,其测量点并没有回到原位,具体不好解释的地方看下方视频:https://drive.soraharu.com/s/KOsZ(点击链接预览视频)
- 所属专栏: PCB设计 标签: Bug-Report 发帖人:久治明千树汐 发帖时间:2022-07-30 20:02:00
- 1.7.24项目版本兼容问题
- 在1.7.24里画的原理图,由于转PCB的过程中有bug(详见我另外的帖子),导致我不得不回退到1.7.20。回退到1.7.20发现了新的兼容性问题,原来好好的原理图,现在文字错位了,又陷入到新的痛苦中,啥意思,看截图吧,只截了一个例子,注意,是整个原理图文字全错位了,不是一处两处。原来文字都在框里的。这是我报告的第4个bug了,痛苦至极,非常后悔升级到1.7.24,导致现在回退也很痛苦。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: bug 发帖人:Westcowboy 发帖时间:2022-06-25 08:59:00
- 请教这个是否是bug
- 立创eda最新版,禁止区域无法禁止填充区域,这个是不是bug
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: Bug 发帖人:Lcui110 发帖时间:2022-05-09 17:25:00
- BugReport:EDA标准版工作区项目设置允许评论复选框前端逻辑错误
- 在EDA标准版(专业版未测试)工作区项目设置内的允许评论复选框前端DOM与实际不符合,具体表现为:1.在之前已选中该复选框后进入该页面,不对该复选框进行任何操作,直接点击保存,之后刷新页面,该复选框状态重置为未选中。2.无论之前是否选中该复选框,进入该页面,并点击该复选框一到两次,直到状态为已选中,点击保存,之后刷新页面,该复选框状态为已选中。3.在第2条操作完成后,不对该复选框进行任何操作,直接点击保存后刷新页面,该复选框状态仍然重置为未选中。Bug复现视频(2022年2月前可访问):视频经过以上三条分析并抓取页面DOM更新数据后推断,在该页面加载时,程序会尝试读取数据库内该复选框的状态,...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: Bug-Report 发帖人:久治明千树汐 发帖时间:2021-12-26 23:45:00
- BugReport:EDA标准版弧形走线圆弧中心与实心填充边缘接触误报DRC错误
- 复现环境:立创EDA标准版客户端v6.4.25(Windows10专业版64位19043.1348)立创EDA标准版网页端v6.4.25(MicrosoftEdge96.0.1054.43(官方内部版本)64位)如下图所示,EDA标准版报DRC错误:以下为触发DRC错误的两个区域:
- 所属专栏: PCB设计 标签: Bug-Report 发帖人:久治明千树汐 发帖时间:2021-12-05 10:03:00
- 个人库封装修改有bug
- V6.4.19.4版本,重现步骤:1.修改个人库封装内容2.回到原理图更新,提示封装有更新,然后更新3.再回到个人库“编辑”之前的封装,可以看到封装是修改前的内容,并不是修改后的4.重新启动立创EDA,再次查看个人库封装,可以发现重启后封装内容才是修改后的。
- 所属专栏: PCB设计 标签: bug 发帖人:artint 发帖时间:2021-04-27 10:18:00
- 文档恢复功能是不是有问题?
- 有个原理图,想恢复等一下,没有任何反应~太揪心了
- 所属专栏: 原理图设计 标签: bug 发帖人:zjxawc 发帖时间:2021-04-05 16:33:00
- 原理图设置画布原点后图片的坐标错误
- 将原理图画框改为A3之后,再将画布原点设置到画框的左下角之后,发现立创EDA的Logo的Y坐标是错误的。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: bug 发帖人:WestBerry 发帖时间:2020-12-17 18:17:00
- PCB模式下,网络标号消失!?
- 如题。设计PCB时,有一定概率导致网络标号消失,任凭你如何缩放、甚至关掉工程重新开都没用触发原因:不明。恢复方法:不明这是正常状态:这是BUG状态:
- 所属专栏: PCB设计 标签: bug 发帖人:摩诃婆罗多 发帖时间:2020-03-05 16:15:00
- [LCEDA的BUG]一定要检查敷铜的Gerber啊
- 不多说,见图,可怜我焊了大半天,还用了50mL酒精洗板啊
- 所属专栏: PCB设计 标签: [BUG] 发帖人:PowerBear 发帖时间:2019-04-27 13:03:00
返回