结果:找到"CB2S模块应用",相关内容887条
- EDA绘制时复用模块在更新处找不到
- 父类为通信板PCB,子类复用模块为其余剩下四个。但是在父类PCB中更新复用模块是没有继电器驱动模块,检查模块原理图PCB没问题,求大神解答!!!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 复用模块 发帖人:技术宅男 发帖时间:2023-12-08 10:20:00
- 复用模块在使用后,PCB中一次移动就是模块中的所有器件封装,怎么解决
- 复用模块在使用后,PCB中一次移动就是模块中的所有器件封装一起移动,怎么解决?板子上有定位孔,有的复用模块PCB要微调
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 复用模块 发帖人:风中摇摆 发帖时间:2023-11-25 10:31:00
- 立创EDA中原理图调用两次复用模块,使用不同网络标签,但是电气自动统一
- 调用了两次复用模块,输出接口接入不同的网络标签,但是导入PCB时,自动将两个输出默认为同一种,有解决办法吗?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 复用模块 发帖人:一只电阻 发帖时间:2023-06-02 08:52:00
- 小华半导体应用持续跟新欢迎补充
- 图片
- 所属专栏: 华大MCU 标签: 应用 发帖人:q877378012 发帖时间:2022-11-15 11:52:00
- 使用CBU模块设计五路灯串控制器的应用
- 深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。CBU-IPEX是一款低功耗嵌入式Wi-Fi模组。它由一个高集成度的无线射频芯片BK7231N和少量外围器件构成,可以支持AP和STA双角色连接,并同时支持蓝牙连接。CBU模块参数1、内置低功耗32位CPU,可以兼作应用处理器主频支持120MHz工作电压:2、3.0V~3.6...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: CBU模块应用 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-03-31 15:23:00
- CB3S免开发模块设计一款万能红外遥控器
- 深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。产品功能:用CB3S模块开发的万能遥控器具有“红外学习上报”和“红外控制下发”两个重要功能,通过对设备的学习来获取当前设备的红外数据,再将此数据上报给“智能生活”云平台,由云平台进行处理后将红外控制数据下发到万能遥控器,再由万能遥控器的红外发射管发射给设备,从而达到控制设备的...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 模块应用 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-03-28 11:01:00
- 基于CB2S或CB3S开发的情景灯智能插座
- 深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。产品介绍:(这里以CB2S模块为例)情景灯智能插座是基于CB2S模块设计,可以使用APP查看和控制的远程开关,调节情景灯光亮度,颜色,模式。无需开发APP,多种APP面板可选,可自定义AP点,具有:开关控制、倒计时时间设置、调节情景灯光亮度、颜色、模式、开关状态显示等。情景灯...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 基于CB2S或CB3S应用 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-03-24 15:48:00
- 基于CB2S模块的电量统计智能插座方案
- 深圳市亚特联科技有限公司是一家集研发,销售为一体的科技公司,公司业务专注于“感知层+算法”的智能模组研发生产,聚焦5G带动的智能硬件运用,以“智能家居、智慧交通、智能座舱、智能物联”四大主要行业,提供以人为本、万物互连、智慧高效的模组研发方案,以“感知层+算法”为中心点,参与构建未来智慧生活、智慧交通、智慧城市大生态圈。产品功能:基于CB2S模块的电量计量智以统计插座是一款可以使用APP查看和控制的远程智能插座,无需开发APP,多种APP面板可选,可自定义AP点,具有:开关控制、倒计时时间设置、当前电流显示、当前电压显示、当前功率显示、故障报警、开关状态显示等。CB2S是一款低功耗嵌入式Wi...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: CB2S模块应用 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-03-24 14:36:00
- 光传输中光模块的工作原理及其应用
- 随着大数据、云计算、5G通信的到来,数据传输速度越来越快的情况下,人们不断追求更高清的图片和视频以及画面通信质量,这导致数据中心带宽需求飞速增长,以传统光纤传输媒介的光纤资源将会越来越紧张。若重新铺设光纤,将面临挖地道、架空、埋管道、施工周期长、人力消耗大等系列问题,会给城市的建设带来很多麻烦。这时,选择成本低廉,可靠性高的技术来提高光纤资源的利用率成为首要解决的问题。为了解决这个问题,易天光通信(ETU-LINK)将为大家介绍一种低成本、承载业务灵活的CWDM技术如何解决了现阶段光纤资源不够用的问题。CWDM技术可以在业务量的递增的情况下,不需要新增光纤和更换原有设备,通过插入新的OTU板...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块结构 光模块应用 高速光模块 低速光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-03 17:40:00
- 光传输中光模块的工作原理及其应用
- 在通信领域,金属线的电互联传输由于电传输受电磁干扰、码间串扰和损耗、布线成本等方面的因素,使得其传输受到极大的限制。于是催生了光传输,光传输具有高带宽、大容量、易集成、损耗低、电磁兼容性好、无串扰、重量轻、小体积等优点,从而光输出被广泛应用于数字信号传输中。光模块的基本结构其中光模块作为光纤传输中的核心器件,其各项指标决定了传输的整体性能。光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,主要作用是发射端将设备的电信号转换成光信号。基本结构由“光发射组件及其驱动电路”和“光接收组件及其接收电路”两部分组成。光模块包含两个通道,分别是发射通道和接收通道。发射通道的构成及工作原理光模块的发射通道由电信号输...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块结构 光模块应用 高速光模块 低速光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-01 15:02:00
返回