结果:找到"CWDM光模块",相关内容1000条
  • CWDM波分光模块在城域网中的应用
  • 在了解CWDM光模块在城域网中的应用之前,我们先来了解下什么是CWDM技术,CWDM波分复用技术是指将不同波长的光纤复用到单根光纤中进行传输,然后在链路的接收端,用光解复用器将单根光纤中的混合信号分解为多个不同波长的信号,传输至接收端的CWDM光模块。CWDM技术之所以在城域网建设中被广泛应用,是因为CWDM粗波分复用技术不仅可以提高网络带宽还可以节省光纤资源。常见的用于城域网的CWDM光模块有:1.25GCWDMSFP、2.5GCWDMSFP、10GCWDMSFP+、10GCWDMXFP、25GCWDMSFP28光模块。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下CWDM光模块的优势及...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-11-03 18:14:00
  • 揭秘CWDM光模块与普通光模块的区别
  • 光通信的发展,使得光通信组件也在快速增长中。光模块作为光通信的组件之一,在其中起着光电转换的作用。光模块的种类有很多,常见的有SFP光模块、SFP+光模块、QSFP+光模块、QSFP28光模块、CWDM光模块、DWDM光模块等等。每一种光模块都有着不一样的应用场景和作用,下面易天光通信(ETU-LINK)给大家介绍下CWDM光模块与普通光模块的区别。一、什么是CWDM光模块?CWDM光模块是一种用在粗波分复用器/解复用器上的光模块,粗波分复用技术是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术,从原理上讲,粗波分复用技术就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至一根光纤进行传输,在链路的接收端,借...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-30 15:04:00
  • CWDMSFP彩光模块知识百科
  • CWDMSFP光模块(也称彩色光模块,波分光模块)采用了CWDM波分复用技术,将不同波长的光信号复合在一条光纤上进行传输,是光复用传输链路中的光电转换器。CWDMSFP光模块采用LC双工接口,与单模光纤使用最大传输距离可达120km,具备低功耗、低成本等优点。在使用CWDMSFP光模块时,为了更好识别千兆以太网信道映射使用的波长,所以我们会通过光模块拉环颜色进行区分这些CWDMSFP光模块波长。易天光通信CWDMSFP光模块的拉环颜色CWDM波分光模块可提供18个波段(1270nm~1610nm)波长;CWDMSFP光模块的应用主要应用于光纤到户(FTTH)、校园网、数据中心、城域网、局域网...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM SFP 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-09 17:14:00
  • 易飞扬5G前传工业级10G/25GCWDM彩光模块通过网锐实验室检测
  • 易飞扬送样产品10G/25G工业级彩光模块,顺利通过武汉网锐实验室检测,获得相关资质许可,标志着该系列产品可完全批量应用于电信设备市场。网锐实验室的测试项目涵盖OMA发射光功率、接收灵敏度、168小时高低温误码测试、过载点、10G/25G吞吐量和业务承载等24个专业项目。易飞扬的工业级波分模块均达成测试合格指标。易飞扬本次送测试的10GCWDMSFP+10公里工业级模块,波长覆盖1270nm-1570nm,采用APDROSA作为接收器件,可支持10G、10GCPRI、OTU2e协议,超低功耗小于1W,灵敏度≤-19.4dB。同时送测试的25GCWDMSFP2810公里工业级模块,波长覆盖12...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 CWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-28 17:48:00
  • CWDM光模块:史上最全面的介绍在这里
  • 随着光通信的发展,光通信组件也在快速增长中。光模块作为光通信的组件之一,在其中起着光电转换的作用。光模块的种类有很多,常见的有QSFP28光模块、SFP光模块、QSFP+光模块、CXP光模块、CWDM光模块、DWDM光模块等等。每一种光模块都有着不一样的应用场景和作用。而在本文中在,易飞扬通信给大家介绍的是CWDM光模块。CWDM是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。那么,CWDM光模块又是何物?CWDM光模块是一种...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM 易飞扬 通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-21 16:54:00
  • 光模块是插在哪里的?
  • 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP 1*9 SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
  • 25G以太网技术是如何诞生的?
  • 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G SFP28 40G 100G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
  • 百科:光模块的参数有哪些?
  • 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
  • 什么是CWDM光模块?有什么应用和优点?
  • 光模块根据封装可以分为GBIC、SFP、XENPAK、SNAP12、X2、XFP、SFP+、QSFP/QSFP+、CFP、CXP等封装方式,根据传输速率可以分为10G、25G、40G、100G、200G光模块等,但是,CWDM光模块是什么,有哪些的应用和优点,你知道吗?什么是CWDM光模块?CWDM光模块是一种采用CWDM技术的光模块,用于实现现有网络设备与CWDM多路复用器/解复用器之间的连接。当与CWDM复用器/解复用器一起使用时,CWDM光模块可以通过在同一单个光纤上传输具有单独光波长(1270nm至1610nm)的多个数据通道来增加网络容量。CWDM光模块有哪些封装方式?CWDMGB...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-10 14:26:00
  • 什么是粗波分复用CWDM光模块?有哪些技术产品应用?
  • 近年来,波分复用技术在光通信中的应用越加广泛。波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。而由于波长密度的不同,波分复用技术又分为粗波分复用CWDM和DWDM密集波分复用.今天,易飞扬通信给大家介绍的是粗波分复用CWDM技术。什么是粗波分复用CWDM?粗波分...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 粗波分复用 CWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-01 15:16:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: