结果:找到"Cortex-M内核,灵动微,灵动微MCU",相关内容1000条
  • 灵动微MCUMM32SPIN产品介绍
  • 灵动微电子展示了电机与电源专用MM32SPIN系列MCU及基于该产品开发的十余款应用方案,会议同期灵动微电子还重磅发布了MM32-LINKISOL隔离仿真器,解决了电机及工业控制开发工程师在大功率应用的开发调试阶段的不安全性等痛点,MM32-LINKISOL隔离仿真器可有效的帮助工程师更安全、更高效的开发电机控制方案。灵动微MCUMM32SPIN规格书下载MM32SPIN.pdf产品介绍MM32SPIN0x系列:使用高性能的ARM®CortexTM-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达72MHz,内置高速存储器。本产品包含1个12位的ADC、1个比较器和一个32位高速除法器,包含标准...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ,MCU,MM32 MCU,MM32SPIN 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-03-27 16:46:00
  • <样品开发板FAE支持>国产32位MCU单片机案例-打印机│电动车│机器人舵机│智能锁
  • 我司英尚国际有限公司针对市场需求提供一整套灵活多样的32位MCU单片机产品解决方案。我们提供软硬件技术支持,搭建简单、快速和高效的物联网应用开发平台。可为客户定制物物联网应用、家庭自动化、医疗、运动健身监控以及其他可穿戴智能设备。规格书下载:MM32F103.pdfDS_MM32SPIN2x_p_V1.15_SC.pdfDS_MM32SPIN222C_V1.03_SC.pdfMM32F003.pdf样品/开发板/Demo板提供邮箱:sales@sramsun.com产品方案MM32MCU型号方案特点方案规格系统框图打印机MM32F103VET6●一维、二维码打印机●票据打印●有线、无线打印●...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MM32,MCU,MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-09 15:10:00
  • 小米入股灵动微电子加速芯片领域布局
  • 近日天眼查数据显示,上海灵动微电子股份有限公司的工商发生了变更,注册资本由原来的4728万人民币,新增至人民币5668万,增幅接近20%。新增董事为王晓波。公开资料显示王晓波是小米产业基金管理合伙人。这次的主角为何会是灵动微电子?灵动微电子成立于公元2011年,作为一家立足本土、展望世界的MCU芯片及方案提供商,灵动微为中国本土系统企业提供全面的、完整以及本土化的MCU。自成立以来的灵动微基于Cortex-M系列内核开发了MM32MCU产品阵列,拥有F/L/SPIN/W/P五大系列、200多个型号,累计交付近亿颗,广泛应用于工业控制、智能家电、智慧家庭、可穿戴式设备、汽车电子、仪器仪表等各行...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 电子,MCU,MM32,MCU,小米入股 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-06 16:51:00
  • STM32L0系列超低功耗MCU可替换产品
  • STM32L0系列是意法半导体MCU的入门级范围的32位超低功耗MCU,旨在实现出色的低功耗水平。结果是一款真正的超低功耗MCU,在125°C的温度下具有世界最低的功耗。为了提供最佳的电源效率,STM32L0提供了动态电压调节,超低功耗时钟振荡器和较短的唤醒时间。新的自治外设(包括USART,I²C和触摸感应控制器)减少手臂的负担®的Cortex®-M0+内核可减少CPU唤醒,并有助于减少处理时间和功耗。悬挂臂的独家组合®的Cortex®-M0+内核和STM32超低功耗的特性,使得STM32L0对电池供电应用的最佳配合或通过能量采集提供。为了降低总的应用BOM成本,STM32L0集成了低功耗...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: STM32L0,低功耗MCU,MCU, 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-05 15:04:00
  • 智能家居为MCU带来巨大需求量
  • 新一代年轻消费族群对于生活品质的需求逐渐提高,不仅小米要发展智能家居,中兴通讯也在于近日在北京揭晓智"智能家居"将成为市场主流,而智能家居的崛起也必然引爆MCU的需求量迅速攀升,众多MCU厂商可望迎来庞大商机。MCU为未来每一个物联网设备的关键组件之一,也是数百亿个物联网终端节点的布建基础,负责智能控制、网路连结、无线传输、人机界面互动系统,举凡玩具、家电、汽车等都不难见其踪迹。智能家居所需要的IC芯片与物联网主流芯片大致是一样的,物联网的数据处理、加工以及传输都离不开MCU,在物联网(IoT)发展趋势之下,节能、安全感测、3C产品、医疗及汽车电子应用等,均已成为MCU的热门应用领域。工业物...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 智能家居MCU,,MCU,MM32 MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-07 16:36:00
  • 灵动微ARMCortex-M内核测试向量生成
  • 灵动微电子基于ArmCortex-M系列内核开发的MM32MCU产品拥有F/L/SPIN/W/P五大系列,200多个型号规格,累计交付近亿颗MCU,在本土通用32位MCU公司中位居前列。灵动微是本土仅有的同时获得了ARM-KEIL、IAR、SEGGER国际权威组织官方支持的本土MCU公司,是为数不多的建立了独立且完善的生态体系的通用MCU公司,给客户提供从优异芯片产品到核心算法、从完备参考设计方案到整机开发的全方位支持,真正为中国电子信息产业提供底层技术驱动和支持。下面介绍的是关于灵动微ARMCortex内核测试向量生成的相关技术测试向量生成用自动测试设备(ATE)测试ARM芯片是一种传统的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Cortex-M,,MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-02 14:54:00
  • 灵动微Cortex-M3内核GPIO口介绍
  • GPIO口都是接在APB总线上的,而且M3具有两个AHB到APB桥,GPIO则直接接在AHB矩阵上,这样可以减少CPU和DMA控制器之间的竞争冲入,获得比较高的性能。APB总线桥配置为写缓冲区,使得CPU或DMA控制器可直接操作APB外设,而无需等待总线写操作完成。M3数字I/O功能:高速GPIO口,其寄存器被移到外设AHB总线,可以字节,半字和字寻址。位电平置位和清零寄存器允许单指令置位和清零一个端口的任意位。所有GPIO口寄存器支持M3位带操作。整个端口值可以用一条指令写入。GPIO口寄存器可由GPDMA控制器进行访问,可以进行DMA数据操作,使之与DMA请求同步。单个I/O口方向可以控...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: ,Cortex-M3 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-27 17:26:00
  • 灵动微本土MCU厂商具有吸引力的增长点
  • 作为各种电子产品的控制和处理核心,微控制单元(MCU)器件是一种集成微处理器(CPU)、存储器(RAM/ROM)、计数器,以及I/O端口的芯片。从MCU内核架构来看,单片机有历经多年的8051,基于ArmCortexM内核的微处理器,以及最近两年流行起来的开源RISC-V微处理器。无论采用哪种架构,各个厂商使用的内核和数字模块都没有太大区别,但在集成的模拟电路和混合信号IC方面就大有不同了。据称国内有一定规模的单片机厂商至少有30多家,例如灵动微.但大都采用跟国际大厂PIN-PIN兼容的设计模式,在很多应用领域(特别是家电和消费类电子产品)只能靠价格竞争来争抢市场份额。根据ICInsight...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: ,MCU,MM32 MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-24 15:48:00
  • 单片机内核Cortex-M3八大知识点
  • 近两年随着电子产品智能需求提升,灵动微通用类MCU需求暴涨,例如仅仅一个智能门就需要三颗MCU如果需要实现无线控制,还需要能支持无线蓝牙的的MCU。而对于低阶机器人来说,就需要23颗MCU,高阶机器人需要30多颗MCU,此外如果需要机器人有表情,则需要更多MCU,还有如果机器人融入更多情绪功能则需要的MCU还会更多。而Cortex-M3内核MCU是目前使用比较广泛的。MCU目前使用内核常用的有Cortex-M3,Cortex-M0/MO+,Cortex-M4.下面介绍比较常用Cortex-M3的八个知识点Cortex-M3的八个知识点1.指令集32位ARM指令集:对应ARM状态16位Thum...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,Cortex-M3, 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-18 17:13:00
  • 灵动微MCU测试过程中确保频率校准方法
  • 灵动微32位MCU产品在市场上受到各行业的欢迎,成立至今为不同行业领域提供上百余种的MCU产品和应用解决方案.提供不同性能的MCU产品,针对不同领域制定不同的产品,如基于ARM内核M0及内核M3的MCU产品,包括:通用高性能市场的MM32F系列,具有超低功耗及安全应用的MM32L系列,拥有多种无线连接功能的MM32W系列,以及电机及电源专用的MM32SPIN系列,拥有OTP型的MM32P系列等,并可按照客户要求定制MCU产品.下面灵动微提供MCU在测试中如何确保频率准确无误的方法.测试系统硬件由运行一组指令(测试程序)的计算机控制,在测试时提供合适的电压、电流、时序和功能状态给DUT并监测D...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,测试 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-09 16:34:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: