结果:找到"Cortex",相关内容10条
- 嵌入式MCUARMCortex-M3工作模式与异常
- 单片机MCUCortex-M3是一个32位处理器内核。内部的数据路径是32位的,寄存器是32位的,存储器接口也是32位的。CM3采用了哈佛结构,拥有独立的指令总线和数据总线,可以让取指与数据访问并行不悖。这样一来数据访问不再占用指令总线,从而提升了性能。下面宇芯电子介绍关于嵌入式MCUARMCortex-M3工作模式与异常。一、工作模式线程模式和手柄模式。当处理器处在线程状态下时,既可以使用特权级,也可以使用用户级;另一方面,handler模式总是特权级的。在复位后,处理器进入线程模式+特权级。二、向量表因为地址0处应该存储引导代码,所以它通常映射到Flash或者是ROM器件,并且它们的值不...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 嵌入式MCU,Cortex-M3,MCU,MCU工作异常,MCU工作模式 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-16 14:25:00
- 兆易创新MCUGD32F3系列详情
- 业界领先的半导体供应商兆易创新MCUGD32F3系列提供了3大系列37个产品型号,包括LQFP144、LQFP100、LQFP64和LQFP48等4种封装类型选择。从而以前所未有的设计灵活性和兼容度轻松应对飞速发展的产业升级挑战。宇芯有限公司作为兆易创新的核心代理商,提供的MCU产品频率最高可达1MHz(1MB/s),是以往速度的两倍,从而以更高的数据传输速率来适配高带宽应用场合。GD32F3系列最高主频可达120兆赫兹并支持DSP指令运算。配备了128KB到3072KB的超大容量Flash及48KB到96KB的SRAM,内核访问闪存高速零等待。芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 兆易创新MCU,GD32F3系列,兆易创新代理商,Cortex-M4内核 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-03 15:42:00
- 灵动微ARMCortex-M内核测试向量生成
- 灵动微电子基于ArmCortex-M系列内核开发的MM32MCU产品拥有F/L/SPIN/W/P五大系列,200多个型号规格,累计交付近亿颗MCU,在本土通用32位MCU公司中位居前列。灵动微是本土仅有的同时获得了ARM-KEIL、IAR、SEGGER国际权威组织官方支持的本土MCU公司,是为数不多的建立了独立且完善的生态体系的通用MCU公司,给客户提供从优异芯片产品到核心算法、从完备参考设计方案到整机开发的全方位支持,真正为中国电子信息产业提供底层技术驱动和支持。下面介绍的是关于灵动微ARMCortex内核测试向量生成的相关技术测试向量生成用自动测试设备(ATE)测试ARM芯片是一种传统的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Cortex-M内核,灵动微,灵动微MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-02 14:54:00
- 灵动微Cortex-M3内核GPIO口介绍
- GPIO口都是接在APB总线上的,而且M3具有两个AHB到APB桥,GPIO则直接接在AHB矩阵上,这样可以减少CPU和DMA控制器之间的竞争冲入,获得比较高的性能。APB总线桥配置为写缓冲区,使得CPU或DMA控制器可直接操作APB外设,而无需等待总线写操作完成。M3数字I/O功能:高速GPIO口,其寄存器被移到外设AHB总线,可以字节,半字和字寻址。位电平置位和清零寄存器允许单指令置位和清零一个端口的任意位。所有GPIO口寄存器支持M3位带操作。整个端口值可以用一条指令写入。GPIO口寄存器可由GPDMA控制器进行访问,可以进行DMA数据操作,使之与DMA请求同步。单个I/O口方向可以控...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 灵动微,Cortex-M3内核 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-27 17:26:00
- 单片机内核Cortex-M3八大知识点
- 近两年随着电子产品智能需求提升,灵动微通用类MCU需求暴涨,例如仅仅一个智能门就需要三颗MCU如果需要实现无线控制,还需要能支持无线蓝牙的的MCU。而对于低阶机器人来说,就需要23颗MCU,高阶机器人需要30多颗MCU,此外如果需要机器人有表情,则需要更多MCU,还有如果机器人融入更多情绪功能则需要的MCU还会更多。而Cortex-M3内核MCU是目前使用比较广泛的。MCU目前使用内核常用的有Cortex-M3,Cortex-M0/MO+,Cortex-M4.下面介绍比较常用Cortex-M3的八个知识点Cortex-M3的八个知识点1.指令集32位ARM指令集:对应ARM状态16位Thum...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,Cortex-M3,灵动微 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-18 17:13:00
- GD32MCU开发板Workshop报告-315MhzOOKRF发射器
- 1.方案简介本方案使用GD32E231C8为主控,负责读取按钮输入和生成baseband信号。Baseband信号直接输出给有源震荡器(SiT8008BIF21-33E-105.000000)的OutputEnablePin,控制震荡器的输出,实现简陋的315MhzOOKRF发射器。请注意,本方案没有使用BandpassFilter在输出端上,所以会发射很多不必要的电磁辐射,不可能通过FCC/CE的合规性测试,所以请在有良好微波隔离的房间里使用本方案,不要给他人和自己造成不必要的麻烦。2.GD32E23XMCU产品的介绍GD32E23X系列使用的是ARM较为新设计的CortexM23核心,它...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: Cortex-M23 ARM GD32E231 GD32E23X 发帖人:LTYLTY 发帖时间:2019-05-15 05:18:00
- 【技术答疑】兆易创新Cortex-M23新品GD32E231留言区
- 本帖子是关于兆易创新新品GD32E231技术问答贴,只要你有疑问,留下问题,我们会邀请兆易创新资深FAE参与答复,欢迎大家踊跃参与问题讨论,谢谢。超值MCU!GD32E231系列的工业化部署,新品规格技术详情及购买链接:https://www.szlcsc.com/xinpin/GD32E231.html
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GD32 MCU Arm Cortex-M23 工业化场景应用 GD32E231 发帖人:小猪佩奇的可爱多 发帖时间:2019-04-03 15:51:00
- 找人欧拉角解算加速度融合解算
- 一个穿戴设备2.6~3.6V供电,无须考虑APP,只需对订阅特征蓝牙回传欧拉角,加速度融合等几个数据。硬件如下:Nordic52832(CortexM4)博世BMM150博世BMI160联系QQ:1846914688微信:Carl6914688PH:15018665523卢
- 所属专栏: 项目外包 标签: Nordic 52832+BMI160+BMM150 订阅特征传回欧拉角 加速度数据 Cortex M4 发帖人:半进化人 发帖时间:2018-04-19 16:34:00
- 台湾品牌高性价比,超低功耗Cortex-M0+,代替STM32L011,STM32L031的,适合...
- 台湾品牌高性价比,超低功耗Cortex-M0+,代替STM32L011,STM32L031的,适合电池供电。HT32F52341带USB2.0接口带USB,支持电池供电,升级低功耗MCU。功能近似:STM32L072,STM32L071,STM32L0311.HT32F52230批量价格低到3元了。封装规格:SSOP-24HT32F52230.pdfsimHT32F52220-30_UserManualv100.pdfhttp://item.szlcsc.com/203501.html32位ARMCortex-M0+40MHz超低功耗单片机,32KFlash,4KSRAM。多通道12位ADC...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 台湾品牌高性价比,低功耗Cortex-M0+,代替STM32L011,STM32L031的,适合电池供电 发帖人:模拟之家 发帖时间:2018-03-25 11:50:00
- GD32F303RET6120MHZCortex-M4内核,16位ADC,5个Uart,1CAN,...
- http://club.szlcsc.com/article/details_8127_1.html性价最高的ARMCortex-M4F处理器。GD32F303RET6120MHZCortex-M4F内核,16位ADC,5个Uart,1CAN,USBGD32F303RET6处理器使用了120MHZCortex-M4F内核,支持硬件浮点运算与DSP指令。比M3内核更快。相比旧版本的M3内核,新的M4内核使用更先进的90nM工艺,功耗更低,速度更快。可以代替STM32F405RE,STM32F407RESRAM有64KB,FLash为512KB16位ADC,(硬件过采样可以达到16位)三个ADC...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: GD32F303RET6 120MHZ Cortex-M4内核,16位ADC,5个Uart, 1CAN, USB 发帖人:电子工程师 发帖时间:2017-07-07 15:05:00
返回