结果:找到"DAQ970A+DAQM901A是德数据采集系统",相关内容736条
- KEYSIGHTDAQ970A+DAQM901A数据采集系统
- KEYSIGHTDAQ970A+DAQM901A数据采集系统主要特性与技术指标·配有USB和LAN接口的3插槽主机JIANG·61/2位(22比特)内置数字万用表与新的固态多路复用器模块结合使用,每秒*多可以扫描450个通道·8种开关和控制插入式模块可供选择·内置信号调理功能可以测量热电偶、RTD和热敏电阻、直流/交流电压和电流、电阻、频率和周期、二管测试和电容·非易失存储器可存储10万读数,并在断电时保留数据·每个通道都有上下限报警功能,以及4路Hi/LO报警输出·BenchVue软件许可证BV0006B现在包含在您的仪器中。BenchVue让连接和控制仪器以及自动执行测试序列变得非常简单...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: KEYSIGHT DAQ970A+DAQM901A数据采集系统 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-11-09 16:35:00
- DAQ970A+DAQM901A是德数据采集系统
- DAQ970A+DAQM901A是德数据采集系统型 号:DAQ970A名 称:数据采集系统品 牌:是徳(KEYSIGHT)分 类:通用电子测试>数据采集器和开关>数据采集器产品属性:主机简 述:DAQ970A数据采集系统是获得由3插槽主机和8个可选插入式模块组成的新一代数据采集(DAQ)系统。您可以通过KeysightBenchVueDAQ软件、直观的图形前面板(包括面向任务的自学手册)或网络浏览器来操作这个DAQ。KeysightDAQ970A数据采集系统主要特性与技术指标配有USB和LAN接口的3插槽主机61/2位(22比特)内置数字万用表与新的固态多路复用器模块结...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DAQ970A+DAQM901A是德数据采集系统 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-07-16 19:22:00
- 是德N5752A系统直流电源
- KEYSIGHTN5752A系统直流电源蒋是德(原安捷伦)基础直流电源可为预算紧张的客户提供基本功能。Keysight(原Agilent)N5747A750W单路输出电源为您提供了以下特性:通用的交流输入;GPIB、LAN、USB接口;符合LXIC类标准以及对输出电压和电流的模拟/电阻控制。它仅有1U高,却可以提供强大和稳定的性能,以及各种基本功能和增强功能。额定输出·电压:600V·电流:1.3A·功率:780W
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 是德N5752A系统直流电源 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-13 19:05:00
- 是德DAQ970A数据采集系统+DAQM901A采集模块
- KEYSIGHTDAQ970A数据采集系统+DAQM901A采集模块型 号:JIANGDAQ970A名 称:数据采集系统品 牌:是徳(KEYSIGHT)分 类:通用电子测试>数据采集器和开关>数据采集器产品属性:主机简 述:DAQ970A数据采集系统是获得由3插槽主机和8个可选插入式模块组成的新一代数据采集(DAQ)系统。您可以通过KeysightBenchVueDAQ软件、直观的图形前面板(包括面向任务的自学手册)或网络浏览器来操作这个DAQ。KeysightDAQ970A数据采集系统主要特性与技术指标配有USB和LAN接口的3插槽主机61/2位(22比特)内置数字万...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 是德DAQ970A数据采集系统+DAQM901A采集模块 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-14 21:56:00
- 是德34921T采集器
- 是德34921T采集器主要特性与技术指标JIANG·高速USB2.0(480MBit/s)符合TMC488.2标准·可独立运行或作为模块化设备进行运行·高性能·16位分辨率·64个SE/32个DI通道·采样率高达500kSa/s·2个模拟输出通道·1MSa/s模拟输出更新速率描述U2356A是一款高密度USB模块化多功能数据采集设备,提供64个SE/32个DI通道、16比特分辨率以及高达500kSa/s的单一通道采样率。它使用通用而非专有标准的高速USB2.0接口,不仅容易连接,而且借助其即插即用特性,使用户能够轻松快捷地设置和配置其测试。除了容易使用之外,它还捆绑提供了KeysightMo...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 是德34921T采集器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-07-02 21:22:00
- USB小票热敏打印机数据采集硬件解决方案
- USB小票热敏打印机数据采集方案一:方案简介1、此文档是提供一种硬件方式采集USB小票热敏打印机的方案。该方案的特点是不需要在收银机上安装软件,直接用硬件串联在收银机和小票打印机中间,不影响原打印机正常打印,不需要人工干预,即插即用。2、该方案的硬件可以支持USB/并口/串口/网口的小票打印机。具有16G本地存储功能,断网续传;支持WIFI/有线网络/4G网络上传数据。二:方案使用场景1、对于许多商超,购物中心来说如果获取门店的准确营业额是一个痛点:例如,很多商超购物中心是保底提成的模式,而商家不愿意使用物业提供的收银机和系统,所以物业面对众多不同品牌的收银系统无法精准获取商家的营业额,造成...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 小票采集 打印数据采集 商超采集 热敏打印机采集 打印采集 USB采集 USB小票打印机截取 发帖人:广州数贝通 发帖时间:2020-01-10 11:51:00
- 打印数据无感采集方案
- 方案概述打印机数据无感采集盒,以外置方式部署在POS机/电脑和微型/小票打印机之间,不影响原系统正常工作,无感采集线下打印口数据,并上传云端分析和管理销售数据,精准实现线下商业数据秒变互联网大数据。通过打印数据的无感采集、追加打印、实时分析、网络归集、云端管理等功能,为商超零售经营状况分析、租金结算、精准营销以及物流平台等应用场合提供原始大数据来源。支持USB/并口/串口/网口的微型打印机的原始数据采集,提供以太网、WIFI、2G/4G移动网络等数据上传接口,可快速连接至远程服务器。特点优势方案类型X:模块上传接口。E:以太网方式连接服务器W:WIFI方式连接服务器M:移动网络方式连接服务器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 打印数据采集 商超 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-11-30 16:09:00
- 易天重点解析监控系统在数据中心机房的重要性
- 科技改变生活,科技的发展让我们的生活越来越精彩丰富,数据中心机房监控系统也可以称为“自我监控系统”,主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理的,其监控对象构成机房的各个子系统:动力系统、环境系统、消防系统、保安系统、网络系统等,通过监控系统采集数据中心机房运行的各种数据参数来判断是否出现异常,以便运维的人员做出积极准确的判断,因此监控系统对于数据中心机房尤为重要。 数据中心机房的监控系统其实是包含多方面的,而不是简单的视频监控,当数据中心机房出现一些隐患时,通过监控系统及时发现,就可以将危险消灭在摇篮之中,理论上,在数据中心机房里任何地方,任何运行的系统都有出问题的可能,监控系统是...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 监控系统 数据中心 发帖人:etulink 发帖时间:2018-10-09 16:10:00
- 承接工业物联网关,采集板卡项目承接,支持三菱、欧姆龙PLC,WIFI、LTE、NO-IOT、设备定...
- 本人承接工业物联网项目开发,工厂数字化改造数据采集器开发,支持各种工业PLC和工业协议,数据传输可使用WIFI、LTE、NB-IOT。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 工业数据采集、物联网、LTE、NBIOT、WIFI 发帖人:工程凌凌发 发帖时间:2018-07-06 15:38:00
- 个人单片机项目
- 本人想设计一电路板主要是采用C8051F或晶宏单片机,实现小信号的采集经处理后通过串口交换数据,同时也可以小信号放大后经0-5V模拟输出。主要接口:供电输入:DC24V需设计电路转换供整个板子及芯片工作的电压;小信号输入:硅光电池信号0-500mv需电路处理放大滤波防温飘等;(两路)=============================================信号输出:RS485(或RS232)主要将小信号处理后接一定的通讯协议输出,需单片机编程信号采集处理,运算,I/O控制,通信交互协议等;模拟输出:小信号放大处理后按0-5v输出(两路)供电输出:提供两路恒流源输出,驱动单波长...
- 所属专栏: 项目外包 标签: C8051数据采集与通讯 发帖人:解逅咖啡 发帖时间:2017-12-24 15:52:00
返回