结果:找到"EAGLE",相关内容7条
- Cam文件如何让eagle显示呀?
- Cam文件如何让eagle显示呀?
- 所属专栏: PCB打样 标签: cam files eagle 发帖人:Allenx5 发帖时间:2023-11-09 15:54:00
- Eagle设计PCB中遇到【连线受阻】【芯片部分无法铺铜】的问题
- 我正在用Eagle设计PCB,目前遇到了两个问题:1.天线部分,有显示一条线要连接两个部分,但是这条线无法连接到天线内部,会被红色的阴影部分挡住,如图所示:这个元件的footprint是在SnapEDA网站上下载的;2.我选用的芯片是ESP32-PICO,芯片的主体部分被标位了GND,但是铺铜的时候无法铺到,且芯片的footprint并没有提供GNDpin脚连出,如图所示:这两个问题卡了我挺长时间的了[捂脸],如果有大佬能够指点一下,不胜感激!!提前感谢各位大佬!!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 新手 Eagle PCB 铺铜 发帖人:天南苍雪 发帖时间:2021-04-28 13:30:00
- 关于使用Eagle出的Gerber也出现漏槽孔的问题
- 本贴只是交流贴,提醒各位打样的,如果PCB中有特殊设计(比如槽孔、异形等等),一定选择“确认生产稿”。不要以为上次正常,这次就正常。或者在其他地方打样正常,在JLC也会正常。刚刚和JLC技术人员沟通,发现他们审单员和把Gerber转换成生产稿的人员,是很大程度上不会理会你在写的“生产说明”或者“工艺信息”等,无论你是单独一个文件或者在Gerber里。总之,多花3元钱保平安。。。。本人使用CadSoftEagle软件设计电路,按照常规,槽孔画在46(Milling)层,导出的槽孔在Gerber的GML层。上次(第一次)使用JLC打样PCB,选择了“确认生产稿”,除了发现槽孔开大了,于是当量就反...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: Eagle Gerber 漏槽孔 keepout dimention 发帖人:userpcb 发帖时间:2019-10-18 11:20:00
- 导出嘉立创SMT所需CSV文件的EAGLEULP脚本
- 因为嘉立创的下单助手不支持EAGLE导出BOM及POS文件,并且缺乏相应的EAGLE操作教程,所以自己写了个导出脚本。该脚本功能:1,根据下单助手所需的要求,生成最简的CSV格式的BOM和POS文件。2,生成的文件位于板子设计所在的目录下。3,该脚本仅用于EAGLE。4,该脚本不收取任何实际的或虚拟的费用。5,如果有问题,请E-mail到igame2000@hotmail.com与我交流。注意:生成的位置文件不被嘉立创系统认可,需要使用EXCEL打开并另存为.xls或.xlsx文件。最后,希望嘉立创做的更好!exp_jlcpcb_smt.zip
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 导出 BOM POS EAGLE ULP 脚本 发帖人:igame2000 发帖时间:2019-05-22 14:19:00
- 有提供Eagle用的SMT支持元件封装库的计划吗
- 有提供Eagle用的SMT支持元件封装库的计划吗用其他来源的封装库不敢不手动校对麻烦了点
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 封装库 Eagle 发帖人:Fate 发帖时间:2018-03-11 03:40:00
- eagle用户|金属化开槽,指定丝印位置,smt贴片定位孔,等
- 内个,我是eagle用户,因为平常开发都在LinuX下。有几个问题,一直没有搞明白。(1)金属化开槽,用milling层,gerber文件也导出了,但是做出来没有。。。只能用很多焊盘拼在一起,感觉不优雅,drc会出一坨错误,还得一个一个ignore。有没有更推荐的做法?(2)用gerber文件时,无法给出工厂序列号丝印,正常情况问题不大,但是以后是否有可能修改?(3)生产smt时,定位孔无法指定。。。。这个有点儿尴尬,有没有改进可能?(4)何时可以提供双面贴片服务?(5)能否提供两种的免费颜色?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: eagle 发帖人:chopin1998 发帖时间:2017-09-26 09:14:00
- 非主流EDA软件
- 各位有没有用过非主流EDA软件,例如AutodeskEAGLE或KiCAD或Fritzing或FreeEDA?体验如何?本人现在基本上是KiCAD为主。
- 所属专栏: PCB打样 标签: EAGLE KiCAD FreeEDA Fritzing 发帖人:xcvista 发帖时间:2017-09-21 13:48:00
返回