结果:找到"EDA",相关内容619条
- 本地检索基础库小工具
- 用法:1.在搜索框输入元器件名称,自动检索基础库内的对应名称。2.鼠标点击被选元件,自动复制如c1002到剪切板。3.在立创EDA里shift+F,粘贴搜索即可得到对应的元器件。优点:1.本地检索速度快,不联网。2.独立exe,小巧,无依赖。3.配合utools和关闭快捷键(ctrl+w)随开随关,方便快捷。PS:立创的基础库excel是不是不维护了,论坛也插入不了gif演示动画哎。立创基础库检索.zip
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:三笑笑生 发帖时间:2022-11-01 09:24:00
- 布线时不能选中单段导线
- 不管系统设置中设置先选中整段或选中单段,总会选中包括过孔等多对象,按住crtl也没有用
- 所属专栏: 使用教程 标签: EDA 发帖人:hot2ice 发帖时间:2022-06-22 11:13:00
- 提几个不成熟的意见,供参考。
- 1.焊盘左对齐右对齐时,为什么是以阻焊层为边界做对齐,应该用铜层对齐比较常用吧?2.复制覆铜时,覆铜名不会自动递增,导致调整覆铜顺序时会报错"有相同的覆铜名"3.在大覆铜上叠加一个小覆铜时,能否自动设置小覆铜优先级高于大覆铜。逻辑上来说用户在大覆铜上叠加小覆铜,必然是想用小覆铜覆盖大覆铜,大覆铜覆盖小覆铜是没有意义的。
- 所属专栏: 使用教程 标签: eda 发帖人:seafood 发帖时间:2021-11-04 13:47:00
- 立创EDA输出gerber文件丢铜皮
- 上个月设计了一块4层板,加工以后又拖了好长时间才测试,结果发现一个电源层不通,检查gerber文件后,发现有两个电源层缺失。再次用立创EDA生成gerber文件,发现又好了。。。请问这是怎么回事。。。
- 所属专栏: PCB设计 标签: EDA 发帖人:npuant 发帖时间:2020-10-24 16:15:00
- 铺铜以后没有铜?
- 选择铺铜以后,却没有铜。如果选择保留孤岛则确实铺上了铜,但是所有网络的点都没连接上?什么问题?如何检查和避免?
- 所属专栏: 技术交流 标签: EDA 发帖人:MillerX 发帖时间:2020-10-19 16:18:00
- 立创EDA功能需求
- 立创EDA各方面都很好目前看来如果EAD原理图设计中双击<网络端口>可以直接跳到下一个就好了我记得ORCAD很方便的~
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:Asssmer 发帖时间:2020-04-19 02:34:00
- EDA中如何设计使文字受喷锡
- 想尝试达到如图的效果
- 所属专栏: PCB设计 标签: eda 发帖人:caoge12138 发帖时间:2019-06-05 13:19:00
- 立创EDA离线版路线规划。
- 经过IT攻坚,立创EDAV6.1,大量新功能已经完成了打包,正式进入测试环节。很多电子工程师觉得要用上离线版才踏实,为此我们决定满足这部分用户需求。立创EDA离线版本分2个版本。版本一,库在线,工程离线这个版本满足那些对工程保密要求高,但是又能联网,但是又想使用立创EDA的强大的库管理与协助能力,几乎不需要画库,团队间也可以方便共享库。用户设计工程会保存到本地硬盘,不再自动提供版本管理与灾难恢复,团队协助。这些操作需要用户手动操作,与AD操作一样,一个文件夹拷贝来拷贝去。版本二,完全离线这个版本满足用户进行高度机密的开发,可以完全脱离公网,到内网开发。甚至立创EDA软件本身都不会提供自动更新...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:EDA老贺 发帖时间:2019-03-04 14:26:00
- EasyEDA能下载成单机板吗?
- EasyEDA能下载成单机板吗?
- 所属专栏: 技术交流 标签: EDA 发帖人:zz23303 发帖时间:2017-12-20 13:48:00
返回