结果:找到"EDA软件鼠标滚轮",相关内容1000条
- 有关立创EDA软件问题
- 电子线路原理图与PCB绘图,用的是AD,因英语不行,感觉不方便,打算用国产EDA软件。不知道立创EDA软件的功能是不是和AD一样?是不是全中文?软件是免费的还是收费的?怎么得到软件?有没有官方视频教学?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA软件 发帖人:cjtdz 发帖时间:2024-02-03 17:50:00
- PCB绘制时,鼠标移动到封装或者导线上就高亮
- 鼠标移动到封装或者导线上,就会高亮。这样真的很不舒服,鼠标动快一点非常晃眼睛,改成选中才高亮行吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 鼠标 高亮 发帖人:甜橙棉花糖 发帖时间:2023-05-17 14:09:00
- 求助下EDAPCB里的一些使用技巧。
- 新手上路,EDA也用了几个月了,很多技巧也慢慢发现了。有时候就是突然发现一个小功能,能大大提升效率。可能有很多的操作习惯是和其他EDA软件类似的,一般都熟悉。像我这种没玩过其他EDA类软件的就比较吃力。官方和网上视频都是一些操作,使用没问题。但自己实际画的时候就会发现,很多操作都是重复的,没快捷键啥的,真抓狂。求助下,新手想快速提升效率,有没有一些参考教程可以研究下。其他软件的,操作习惯一样的也可以。主要是提升效率。官方的说明比较简单。具体的类似:PCB布线的时候会加一些焊盘,有些有规律的我会先定位一个,然后用阵列出来,然后再修改每个的网络。实际就会一个一个去鼠标操作,用那个属性界面--网络...
- 所属专栏: PCB设计 标签: EDA软件操作 新手 发帖人:走遍天涯路 发帖时间:2023-01-19 12:19:00
- 软件外包,熟悉辉芒,应广,九齐,晟矽微等芯片
- 找熟悉辉芒,应广,九齐,晟矽微等芯片的资深人士,长期有活。有意联系
- 所属专栏: 项目外包 标签: 软件 发帖人:NINGJUN 发帖时间:2022-11-17 12:59:00
- 立创EDAPCB和原理图之间无法高亮对应显示如何解决?
- 立创EDAPCB和原理图之间无法高亮对应显示如何解决?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA软件 发帖人:Retty 发帖时间:2021-10-23 19:55:00
- LCEDA标准版与专业版的鼠标滚轮缩放问题
- 在使用LCEDA标准版绘制PCB的时候,进入3D界面时使用罗技鼠标滚轮进行缩放的时候会出现放缩过于激烈的情况(放大到极小或者极大,而且没办法调整到合适的大小)使用LCEDA专业版的时候则是2D与3D界面都会出现这种情况。已经更改过了鼠标滚轮的灵敏度但是都无法有效解决。使用的是罗技的master3鼠标。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 滚轮缩放 发帖人:BrockRen 发帖时间:2021-07-28 11:11:00
- 能不能和AD的鼠标操作一致
- 从AD切换过来感觉好不适应,快捷键又只能改键盘的,习惯了AD的鼠标滚轮上下移动,切过来这个感觉很不适应,能不能出个改鼠标快捷键的功能啊
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA软件鼠标滚轮 发帖人:Dwight 发帖时间:2020-09-10 17:51:00
- 有没有以当前鼠标为中心进行显示的快捷键,像Protel99中的HOME键
- RT在手动布线时,如果线很长时需要移动画布,在布线时不习惯用鼠标拖动画布
- 所属专栏: PCB设计 标签: 快捷键,鼠标光标 发帖人:d1z1y2 发帖时间:2018-12-19 11:07:00
- 为什么过孔显示不出来
- 图片
- 所属专栏: 谈天说地 标签: EDA软件 发帖人:一叶知秋 发帖时间:2018-09-28 08:43:00
- 参赛作品《基于STM32和mpu6050的空中鼠标的设计与实现》
- 1.参赛者姓名(必填项):苏远柱2.单位或学校名称(必填项):五邑大学3.当前职务或职称(必填项):学生4.参赛作品的名字(必填项):基于STM32和mpu6050的空中鼠标的设计与实现5.简要陈述您的idea和作品(必填项):随着电子技术的飞速发展,各类电子芯片在性能不断提高的同时价格却在不断降低,本文将采用STM32F103来制作一款空中鼠标,在方便实用的同时整体成本又比较低廉。目前市面广泛应用的光电鼠标是通过一个发光二极管发出光线经过桌面、鼠标垫等平面反射后传到光感应器件来分析运动轨迹并传输给电脑.它的原理决定它必须要一块相对平整的反射面才能正常工作,在一些特殊场合使用时将会受到限制。...
- 所属专栏: 参赛帖子 标签: 空中鼠标 mpu6050 发帖人:奋战ing 发帖时间:2017-06-23 07:44:00
返回