结果:找到"EPON",相关内容2条
- EPON光模块和GPON光模块的介绍及应用
- 说到PON光模块,先来了解下PON是什么,PON指的是无源光纤网络,它是宽带接入网业务承载的重要方式。PON技术源于1995年,后来根据数据链路层和物理层的不同,PON技术渐渐细分为APON,EPON,GPON,其中APON技术由于成本高、带宽低现已被市场淘汰。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家详细介绍下EPON和GPON。一、EPON基于以太网的PON技术。采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务。EPON技术由IEEE802.3EFM工作组进行标准化。在该标准中将以太网和PON技术结合,在物理层采用PON技术,在数据链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现以...
- 所属专栏: 技术交流 标签: EPON光模块 GPON光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-22 17:12:00
- 详细分析EPONvsGPON哪种更好?
- EPON和GPON各有千秋,从性能指标上GPON要优于EPON,但是EPON拥有了时间和成本上的优势,GPON正在迎头赶上,展望未来的宽带接入市场也许并非谁替代谁,应该是共存互补。对于带宽、多业务,QoS和安全性要求较高以及ATM技术作为骨干网的客户,GPON会更加适合。而对于成本敏感,QoS,安全性要求不高的客户群,EPON成为主导。什么是PON?宽带接入技术风起云涌,注定成为一块硝烟永远不会散去的战场。目前国内占主流仍然是ADSL技术,不过越来越多的设备厂商及运营商已经把目光投向了光网络接入技术。铜价不断攀升,光缆价格不断下降,不断增长的IPTV,视频游戏业务对带宽的巨大需求推动着FTT...
- 所属专栏: 技术交流 标签: EPON GPON 光模块 pon 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-29 17:49:00
返回