结果:找到"ETU光模块",相关内容1000条
- 易天ETU-LINK光模块等产品全面兼容mikrotik品牌
- 在通信行业有一个拉脱维亚的品牌叫做“mikrotik”,始建于1995年,二十余年的经历成就了他在路由器和无线ISP系统市场主导地位。为了进一步深入市场,已经在23个国家举行交流会议,他们设备主要有CCR核心路由器,CRS系列路由交换机,RB951941750系列路由器和无线网桥等一系列产品。易天光通信为了确保产品在mikrotik设备上的稳定工作,通过采购了MikroTikCRS226-24Gouter和MikrotikRB2011UiAS,以及多种途径去运行设备和产品去对接,最后的得到良好的认证。在欧美很多国家的客户对易天光模块产品在mikrotik设备上的应用也得到他们的一致认可和好评...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: ETU-LINK 易天光模块 mikrotik 发帖人:etulink 发帖时间:2018-12-17 18:18:00
- 【ETU-LINK】易天光模块全面兼容H3C交换机等设备
- 本文重点给大家分享易天光通信(ETU-LINK)所提供的光模块、DAC高速线缆、AOC有源光缆等通信传输产品可以兼容H3C华三交换机哪些系列呢?下面先给大家简单普及下H3C交换机系列。H3C华三产品系列简述核心路由交换机H3CS9500E—S7500系列以太网交换机全千兆智能交换机H3CS58—S5016P全千兆可管理交换机智能二/三层交换机H3CS3610—S2108系列交换机SMB交换机H3CS1600—S1016R系列交换机AolynkS1008A-G桌面型交换机IPTV及数字电视专用交换机AolynkS1508L—S1516L数字电视楼道交换机H3CE系列以太网交换机H3CE328[...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 易天光模块 ETU-LINK H3C交换机 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-15 17:44:00
- ETU-LINK光模块全面兼容思科系列设备
- 今天给大家分享一下易天光通信ETU-LINK的光模块、DAC/AOC线缆等通信产品可以用在思科交换机哪些系列?简单列出ETU-LINK产品可以兼容的Cisco系列交换机:以“Catalyst”为商标1900系列:19242900系列:2924、2924M2950系列:2950-24、2950G-24/48、2950C-24、2950T-24、2950SX-24/482960系列:2960-24/48TT-L、296024/48TC-L3500系列:3508G、3524、35483550系列:3550-24-SMI/EMI、3550-48-SMI/EMI、3550-12G/T3560系列:35...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ETU-LINK 思科交换机 兼容光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-10-26 17:01:00
- ETU-LINK光模块使用手册
- ETU-LINK光模块手册详细介绍了ETU-LINK的光模块及线缆的类型、外观与规格等内容。前言部分包含如下内容:●读者对象●资料获取方式●技术支持●资料意见反馈●光模块的协议标准●光模块的安装与拆卸●光模块使用注意事项●简易故障分析及处理方法读者对象本手册主要适用于如下工程师:●网络规划人员●现场技术支持与维护人员●负责网络配置和维护的网络管理员资料获取方式您可以通过ETU-LINK官网获取最新的产品资料:ETU-LINK网站与产品资料相关的主要栏目介绍如下:●[服务支持/文档中心]:可以获取硬件安装类、软件升级类、配置类或维护类等产品资料。●[产品技术]:可以获取产品介绍和技术介绍的文档...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 光模块使用 光模块安装 ETU-LINK光模块 光纤模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-09-04 17:11:00
- 光模块是插在哪里的?
- 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 光模块 SFP光模块 1*9光模块 SFP+光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
- ETU-LINK光模块全面兼容华为交换机系列
- ETU-LINK光模块完美兼容华为交换机今天易天光通信将会带领大家学习一下ETU-LINK光模块用在华为交换机的解决方案,下面给列出S9700系列、CloudEngine8860(简称CE8860)系列、S5700等系列交换机的案例。华为S9700系列交换机是一款高端智能T比特核心路由交换机,共有三款,分别是S9703、S9706和S9712,该系列交换机具有可靠性和灵活性高、易管理等优势,并且能够为大型园区和大型数据中心提供最简化网络管理方案。华为S9700系列交换机的特点:ü支持随板AC,并且普通业务板内置WLAN无线控制器功能,实现了有线和无线的深度融合;ü创新的CSS交换网集群技术,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 华为交换机 ETU-LINK光模块 原装光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-14 17:17:00
- ETU-LINK光模块优势对比分析
- 在与客户交谈过程中,他们有时会问到我们的模块与其他公司有什么不同?有哪些优势?为什么要选择我们?为了让客户更清楚地了解我们的产品,简单罗列了一些ETU和其他公司产品工艺和包装上面的对比信息。优势对比分析:PCB板设计:我们的PCB板通过了ROHS和UL(94V-0)认证,但很少人会去做标记。曾经在思科OEM厂商工作过的研发总监借鉴了思科在PCBA设计上的严格要求,在制板的时候要求供应商把认证信息丝印在合适的位置,以便客户进行核查。ETU优势:1.产品细节差异化,更细更精更全面2.认证标志可以使产品更容易获得客户的信赖和认可PCB板材料:对于10G光纤模块,我们选择的是R435B电路板,而大多...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 思科光模块 ETU-LINK光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-23 17:01:00
- 思科光模块vsETU-LINK光模块
- 在与客户交谈过程中,他们有时会问到我们的光模块与思科的有什么不同?有哪些优势?为什么要选择我们?为了让客户更清楚地了解我们公司以及产品优势,我们将会通过以下有趣图画简单诠释了ETU和思科光模块的对比信息。我代表思科,我最牛逼我代表ETU,众生平等关于价格:思科光模块:价格很高,让人望尘莫及ETU光模块:非常有竞争力的价格,可以帮您节省60%-90%的成本,甚至更多关于交期:思科光模块:通常是付款后7天才能安排出货ETU光模块:交期很快,常规产品库存充足,基本可以在2工作日内出货关于质保:思科光模块:1年质保期,过了就不能换货了ETU光模块:3年质保期,3年保修,1年包换关于售后:思科光模块:...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 思科光模块 ETU光模块 原装光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-25 17:45:00
- 25G以太网技术是如何诞生的?
- 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光模块 SFP28光模块 40G光模块 100G光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
- 百科:光模块的参数有哪些?
- 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 100G光模块 QSFP28光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
返回