结果:找到"FLUKE/福禄克125",相关内容91条
- 福禄克17B系列万用表
- 作为电子行业的专业工具,福禄克万用表系列一直以来都备受信赖。其中,17B+、17BMAX-01、17BMAX-02和17BMAXKIT是四款备受瞩目的产品,它们在测量领域提供了卓越的性能和便利性。17B+:这款万用表集多种功能于一体,包括电压、电流、电阻、电容、温度等基本参数的测量。内置的真效值功能能够准确测量非正弦波形,而快速检测技术确保了高效的测量速度。另外,17B+还具备背光显示屏和符号显示功能,方便在各种环境下使用。17BMAX-01:这款万用表是专为工程师和技术人员设计的。它具备更强大的测量功能,包括频率、电感和电容的测量。同时,它还具备RS-232接口和PC远程控制功能,将数据传...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 万用表 Fluke 立创MRO 发帖人:十七ovo 发帖时间:2023-07-21 15:03:00
- Ti450福禄克FLUKE热像仪
- Ti450FLUKE福禄克热像仪TI450热像仪简介:JIANG•FlukeTi450**对焦–每个对象,无论远近–MultiSharp™多点对焦•MultiSharp™多点对焦生成热像仪整个视场内对焦的图像对焦是热成像*重要的一个方面,如果图像失焦,所提供的数据便可能不准确,从而导致错误诊断,让您遭受严重损失。利用FlukeTi450,您现在无需担心对焦问题。利用MultiSharp™多点对焦,您可以在整个视场内自动对焦图像,即使是完全模糊的目标也可以。这是因为热像仪会拍摄多幅图像并将这些图像合并在一起,让您清晰、准确地对焦近处和远处的目标。只需对准并拍摄即可。手动对焦–仅1个电机处在对焦...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: Ti450福禄克FLUKE热像仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-07-08 21:30:00
- 美国FLUKE(福禄克)Ti450热像仪
- 美国FLUKE(福禄克)Ti450热像仪TI450热像仪简介:蒋•FlukeTi450**对焦–每个对象,无论远近–MultiSharp™多点对焦•MultiSharp™多点对焦生成热像仪整个视场内对焦的图像对焦是热成像*重要的一个方面,如果图像失焦,所提供的数据便可能不准确,从而导致错误诊断,让您遭受严重损失。利用FlukeTi450,您现在无需担心对焦问题。利用MultiSharp™多点对焦,您可以在整个视场内自动对焦图像,即使是完全模糊的目标也可以。这是因为热像仪会拍摄多幅图像并将这些图像合并在一起,让您清晰、准确地对焦近处和远处的目标。只需对准并拍摄即可。手动对焦–仅1个电机处在对焦...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 美国FLUKE(福禄克)Ti450热像仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-12 20:33:00
- 今日份惊喜|教你如何用一颗ESP32MCU打造低成本彩屏方案
- 自从上次许多小伙伴收看了我们玩转ESP32彩屏的直播后,一直意犹未尽。很多伙伴对它的高水平低功耗,集成2.4GHzWi-Fi和蓝牙双模的特性感到惊喜不已,有部分伙伴兴匆匆把ESP32买回家试玩。话说,这样一款为物联网应用而设计,同时具有超高射频性能、稳定性、通用性和可靠性的MCU,到底有多神奇呢?除了小伙伴自己探索出来的功能外,其实ESP32还是一个很有故事的MCU。当然,想要知道它所有的玩法,你必须足够了解它。同时ESP32比较高冷,只允许了解他的朋友倾听他的故事哈哈哈。这不,我们的老板,他平时就很爱玩,为此和ESP32约定,今天晚上19:30在直播间和大家见面,并向大家详细介绍一下ESP...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 直播 福利 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-06-17 16:50:00
- “科技自动化”理念是倍福不懈的追求
- 倍福始终坚持基于PC的控制技术,从1980年公司成立开始,研发了大量的创新产品和解决方案,这正是Beckhoff得以持续发展的原因所在。其早期提出的概念业已成为许多自动化技术的标准,且被成功引入市场。Beckhoff倍福公司基于PC控制技术的理念和Lightbus系统、总线端子模块以及TwinCAT自动化软件的推出,在自动化技术领域有着里程碑式的历史意义。在传统控制行业,这些产品已被视为高性能的解决方案,从而被广泛接受。EtherCAT—实时以太网解决方案—是一种具有前瞻性的高端技术,是前沿控制理念的新生代产物。“科技自动化”理念已成为Beckhoff倍福不懈追求的目标,并将创新精神融入硬件...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 倍福 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-02-26 11:15:00
- 出FLUKE福禄克PM5418全制式彩色电视信号发生器
- 厂家:美国福禄克尺寸:40x14x30cm重量:7kgPAL,NTSC,SECAM三种制式,多于100种的视频测试模式,几何校正用高精度,数字化的视频测试模式,4:3,16:9功能。覆盖所有视频标准符合CCIR,EBU,FCC,ITU和EIA模拟电视标准多于500种PAL,NTSC,SECAM数字合成测试波形,包括16:9功能.视频,色度,射频幅度的高精度设置和指示.可高达100mV的高稳定射频输出.带内部外部调制,组延迟预校正.IEEE-488和RS232接口使全部功能自动化.5410系列PAL,NTSC,SECAM三种制式,多于100种的视频测试模式几何校正用高精度,数字化的视频测试模式...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 出 FLUKE福禄克 PM5418 全制式彩色电视信号发生器 有一直联系 发帖人:迷人的小妖精 发帖时间:2018-09-15 11:14:00
- 出FLUKE福禄克362钳形表
- 产品特性;?机身小巧、轻、薄?三角形又小又薄钳头设计,使密集排线的测量变得容易?紧凑型设计,可以单手操作?大屏幕2000字显示?200A交直流、600V交直流电压量程?3000Ω的电阻量程,通断性检测?归零功能,可以将显示清零以进行直流测量?读数保持?安全等级:CATIII600V联系人:薛晓13650454345(同微信)价格定义公司长期回收各类电子仪器仪表,如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!回收个人闲置仪器仪表,回收工厂待处理设备。业务范围:仪器销售、仪器回收、仪器维修、仪器租赁、计量、校准等经营品牌:Agilent/安捷伦、HP/惠普、Keysight/是德科技、Tektron...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 出 FLUKE福禄克 362 钳形表 有需要的留言 发帖人:迷人的小妖精 发帖时间:2018-09-14 10:15:00
- 出FLUKE/福禄克125工业万用示波器
- 产品特点双输入数字示波器和万用表40MHz或20MHz示波器频宽两个5,000数位的真有效值数字万用表Connect-and-View?触发实现简单易用,无需手动操作IntellaSet?技术能够根据测定信号自动智能地调整数值读出双路输入波形和仪表读数记录器,可以对长时间数据进行趋势分析RecorderEventDetect可捕捉高达4kHz重复波形上捉摸不定的间歇性信号示波器带屏蔽测试引线,可进行电阻和通断性测量电阻、通断性、二极管和电容计测量功率测量(W、VA、VAR、PF、DPF、Hz)电压、电流和电力谐波通过BusHealth物理层测试检查工业网络是否达到规定的参考水平保存或调用数据...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 出 FLUKE/福禄克125 工业万用示波器 有意者留言联系 发帖人:迷人的小妖精 发帖时间:2018-09-13 16:47:00
- 出FLUKE福禄克F175万用表
- 联系人:薛晓13650454345(同微信)价格另仪公司长期回收各类电子仪器仪表,如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!回收个人闲置仪器仪表,回收工厂待处理设备。业务范围:仪器销售、仪器回收、仪器维修、仪器租赁、计量、校准等经营品牌:Agilent/安捷伦、HP/惠普、Keysight/是德科技、Tektronix/泰克、Keithley/吉时利、FLUKE/福禄克、Chroma/致茂、Topcon/拓普康、KonicaMinolta/柯尼卡美能达、Kikusui/菊水、Prodigit/博计、Hitachi/日立、Hioki/日置、R&S罗德与施瓦茨、Lecroy/力科、Adv...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 出 FLUKE福禄克 F175 万用表 有需要的联系 发帖人:迷人的小妖精 发帖时间:2018-09-13 16:12:00
- 提前祝大家2018年新年快乐
- 年假马上就要来了,非常感谢立创提供了这个平台,使我们的开发更简单,更效率;在平台上认识了很多朋友,也完成了很多项目。在接下来的新的一年了,希望立创越来越好,结交的朋友越来越多,福科电子设计公司借助嘉利创平台提前给大家拜年了~~~祝大家新的一年里,有公司的订单多多的,上班的工资高高的,没女朋友的找到女朋友,有女朋友的早日结婚,结了婚的早日生孩子,生了孩子的就要多多挣毛毛了;大家2018年狗年旺!旺!旺!
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 新春祝福 发帖人:FOCUS电路设计 发帖时间:2018-02-10 07:48:00
返回