结果:找到"FPGA",相关内容12条
- 10M50DAF672I7G中文资料
- 10M50DAF672I7GFPGA现场可编程门阵列中文资料系列:MAX1010M50逻辑元件数量:50000LE输入/输出端数量:500I/O电源电压:1.15V~1.25V工作温度:-40°C~100°C数据速率:-收发器数量:-封装/箱体:FBGA-672封装:托盘最大工作频率:450MHz逻辑数组块数量—LAB:3125LAB工作电源电压:1.2V产品类型:FPGA-FieldProgrammableGateArray
- 所属专栏: 技术交流 标签: FPGA 发帖人:szmjd 发帖时间:2023-02-17 13:27:00
- 基于FPGA的SD卡的数据读写实现(SDNANDFLASH)
- FPGA实现SDNAND读写接下来编写FPGA的Verilog代码实现向SDNAND的指定扇区中写入512个字节的数据,写完后将数据读出,并通过指示灯的方式验证数据是否被正确读写。需要说明的是,后文的读写操作均采用SPI模式。6.1、设计思路①上电时序SDNAND同其他的许多芯片一样上电后需要保持一定的时间以便维持电压稳定,这个时间通常是74+个时钟周期,一般实际应用中可设置参数为74~100。只有经过这个过渡时间后,才可以执行后续的SDNAND初始化操作。②初始化时序SDNAND在正常读写操作之前,必须先对SDNAND进行初始化,使其工作在预期的工作模式。初始化流程如下:1.SDNAND完...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FPGA,NAND,SD卡,TF卡,FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-12-15 18:16:00
- LCMXO2-4000HC-4MG132CMachXO2器件规格
- MachXO2可编程逻辑器件(PLD)由六个超低功耗、即时启动、非易失性PLD组成,可提供256到6864个查找表(LUT)的密度。MachXO2系列PLD提供多种特性,例如嵌入式块RAM(EBR)、分布式RAM和用户闪存(UFM),这些特性使这些器件能够用于低成本、大容量的消费者和系统中应用程序。器件采用65nm非易失性低功耗工艺设计,提供两个版本-超低功耗(ZE)和高性能(HC和HE)。MachXO2还提供各种先进的无卤素封装,并提供增强的I/O功能,例如驱动强度控制、压摆率控制、PCI兼容性、总线保持器锁存器和上拉电阻器。MachXO2通过片上闪存提供灵活、可靠和安全的配置。通过Mac...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MachXO2,FPGA,明佳达电子 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-07-12 10:18:00
- 原理图中怎么导出FPGA的引脚分配
- 原理图中的FPGA的引脚怎么导出来
- 所属专栏: 原理图设计 标签: FPGA 引脚 发帖人:voiue 发帖时间:2022-07-03 15:02:00
- FPGA开发板mojoV3电路整合及相关项目合作
- 基于MojoV3这块FPGA开发板和面包板搭建的电路,目前项目需要将开发板和外围电路整理成一块demo,之后考虑做进一步整合,希望与对电路设计熟悉的工程师交流合作,主要面对深圳市本地方便线下沟通,对FPGA和光学传感有了解的更佳。有意联系qq137726689.
- 所属专栏: 项目外包 标签: FPGA Mojov3 PCB 电路设计 发帖人:TseDW 发帖时间:2021-10-18 17:43:00
- 为高性能FPGA平台选择合适的存储器
- 从纯技术角度考虑两个最广泛使用的DRAM选项-同步DRAM(SDRAM)和减少延迟的DRAM(RLDRAM)。SDRAMtRC在过去10年中没有实质性的发展,约为48ns,这与21MT/s的RTR相关。其他基于DRAM芯片的存储设备已被设计为以密度为代价提高tRC。例如RLDRAM3的RC为8ns,与125MT/s的RTR相关。从本质上讲DRAM芯片是针对涉及确定性计算算法的顺序访问进行优化的,但高频交易却无法做到这一点。更好的替代方法是同步SRAM存储器。尽管基于DRAM芯片的内存提供更高的内存容量,但它们无法满足交易平台缓存所要求的延迟和性能。数十年来,SRAM存储器一直是大多数高性能应...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FPGA,存储器,SRAM,SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-27 16:11:00
- 使用高速SPINorFlash的FPGA配置
- NOR闪存广泛用作FPGA的配置设备。FPGA在工业和通信及汽车ADAS应用中的使用取决于NORFlash的低延迟和高数据吞吐量特性。快速启动时间要求的一个很好的例子是汽车环境中的摄像头系统。点火时后视图像在仪表板上显示的速度是一阶设计挑战。上电后的FPGA会立即加载已存储在NOR器件中的配置位流。传输完成后的FPGA转换为活动(已配置)状态。FPGA包含许多配置接口选项,通常包括并行的NOR总线和串行外围设备接口(SPI)总线。支持这些总线的存储器在不同制造商提供的产品之间始终存在很小的不兼容性,这使得存储设备的多来源采购更加困难。FPGA配置的历史FPGA首次面世时选择的配置存储器是并行...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SPI Nor Flash,Flash,FPGA 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-18 15:33:00
- 【报名中】XILINX开发板PYNQ-Z2限量免费申请试用活动
- 感谢诸位对本次活动的关注与大力支持,首批10位试用者+10位候选者公示筛选更新,请点击链接了解详情:http://club.szlcsc.com/article/details_39687_1_9.html#floor_9XILINX赛灵思开发板PYNQ-Z2新品留言区,技术答疑请点击:http://club.szlcsc.com/article/details_39613_1.html开源项目新利器!XILINXPYNQ-Z2开源框架的第二代最新开发平台,新品规格技术详情及购买链接:https://www.szlcsc.com/xinpin/XILINX-PYNQ-Z2.html活动说明:...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: FPGA Python on ZYNQ 可编程逻辑电路 XC7Z020 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-05-17 16:12:00
- AboutEmbeddedProcessors&Controllers
- Processortechnologyinvolvesthearchitectureofthecomputationengineusedtoimplementasystem’sdesiredfunctionality.Alldevicesweknowhaveprocessorsembeddedinit(microwave,cars...).Choosingtherightembeddedprocessoriscriticaltoperformthewantedoperations.Nowadayshardwareismoreandmorelikesoftware.Itcaneasilybep...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CPLD CPU DSP EEPLD FPGA MCU MPU PROCESSORS SOC SPLD SOC 发帖人:LICHUANG 发帖时间:2018-03-25 20:57:00
- 给大家推荐一本FPGA入门好书
- 推荐理由:《那些年,我们拿下了fpga》这是一本文艺青年的书,以面对面的语言进行陈述,其中没有需要琢磨的技术名词。特别是FPGA基础知识和语法,相比其它同类书里各种晦涩难懂的名词罗列,更多的是风趣形象的比喻和直白清新的描述,读者会有读小说那样的轻松,从而更加有趣、有效率和有信心的学习FPGA。
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: FPGA 入门 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-11-17 14:55:00
返回