结果:找到"GM管,核辐射测量、微信小程序",相关内容1000条
- 【ARM开发教程2】ARM功能手机-测试程序介绍
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列测试程序介绍图1内容简介本文档主要介绍开发板上电之后的现象,以及图标对应的实验介绍。读者在看本文档时,应该已经看过《如何上电》教程,没有看的朋友建议先看一下,然后再来看本教程。第一节主界面主界面上方显示信号强度、WT手机以及电量。接着为时间日期,在下方为9个功能分别对应的图标,如下图所示:图2其中时间以及9个功能图标都可以通过点击进入对应功能的二级界面,分别为时间设置、打电话、发短信、听音乐、照相机、图片库、连接手环、测心率、测温度、NFC读卡,详细的介绍见下方章节。第二节时间设置点击主屏幕上的时间显示区域,进入时间设置界面,左上方为返回按键,右上方为保存按...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 测试程序 教程 NFC 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-26 18:51:00
- 老版本怎么回复,更新了最新的不好用。
- 旧版程序别删除啊新版有问题好装回去。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 旧版程序 发帖人:Adler 发帖时间:2022-08-22 19:46:00
- 有偿求电池内阻测量方案
- 求一个电池内阻测量的方案,软件+硬件。
- 所属专栏: 项目外包 标签: BMS 电池测量 内阻测量 小信号 发帖人:Lisence 发帖时间:2022-06-11 11:19:00
- 小批量为什么只能选整数?
- 小批量为什么只能选整数?客户需要1000片PCBA,避免坏板过多无法维修,导致交货数量不够,板子肯定要多生产,比如多生产10、20片。1200片有点多,一百多片又浪费了。请教下生产1010或者1020板子的难点在哪?为什么不能生产这数量的板子?
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 小批量 发帖人:视频转换设计 发帖时间:2021-12-20 17:24:00
- STM32,求求了,有没有人帮我看下
- 这个附件里面是工程以及代码example05.zip
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32 程序 发帖人:Dailyman 发帖时间:2020-11-06 17:38:00
- 灵动微Cortex-M3内核GPIO口介绍
- GPIO口都是接在APB总线上的,而且M3具有两个AHB到APB桥,GPIO则直接接在AHB矩阵上,这样可以减少CPU和DMA控制器之间的竞争冲入,获得比较高的性能。APB总线桥配置为写缓冲区,使得CPU或DMA控制器可直接操作APB外设,而无需等待总线写操作完成。M3数字I/O功能:高速GPIO口,其寄存器被移到外设AHB总线,可以字节,半字和字寻址。位电平置位和清零寄存器允许单指令置位和清零一个端口的任意位。所有GPIO口寄存器支持M3位带操作。整个端口值可以用一条指令写入。GPIO口寄存器可由GPDMA控制器进行访问,可以进行DMA数据操作,使之与DMA请求同步。单个I/O口方向可以控...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 灵动微,Cortex-M3内核 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-27 17:26:00
- 希望工程可以自由排序
- 立创EDA的工程排序只能根据时间和名称排序,希望可以增加自由拖动排序
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 工程 排序 发帖人:饥饿的瓜 发帖时间:2019-10-02 11:19:00
- 第四届立创大赛震撼作品-fish物联
- 注:后面我会上传整个系统的视频演示效果,目前正在整理中...开源的资源文档请去这个链接下载:https://diy.szlcsc.com/p/fishiot/fish-wu-lian因为发帖子时报敏感词和图片错误,所以更详细的描述,也请点击上面的那个链接,本帖子中只给出几张效果图整个系统的细节还是很多的,也花了我很多时间,更多细节请看我的个人作品官网:www.fishiot.top编辑原因:大赛作品设置超链
- 所属专栏: 技术交流 标签: fish物联 物联网 手机APP 微信小程序 Web控制台 Wifi GPRS PC上位机 STM32 发帖人:书夜难鸣 发帖时间:2019-08-21 09:46:00
- 基于限幅滤波法程序编写示例
- /*A、名称:限幅滤波法B、方法:根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A),每次检测到新值时判断:如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效,如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值。C、优点:能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰。D、缺点:无法抑制那种周期性的干扰。平滑度差。*/intFilter_Value;intValue;voidsetup(){Serial.begin(9600);//初始化串口通信randomSeed(analogRead(0));//产生随机种子Value=300;}voidloop(){Filter_Val...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 程序 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-10-24 22:08:00
- 技新STM8S001教程&例程来袭
- ST在2017年准备推出一款STM8内核的8脚封装(SOP8)位控制器:STM8S001J3M3此前因为STM8S001J3M3优越的性能受到广大电子爱好者的期待:STM8内核,频率可高达16MHz2.95V到5.5V工作电压集成LSI(128kHz)与HSI(16MHz)多达5个可用IO口8位基本定时器1个&16位定时器2个8KBFLASH1KBRAM128ByteEEPROMUARTSPIIICSWIM3通道10BitADCSTM8S001上线后却让很多人失望,因为他的价格与预计的相差过大(个人猜测的原因是,STM8S001J3M3未见其样而先闻其声,名声大涨,使得一开始上线就出...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: STM8S001 STM8S001程序 发帖人:林光光1号 发帖时间:2017-12-27 19:03:00
返回