结果:找到"GPRS",相关内容9条
  • HQD300GPRSDTU资料分享
  • zdl00000HQD300_GPRSDTU产品规格书_20220323103202.pdf大家好,我是zdl00000,今天给大家介绍的是HQD300GPRSDTU它内嵌了TCP/IP协议栈,同时简化了接口设计和外部伺服电路,更适合于恶劣的工业现场。用户通过电平接口,使用简单的AT+命令,就可以完成端到端的可靠数据通信,极大减轻了用户开发时间和维护的工作量。另外该产品可灵活地实现多种设备接入,工程安装简单。适用于使用串口通讯的单片机数据采集传输系统等,它可以使客户原有的有线串口设备无须改动立即变为无线网络通讯设备.减少了系统更新的投入,同时结构进行优化,外型美观、性能稳定、使用方便。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: HQD300 GPRS DTU 发帖人:zdl00000 发帖时间:2022-03-23 10:34:00
  • 基于机智云的物联网gprs温湿度传感器开发
  • 一、【项目名称】基于gprs网络的物联网传感器的设计。二、【开发团队介绍】青岛顺极智能开发团队隶属于青岛顺极智能信息技术有限公司,全部人员由各专业本科以上学历组成,研究生以上学历占比70%以上,团队位于美丽的海滨城市青岛,带着创业的激情,团队生机勃勃,激情勃发,开发过无数大型电子产品、软件产品。一张图可以概括我们的项目经历。1、团队熟练应用Altium软件做PCBLayout设计;2、团队熟练开发JavaWeb大中型项目,包括Angular,React前端开发,Java后端开发;3、团队熟练开发51,avr,microchip,stm32,stm8,合泰,恩智浦,东软载波的ARMCPU,熟练...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 GPRS 传感器 温湿度 发帖人:青岛顺极智能 发帖时间:2019-09-18 16:45:00
  • 单片机系统开发
  • 一、【项目名称】单片机系统开发二、【开发团队简介】1、10年单片机软硬件设计经验2、熟悉各类单片机,传感器,控制,接口,通讯;3、熟悉GPRS,WIFI,LoRa,蓝牙,NB等无线技术。三、【项目亮点】产品低成本设计,稳定可靠。四、【作品简介】1、LoRa温湿度2、继电器模块3、流量阀系统4、4、WIFI模块5、太阳能电磁阀,18650电池,1mA-4A充电,各类接口6、蓝牙开关五、【主要器件)STC15,STC8,STM8L,STM8S,STM32,MSP430,PIC,各类电源,各类驱动,各类接口,WIFI模块,GPRS模块,LoRa模块,NB模块。六、【软件部分的描述(选填)】状态机结...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: GPRS,LoRa,单片机 发帖人:JackMCU 发帖时间:2019-08-23 17:00:00
  • 第四届立创大赛震撼作品-fish物联
  • 注:后面我会上传整个系统的视频演示效果,目前正在整理中...开源的资源文档请去这个链接下载:https://diy.szlcsc.com/p/fishiot/fish-wu-lian因为发帖子时报敏感词和图片错误,所以更详细的描述,也请点击上面的那个链接,本帖子中只给出几张效果图整个系统的细节还是很多的,也花了我很多时间,更多细节请看我的个人作品官网:www.fishiot.top编辑原因:大赛作品设置超链
  • 所属专栏: 技术交流 标签: fish物联 物联网 手机APP 微信小程序 Web控制台 Wifi GPRS PC上位机 STM32 发帖人:书夜难鸣 发帖时间:2019-08-21 09:46:00
  • 承接PCBLAYOUT
  • 自由职业,时间充足,交期快,收费低,同城可以提供上门服务!!!多年电子电路设计,经验丰富;提供全套硬件电路设计Layout服,也可单承接单面板、双面板、四层板、六层板Layout工;熟练OrCAD、PADS、Protel99SE、AltiumDesigner等原理图及PCB设计软件。对GD/STM32F103、GPS北斗定位导航、Track、GPRS模组应用、蓝牙模组应用非常熟悉;对UART、RS232、RS485、USB、SPI、IIC各种接口熟练使用;了解LED灯、太阳能、趣味电玩、便携播放器等电子产品电路设计;同时有配合的长期人员,可提供后焊、组装、测试等服务,有场地,有设备若干;可焊...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: PCB Layout 原理图 画板 设计 电路 布线 STM GPRS GPS 北斗 蓝牙 后焊 焊锡 组装 测试 加工 发帖人:Layout后焊大师 发帖时间:2019-05-27 18:11:00
  • GRPS模块WIS800C简介及应用领域
  • WIS800C简介及应用领域,做了个简介图,方便了解WIS800C相关性能参数及应用。已上传,请自行下载:WIS800C简介和应用领域.zip
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2G GPRS模块 WIS800C 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-27 11:12:00
  • GPRS模块WIS800C支持透传/MQTT/HTTP/HTPPS/TCP/UDP连接
  • GPRS模块WIS800C支持透传/MQTT/HTTP/HTPPS/TCP/UDP连接。规格书已上传,可以自行下载,链接如下:WIS800C规格书_CN.pdf如果有需要了解的朋友,可以联系本人,技术问题可以互相沟通交流。技术支持:刘工:13316931709微信同号工作QQ:2090621741
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: GPRS WIS800C 透传 MQTT HTTPS TCP/UDP 发帖人:ljfceo 发帖时间:2018-12-04 15:05:00
  • PCBLayout设计
  • 自由职业,时间充足,交期快,收费低,同城可以提供上门服务!!!多年电子电路设计,经验丰富;提供全套硬件电路设计Layout服,也可单承接单面板、双面板、四层板、六层板Layout工;熟练Cadence、PADS、Protel99SE、AltiumDesigner等原理图及PCB设计软件。对GD/STM32F103、GPS北斗定位导航、Track、GPRS模组应用、蓝牙模组应用非常熟悉;对UART、RS232、RS485、USB、SPI、IIC各种接口熟练使用;了解LED灯、太阳能、趣味电玩、便携播放器等电子产品电路设计;同时有配合的长期人员,可提供后焊、组装、测试等服务,有场地,有设备若干;...
  • 所属专栏: Layout布线 标签: PCB Layout 原理图 画板 设计 电路 布线 STM GPRS GPS 北斗 蓝牙 后焊 焊锡 组装 测试 加工 发帖人:Layout后焊大师 发帖时间:2017-10-12 15:29:00
  • GPRS/GSM模块A6在物联网【透传云中】的应用简介
  • 安信可透传云(TransparentTransmissionCloud)是安信可为方便广大客户测试无线类产品而推出的实用工具。它就像是一个跑在服务器上的网络调试助手。支持客户端之间的数据相互转发,可用于ESP8266透传测试,GPRS系列模组(如这下面这款A6模块)测试,手机APP透传方式控制ESP8266等设备!什么是透传?透传即透明传输,类似于GPRSDTU,通俗讲就是不管串口传的是什么,A6模块作为一个通道,把要传输的内容完好传给设定好的服务器。反之,服务器端传输也是一样效果。市面上的GPRS模块都必须支持自有的协议,而A6作为一款使用简单的GPRS透传模块,方案成熟拥有标准GSM07...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: GPRS GSM A6 透传云 物联网 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2017-09-05 22:04:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: