结果:找到"IIC灵敏度设置问题",相关内容822条
- LOTO虚拟示波器关于触发灵敏度功能
- 触发电平只是一根参考电压,而实际的波形在边沿处是存在抖动的,如下图所示,是一个正常的上升沿触发的实测截图其中蓝色的T线就是触发电平的参考电压,图中波形的干扰很小,但是信号边沿我们放大再放大,可以在下图看到,还是存在锯齿状,当噪声很大时抖动会更剧烈。如果使用非常灵敏的触发功能,这些在触发电平附近的毛刺和噪声干扰都可能会引起触发。表现出来的现象就是波形不停抖动晃动,甚至上升沿变下降沿,下降沿变上升沿触发。如下图所示,就是上升沿触发偶尔会触发到下降沿的波形,就是因为在触发电平附近有上图的毛刺,选择的是灵敏度高的设置,那么就会在触发电平处把某个上升的毛刺认为是满足触发条件,从而将一个下降沿触发了。如...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 虚拟示波器 ,触发灵敏度功能 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-09-14 10:29:00
- 立创EDA安装完毕后打开无任何反应,
- 屏幕录像2022-04-1809:08:56.mp4.zip安装完毕后打开无任何反应,附带有安装全过程录像,系统内核版本:Linux5.16.0-kali1-amd64x86_64
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题 发帖人:名称违规 发帖时间:2022-04-18 09:22:00
- 在PCB设计时怎样隐藏元件
- 1、在复制所有元素时连带网络复制,使用很不方便2、元件选项隐藏好像没有,设计规则能选的太少了。3、直线没有中心点,想把直线分段很难操作4、画线时自动删除回路也不太好用。以上是本人第一次使用遇到的问题,不知是否叫做问题。
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB设计使用问题 发帖人:日月明SE 发帖时间:2021-11-10 17:02:00
- 关于TI的温湿度芯片hdc2080的一些问题
- 请问该芯片中的主机发送从机地址后面接的address是什么意思,是单个寄存器的地址吗
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 温湿度 TI hdc2080 iic 发帖人:索控文风 发帖时间:2021-05-20 11:52:00
- 专业版不能适配鼠标灵敏度
- 放大和缩小功能的范围太大,原理图和PCB都是这样,需要将鼠标灵敏度调很小才好用,标准版不这样。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 鼠标 灵敏度 发帖人:liver 发帖时间:2021-02-26 15:49:00
- 在ubuntu20.04安装成功,执行失败
- 在ubuntu20.04安装成功,执行失败出现如下错误段错误(核心已转储)
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题 发帖人:科学顽童 发帖时间:2020-05-26 09:58:00
- SRAM中灵敏放大器的原理
- 在SRAM中,读操作开始前,先要对两条位线进行预充电,将两条位线初始化为相同的高电平。预充完后,字线选中的存储单元对位线进行充放电。存储单元尺寸很小,驱动能力很弱,且位线负载相对较大,所以两条位线输出的是都是绝对值较高的电压(3~3.5V),其高低电平相差很小。如果直接送入输出缓冲器,将无法识别逻辑0和1,即使能识别也需要较长的充放电时间,严重影响了SRAM的读取速度和数据的可靠性。灵敏放大器即是使小的差分输入电压放大成更大的输出电压。由于存储器中差分位线上的负载重,因而位线上的电压变化非常缓慢。为了降低延时,首先要使所有位线上的电压都相等接下来,当这些位线被驱动时,灵敏放大器就可以检测到一...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM灵敏放大器,SRAM灵敏放大器原理 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-09 17:47:00
- 发现lceda软件问题:原理图库的子库编辑不能保存。
- 保存原理图库子库时,出现报错。Undefinedindex:dataStr子库超过两个,就出现这个问题。然而有时又可以保存。使用的立创EDA客户端。已升级到最新版。库名称Allwinner_H5,用户名称Beta_vulgaris。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图设计 问题 发帖人:Beta 发帖时间:2019-03-15 17:58:00
- 初学者PCB设计问题
- 双层PCB设计,上下两层电路连通时,通常用通孔连通。但如果该电路上有直插元件引脚通过焊盘焊接,请问该焊盘是否有通孔功能?是否还需要在焊盘上添加通孔才能正确连通?谢谢!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 初学者PCB设计问题 发帖人:dhtfghymq 发帖时间:2018-04-25 17:19:00
- 求助!触摸芯片BS8112a-3IIC灵敏度设置问题
- 求助!!!!触摸芯片BS8112a-3通过IIC设置灵敏度调不通,IIC读已调通,IIC写一直无应答,也没找到任何技术支持。哪个兄台有调试经验的求分享!!!感激不尽!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 触摸芯片BS8112a-3 IIC灵敏度设置问题 发帖人:Auhiac 发帖时间:2017-12-20 16:36:00
返回