结果:找到"IOT",相关内容31条
- OC5806L/8-120V宽压输入DC-DC开关降压到5V辅助供电方案
- 随着物联网的发展,IoT内容涵盖智慧车联、电摩、资产物流、智慧校园、智慧农牧、智慧家庭、等领域,综合运用智能传感、物联网、移动互联网为代表的现代科学和技术手段,本文主要介绍的OC5806L/8-120V宽压输入芯片,该芯片负责从输入端的高电压DC-DC降压到5V以内的电压,给后级的射频通讯模块做一个稳定可靠的辅助供电方案。产品选型产品概述:OC5806L是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器,最高输入电压可超过120V。OC580x具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。输出电流可持续1.5A,瞬态输出超过2.5A。本系列产品同时支持输出恒压和输出恒...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: IOT , DCDC , 开关降压ic , GPS 发帖人:诚智星电子 发帖时间:2022-11-24 17:30:00
- 【安信可新品发布】离线语音方案,让智能家居控制从此“动口不动手”
- 【安信可新品发布】离线语音方案,让智能家居控制从此“动口不动手”VB-01/VB-02是深圳市安信可科技有限公司开发的一款离线语音识别AI模组,具有超低成本,高可靠性,通用性强的特点。一、产品性能VB-01/VB-02在语音识别技术上实现了高可靠的唤醒识别率、更远距离的唤醒、更低误唤醒率、更强的抗噪音能力、更快的响应识别时间,以及免联网的纯离线识别。VB-01采用了高性能32位处理器,芯片内置语音识别神经网络计算所需要的DSP指令增强单元以及MCA算法硬件加速器,AI算法与芯片架构深度融合,搭载语音识别算法,语音增强、降噪等声学前端处理算法,为智能设备提供优秀的远场环境下语音控制、语音交互能...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 离线语音;物联网;IoT 发帖人:kkkkkat 发帖时间:2021-07-31 10:31:00
- 替代sx1262无线LORA芯片--ASR6505
- ASR6505的灵敏度可以达到-140dBm以上,最大发射功率高于+21dBm。这使得它适合在远程LPWAN中使用,并且具有很高的效率。整个芯片封装非常小,8mmx8mm,共有68引脚。芯片组特性:SX1262+STML152芯片组封装大小:8mm*8mm*0.9mm,QFN68PINLORA无线和LoRa调制解调频率范围:150MHz~960MHz;最大输出功率:21dBm;灵敏度:-140dBm;深度休眠电流:2uA(withRTC);TXmodecurrent50Ma@17dBm;40Ma@14dBm;接收电流:10mA;可编程速率最高62.5kbps@调制模式可编程速率最高300kb...
- 所属专栏: 技术交流 标签: sx1262 lora LPWAN IOT 收发器 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-03-04 10:22:00
- 基于中移物联网NB-iotM5311OpenCPU开发RTU(远程遥测终端单元)
- M5311是一款高性能、低功耗NB-IoT无线通信模组,满足中国移动蜂窝物联网通用模组技术规范。尺寸仅为16mm×18mm×2.2mm,能够最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。供电电压低至2.1V,支持AA干电池,能够最大限度地压榨电池,可以帮助客户获得更长的终端寿命。提供丰富的外部接口,支持外接传感器设备.本案例采用M5311的OpenCPU进而减少一个核心MCU,控制生产成本,提高竞争力,可大量铺设.硬件外设接口包括GPIO、I2C、SPI、PWM、ADC、RTC、FLASH、UART等●支持水计量,电计量和时间计量;●先进的NB-Io...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: NB-iot OpenCPU 物联网 RTU 发帖人:自强不息的波波 发帖时间:2020-09-29 15:05:00
- 最新一款LoRa集成了单芯片SoCASR6501/ASR6502
- 全球先进半导体产品供应商Semtech宣布向阿里云IoT授权LoRa这一IP,打破了LoRa在全球范围内仅有Semtech这一个芯片供应商的局面,使得LoRa在芯片半导体供应市场中更加多元化。特别是现在正处于中美贸易战,贸易形势不明朗,芯片进出口的未来不可预料。现在,国内也拥有了LoRa供应商。阿里云IoT认证的基于ASR6501的RF-AL42UH这一新的LoRa无线方案能有效缓解国内芯片半导体客户的紧张情绪。ASR的ASR6501/ASR6502和ASR6505均是基于SX1262射频收发器设计的SoC芯片按照以往的模块设计,一般采用SX1278、SX1276射频收发器来设计模块,例如安...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LoRa NB-IOT 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-11 15:04:00
- NB-IoT标准演进R13-R14
- 2019年7月17我国完成了IMT-2020(5G)候选技术方案的完整提交。据悉,在提交的方案中,NB-IoT技术被正式纳入5G候选技术集合,预计2020年6月ITU将正式宣布5G技术方案的诞生。而NB-IoT也将成为未来5G物联网主流技术。截止目前,NB-IoT在全国范围内完成了超过300多个城市的覆盖,终端连接数已经超过6000万,且每年以千万级的数量在递增,覆盖了智慧城市、环保、农业、医疗、物流等各个行业。NB-IoT连接量最大的细分应用领域是表计及消防应用领域,燃气表、水表均已经超过了1000万接入量,烟感也有较大量级的出货。尤其2019年,NB-IoT在表计领域得到了快速增长,在表...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NB-IOT,物联网 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-21 14:18:00
- 边缘计算在智能快递柜的智能装置上如何体现?
- ▌▌紧急事件,数据不返回总服务器,直接本地节点处理,完成快处理动作。当丢件作为智能柜最严重的紧急情况,当其发生时,常规程序逻辑,数据传输到总服务器,总服务器给丢件本地节点发出指令,进行相关处理。亦或者本地节点管理、控制相关节点,总服务器汇总。两者都是各有利弊,都不能称其为最适宜的逻辑方式。当NXP平台CPC-1322系列产品的边缘计算智能装置升级,我们依旧可以保持总服务器统一控制管理各节点,但紧急事件,本地节点可直接快处理动作。▌▌视频过大,本地压缩视频处理,完成视频预处理动作每套智能柜在没有进行客户服务之时,一般来说,总服务器把所有要投放的视频,进行压缩,再传输到各节点,进行视频播放,数据...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: IOT 边缘计算 工控机 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-04-04 10:23:00
- 求大专物联班用的STM32开发板
- 想找一个给物联网专业的大专生用的STM32开发板,最好能有让外行人觉得高逼格的产品例程
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: STM32 IOT 物联 教学 发帖人:鑫森淼焱垚 发帖时间:2018-06-27 12:28:00
- “缺芯”?周立功电子新推出ZLGMCU!这或许是开发电子产品最快键、最高效的方式!
- 【题前话】赵工点评:为何说这或许是开发电子产品最快键、最高效的方式?因为传统的硬件开发过程,众多原因导致开发效率较低,甚至设计品质较差。而ZLG新推出的这些ZLG116和ZLG217搭配了AMetal(这是一个不依靠MCU厂商和型号的标准API接口,主要实现了将外设操作标准化,避免上层软件和驱动再次开发,提高软件开发效率),它提供了各个外设的驱动程序、丰富的例程和详尽的资料,是工程师进行项目开发的首选,也可用于教学、毕业设计及电子竞赛等。2018年4月16,ZLG推出全新IoTMCU,ZLG116和ZLG217,带你感受AMetal全新编程体验!在中国半导体行业大发展的历史潮流中,在IoT和...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ZLG IoT MCU ZLG116 ZLG217 AMetal 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-04-23 09:04:00
- Nabto物联网服务器,周末推荐给大家参考
- 现在IOT、智能硬件产品,可谓是红红火火的今天周末无意看到一个有特色、有商业价值的IOT物联网服务器,特记录一下,方便大家日后的参考,暂时还没时间去对比跟其他技术(如MQTT)的关系abto的解决方案是一种简单的交互式的设备连接方案,因此能够即时又直接地通讯并且不依赖云。Nabto的专利技术提供安全的、加密的通讯,穿过防火墙连接到设备,无论它们在哪里以及它们和互联网如何连接。相关资料:Nabto平台简介.pdfNabto隧道通信.pdfNabtoSDKAPI客户端应用手册.pdf官网:http://www.nabto.com
- 所属专栏: 技术交流 标签: Nabto 物联网 IOT 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-07-08 17:39:00
返回