结果:找到"LDO的设计参考注意事项",相关内容845条
- 【产品设计】薄板钣金件中沉孔的标注及加工探讨!
- 沉头螺钉、半沉头螺钉沉孔尺寸(GB/T152.2-1988)注:截取部分。按照该标准,只有板厚大于t值的情况下,才能够满足其它尺寸。但在实际使用过程中,通常需要在1.5及1个厚的板料上加工沉孔。此时板厚小于t值,必然无法满足此标准的尺寸。那么,在这种情况下,从设计标注的角度来看,应该如何标注呢?通常我们考虑的都是计算法。即根据实际使用需求,考虑是满足d2或者d1时,甚至d2、d1同时考虑时,根据板厚来重新设定d2、d1值。这样存在缺点:1.实际加工时,加工最后所得仍然不能满足所设定的尺寸。使这种设定形同虚设;(在实际加工时,理论板厚并不为实际板厚,板厚通常会有一定误差,使得即使加工者严格按照...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 设计 沉孔 标注 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-21 16:23:00
- LDO的设计参考注意事项
- LDO设计参考注意事项.pdf谢谢关注
- 所属专栏: 原理图设计 标签: LDO的设计参考注意事项 发帖人:元基朱生 发帖时间:2023-10-22 08:41:00
- 请选择参考点
- 使用嘉立创EDA时,在PCB中每次移动器件后经常会弹出“请选择参考点”,如图:请问这个问题怎么解决
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 参考点 发帖人:mengyouji 发帖时间:2023-06-19 15:16:00
- 专业版PCB布局怎么拉参考线/2D设计只显示板框区域
- 从AD过来的,两个常用的习惯1、调整边框线后,D-S-D视图中自动裁剪到板子边框2、常用的P-W-H/P-W-V放置参考线,方便定位的尤其是参考线,非常需要。一直没找到。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 参考线 发帖人:微畅科技 发帖时间:2023-01-08 22:01:00
- PCB设计电路设计
- 本人之前任职电子厂电子工程师15以上,对电子产品的设计具有丰富的经验,曾参加过多类产品开发,开发产品均已投入市场中。现利用业余时间承接PCBlayout私单,有需要电话联系。我以行业最低的价格提供最优质的设计服务!遵循保密的原则,让您更放心。合作项目,合作内容:电路设计,PCBLAYOUT、根据客样功能copy,参考设计,输出生产所需的资料。另可承接打样、小批量生产,量产跟踪,贴片插件后焊加工一条龙服务。也可根据需要做技术支持合作宗旨:1、技术保密2、诚实守信3、专业设计4、快速交货5、保证质量6、技术支持。期待您的洽淡
- 所属专栏: 项目外包 标签: 承接PCB设计 电路设计 项目外包 发帖人:蒙工设计 发帖时间:2022-10-01 11:47:00
- 专业版标注出问题了有图参考
- 想给电容标个值,为了区分数值中间加了个空格,即C4+空格+数值回车后显示直接是C4,空格后的没了。怎么解决,同理在PCB上标注也是这个结果,怎么办......
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 设计 PCB 标注 发帖人:海纳百川PCB 发帖时间:2022-06-14 21:14:00
- 【创意PCB】电子设计鬼才设计的创意PCB推荐,你最喜欢哪一款?
- 【创意PCB】电子设计鬼才设计的创意PCB推荐,你最喜欢哪一款?01-多路USB-HUB简介:采用4个USBHUB芯片做成的1扩11HUB的12面球体HUB开源协议:CC-BY-NC-SA3.0作者:迪歪工坊工程链接:https://oshwhub.com/huangzhen/duo-lu-USB-HUB(链接可直接打开原理图、PCB图,喜欢可给工程点赞)02-特效小丑老虎灯简介:艺术成分很高的特效小丑老虎灯可手机或网络或传感器控制。描述:WS2812B灯珠组成的脸部表情,单点单控可编程,配合PWM无源蜂鸣器的鼻子,和ESP8266伸出天线的舌头,以及夸张的槽孔组成了小丑标志性的嘴,独特造型...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: PCB PCB设计 创意 DIY 发帖人:EDA开源硬件 发帖时间:2020-07-27 21:04:00
- PCB里焊盘或者线条等对象可以按照参考点镜像吗?
- 在立创EDA中,PCB里焊盘或者线条等对象复制的时候虽然可以选择参考点,但是再使用镜像功能的时候就不是按照所选的参考点进行镜像了,而是参考对象自身的中心点进行镜像。这样使用起来有很大局限性,希望后续版本可以尽快更改!
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 参考点 镜像 发帖人:rm543 发帖时间:2020-07-04 14:42:00
- 【53款已上架,数量有限】树莓派Pi4ModelB功能扩展板等各种外设及参考设计的脑洞大开
- 已上架商品清单:购买链接:扩展板、传感器、显示器。。。电源、风扇、外壳、散热片。。。为了能提前分享立创商城正在上架中的树莓派P4的各种功能扩展板和外设,包括之前"剧透"的,即:商城正在考虑能否根据用户的需求“定制功能扩展板”,发挥集团化公司资源即嘉立创PCB和SMT快速打样的优势,更好的服务立创用户(打样服务需用户提交,商城审核。即商城保留最终解释权),所以,欢迎大家留言关于您的需求和想法,即:您可以直接回复“我需要配件编号#的商品xx个,希望xx月xx日之前能上架”,或者“板上xx接口,xx接口的PCB,元器件和PCBA打样的服务,希望xx月xx日之前能交付”。
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: 树莓派 PI4 配件 参考设计 扩展板 已上架 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-07-26 17:13:00
返回