结果:找到"LORA,",相关内容34条
  • LORA继sx1278/SX1262后国内推出ASR6500S
  • 物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是"信息化"时代的重要发展阶段,在物联网飞速发展的今天,只有多技术融合的物联网解决方案才能够在不同的应用场景会用户提供更好的体验。之前我们有说过关于无线脉冲水表LoRaWAN方案,其无线脉冲LoRaWAN方案集成水表(气表)计量和无线通讯功能,用于快速将带脉冲的机械水表改造成LoRaWAN无线远传水表,采用芯片级的射频模组ASR6500S,以及计量和无线使用一颗单片机(HC32L170),在保证高性能的同时降低系统功耗和成本。而今天我们要说的主角是ASR6500S。ASR6500S芯片采用超小封装尺寸8mm*8mm,发射功率为21dBm,支持<-138...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LORA 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-08-03 10:36:00
  • 国内首款LORA--ASR6501/ASR6502集成SOC的芯片
  • 全球先进半导体产品供应商Semtech宣布向阿里云IoT授权LoRa这一IP,打破了LoRa在全球范围内仅有Semtech这一个芯片供应商的局面,使得LoRa在芯片半导体供应市场中更加多元化。特别是现在正处于中美贸易战,贸易形势不明朗,芯片进出口的未来不可预料。现在,国内也拥有了LoRa供应商。阿里云IoT认证的基于ASR6501的RF-AL42UH这一新的LoRa无线方案能有效缓解国内芯片半导体客户的紧张情绪。ASR的ASR6501/ASR6502和ASR6505均是基于SX1262射频收发器设计的SoC芯片ASR发布超低功耗LoRa集成的单芯片SoC采用Semtech先进的低功耗LoRa...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-07-20 15:41:00
  • 无线脉冲水表LoRaWANASR6500方案
  • 物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是"信息化"时代的重要发展阶段,在物联网飞速发展的今天,只有多技术融合的物联网解决方案才能够在不同的应用场景会用户提供更好的体验。其中应用之一:无线脉冲水表LoRaWAN方案就是今天要说的主角。01方案概述无线脉冲LoRaWAN方案集成水表(气表)计量和无线通讯功能,用于快速将带脉冲的机械水表改造成LoRaWAN无线远传水表,采用芯片级的射频模组ASR6500S,以及计量和无线使用一颗单片机(HC32L170),在保证高性能的同时降低系统功耗和成本。02特色功能·超低功耗;·支持干簧管/霍尔/磁阻/无磁传感器多种计量方式;·带红外/指示灯/时钟/电压检...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-05-28 11:30:00
  • 上海翱捷推出一款集成MCUstm8L152LORA芯片:ASR6505
  • 众所皆知,LoRa是Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络,LoRaWAN,LinkWAN,MESH组网,自组网等。通常情况下,在各种不同应用场景中,LoRa与其他无线连接技术融合运用,这样才能够提供更好的用户体验,这形成了一个多技术融合生态系统。ASR自身多种芯片和技术开发能力,推出LoRa+WiFi单通道网关的整合解决方案,同时发布适用于LoRa室内应用的LoRaD2D协议。为客户提供完善的端到云、硬件到软件协议的完整解决方案。广泛应用于智能家居、智慧商超、智能楼宇等。另外,ASR多技术融合...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-05-08 13:48:00
  • AS6505开发资料
  • SX1262+STML152芯片组LoRa无线和LoRa调制解调最大输出功率:21dBm;深度休眠电流:2uA(withRTC);接收电流:10mA;可编程速率最高300kbps@(G)FSK模式嵌入存储器(128KFLASH,16KSRAM)30个GPIO口,1个I2C,2个UART,1个SWIM,1个spi,3个ADC;模块内部与外部接口ASR6505_Datasheet_DN.pdf
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-27 11:01:00
  • ASR6505一款已支持LoRaWAN、LinkWAN和私有协议
  • ASR(翱捷科技)获得了Semtech公司LoRa芯片半导体知识产权授权,阿里云IoT联合ASR(翱捷科技)共同发布了采用低功耗LoRa集成的SoC芯片ASR6505,该芯片集成低功耗LoRaTransceiver和低功耗MCU,超小尺寸,超低功耗,集成LoRaWAN,LinkWAN及AliOS,适用于多种物联网应用场景,是目前LPWAN应用芯片最好的选择。LoRa技术的市场发展前景备受期待。据IHSMarkit发布的资料显示,2018年初,全球范围内部署的基于LoRa的网关数量已超过7万,预计到2019年初网关数量将达到20万,终端节点的数量将达到8000万,超过40%有望都是基于LoRa...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA, 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-19 15:01:00
  • ASR6501与SX1262优势区别
  • ASR6501芯片-国内首款、采用超低功耗LoRa集成的单芯片SoC,是国内首个通过阿里IoT技术认证的模块,内部集成高性能、低功耗的Cypress32-bitCortex-M0+MCU,支持透传,集成LoRaWAN,LinkWAN协议栈与以SX1262为核心的射频收发器。RF-AL42UH不仅支持阿里云主导的LinkWAN,还通过非常严格的射频指标测试,适用于多种物联网云端的应用场景。ASR6501配套发布的软件SDK,可以轻松地连接上阿里云平台或标准LoRaWAN基站,是目前LPWAN应用芯片最好的选择与ASR6501同步发布的软件SDK,集成LinkWAN和LoRaWAN协议栈,内嵌A...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-13 11:04:00
  • 国内全新LoRa系统芯片ASR6505内置SOC
  • 2019年4月11日正式发布全新LoRa系统芯片ASR6505,这是继ASR在2018年9月推出LoRa系统芯片ASR6501/6502后,ASR推出的第三款LoRa系统芯片,至此,ASRLoRa系列产品已能够支持几乎全部行业应用及产品解决方案。ASR6505是基于STM8位MCU与SX1262的SiP芯片,相对于32位MCU更具成本优势,8mm*8mm*0.9mm的超小尺寸可以满足客户不同的产品规格,QFN68的接口资源可以满足不同的应用领域;ASR6501ASR6502ASR6505ASRIoT高级研发经理杨世铎表示,ASRIoT致力于研发各类物联网芯片,此次推出的ASR6505是对AS...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-11 15:38:00
  • ASR6505是一种通用的LoRa无线通信SIP芯片,支持丰富的外设
  • ASR6505是一种通用的LoRa无线通信SIP芯片,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISCMCU。MCU采用先进的STM8位核心,运行频率为16MHz。LoRa无线电收发机的频率覆盖范围为150兆赫至960兆赫。LoRa调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和遗留用例的(G)FSK调制。由ASR6505设计的LoRa无线通信模块为LPWAN应用提供超长距离和超低功耗通信。ASR6505是ASRIOT设计的一款基于STM8位MCU与SX1262的SIP芯片。支持最全LoRa频段,较32位单片机的LoRa系统芯片更具成本优势。具有高灵敏度和高发射功率,丰富接口资源...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ASR6505,LORA 发帖人:DN170320 发帖时间:2020-02-28 11:51:00
  • ASR6501支持LoRaWAN、LinkWAN和私有协议说明
  • SR(翱捷科技)获得了Semtech公司LoRa芯片半导体知识产权授权,阿里云IoT联合ASR(翱捷科技)共同发布了采用低功耗LoRa集成的SoC芯片ASR6501,该芯片集成低功耗LoRaTransceiver和低功耗MCU,超小尺寸,超低功耗,集成LoRaWAN,LinkWAN及AliOS,适用于多种物联网应用场景,是目前LPWAN应用芯片最好的选择。LoRa技术的市场发展前景备受期待。据IHSMarkit发布的资料显示,2018年初,全球范围内部署的基于LoRa的网关数量已超过7万,预计到2019年初网关数量将达到20万,终端节点的数量将达到8000万,超过40%有望都是基于LoRa的...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LORA 433MHZ 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-05 14:13:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: