结果:找到"Linux系统",相关内容127条
- 嘉立创系统23号系统更新
- 尊敬的嘉立创客户:嘉立创系统将在2022-05-2323:00:00-23:40:00(星期一晚上11点钟开始)进行系统升级影响:系统将停服操作,前台网页将会切换维护页,期间系统将无法使用持续时间:40~60分钟给您带来的不便,敬请谅解
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 系统更新 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2022-05-23 18:41:00
- 系统库里的东西也有错的,做出来不能用
- 封装pcie-th_pcie-036-02-f-d-th_1器件PCIE-036-02-F-D-TH找到这个产品链接:item.szlcsc.(去掉,自己商城链接也不给放)com/234972.html数据手册里没有这个距离说明(21孔到槽孔水平距离),2.732标准的那个距离应该是1.65mm这个pcie插槽没有多种规格吧?还是我错了?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 系统库 发帖人:Adler 发帖时间:2022-04-10 11:41:00
- 希望立创eda客户端支持运行在arm架构的处理器上
- 现在的arm架构前景广阔,而立创eda的客户端却仍然没有arm版的,希望可以尽快支持一下。(主要是想在手机上运行linux来画原理图之类的)(如果是网页套壳应用个人认为开发难度不大,如果不是,那另当别论)(仅建议、个人观点)
- 所属专栏: 原理图设计 标签: eda支持 arm架构 arm处理器 linux系统 发帖人:PickaxeHit 发帖时间:2020-12-21 13:38:00
- STM32F103ZET6系统板
- 最近画了一个ZET6的板子,原理图的绘制相当多部分参考的是正点的战舰板本工程是基于STM32ZET6(商城编号C8287)的系统板5V供电,在5V供电接口处添加MOS管作为防反接电路,导通压降仅为几毫欧姆,正确接法时,压降很小,经试验,在0.005V以下,反接时不导通,保证反接时不会损坏到电路板载一个电源指示灯,两个状态指示灯,三个独立按键,一个7针OLED接口,一个W25系列存储芯片电路.尺寸95*68mm,引脚已经全部引出,方便应用在各个电路中已经将文件开源到征集令,欢迎大家查看,指正征集令链接:https://oshwhub.com/mimiww/STM32ZET6ji-tong-ba...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 系统板 发帖人:迷迷惘惘 发帖时间:2020-04-16 22:07:00
- 科技杂谈3.Ubuntu系统的使用(入门)
- 先来讲讲安装。。。。。去官网下载最新版18.04的镜像,为一个.ISO文件,之后用UltraISO软件向U盘内写入,做成装系统盘,Windows等系统的安装也可以用这个方法之后的步骤可以去百度Windows系统安装,过程相同,根据提示一步步走下来,就可以完成装系统。(提示真的已经够人性化了)之后开机,会出现漂亮的Ubuntu界面(实际比这个漂亮的多,风格也支持自己随意换)之后在桌面上单击右键,点打开终端。安装各种花式软件的过程就开始了。。。。。。。。。。。给各位一个CSDN链接,比较全面的讲述了如何安装大多数的必需软件https://blog.csdn.net/fancancan/artic...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 操作系统 Linux 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-23 15:08:00
- 嘉立创SMT下单12月06日晚20:30-21:30系统维护通知
- 尊敬的嘉立创客户:为了给客户更好的体验。2018-12-06晚上20:30到21:30SMT下单功能维护。届时嘉立创网站将无法下SMT订单。如有不便,敬请谅解维护期间不影响网站其它操作,例如在线下PCB订单深圳嘉立创2018年12月06日
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 系统维护 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-12-06 11:04:00
- 10月29日晚19:00-19:02系统维护通知
- 尊敬的嘉立创客户:为了给客户更好的体验。2018-10-29晚上19:00到19:02机房网络调整。届时嘉立创网站将无法使用。如有不便,敬请谅解深圳嘉立创2018年10月29日
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 系统维护 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-10-29 15:46:00
- 深入理解Linux内核(完整版)中文版
- 深入理解Linux内核(完整版)中文版(1).pdf
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: Linux系统 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-10-25 10:21:00
- 立创商城1月21日凌晨0:00-6:00系统停机维护公告
- 尊敬的客户:立创商城将于明天(2018年1月21日)凌晨0:00-6:00停机维护,届时无法访问网站,给您带来不便敬请谅解。立创商城2018年1月20日
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 系统升级 发帖人:产品中心 发帖时间:2018-01-20 18:03:00
返回