结果:找到"MQTT",相关内容8条
- ESP-01WIFI模块下载MQTT固件失败
- ESP-01加了上拉电阻,接线正确,但是下载中途会出现错误提示。尝试降低下载波特率为115200,依然还是出现同样的问题。SPI的模式根据网上帖子的指导,进行了尝试,还是没有解决这个下载问题。
- 所属专栏: 立创开发板 标签: ESP-01 下载MQTT固件 发帖人:烨向33 发帖时间:2023-08-30 15:49:00
- 使用DTU设备接入阿里云物联平台说明(基于MQTT协议)
- 选用了一款DTU支持了MQTT协议3.1.4和3.1.1版本,可以方便连接各种支持MQTT协议的云平台,以阿里云物联网套件为例由于各平台的功能和界面更新可能存在截图不一致的地方(原理相同),具体平台注册请参考平台官方文档。首先登录阿里云平台,开发准备,开通物联网套件,详细说明请参考官方说明文档,并建立好相关产品和设备:(一)基于MQTT-TCP域名连接模式例如阿里云套件生成测试产品key、用户名和秘钥如下:"product_key":"a1lJLAovxxx","device_name":"YeeCOM_test1","device_secret":"pDDV84o2Bb29iW4hMKad...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DTU 阿里云MQTT协议 发帖人:play123 发帖时间:2022-02-17 21:00:00
- 物联网的基石-mqtt协议初识
- 随着5G时代的来临,万物互联的伟大构想正在成为现实。联网的物联网设备在2018年已经达到了70亿1,在未来两年,仅智能水电气表就将超过10亿2。海量的设备接入和设备管理对网络带宽、通信协议以及平台服务架构都带来了很大挑战。对于物联网协议来说,必须针对性地解决物联网设备通信的几个关键问题:其网络环境复杂而不可靠、其内存和闪存容量小、其处理器能力有限。MQTT协议是基于发布/订阅模式的物联网通信协议,凭借简单易实现、支持QoS、报文小等特点,占据了物联网协议的半壁江山:MQTT协议的诞生MQTTwascreatedbyAndyStanford-ClarkofIBM,andArlenNipper(...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 MQTT 发帖人:edwardx 发帖时间:2020-07-06 15:27:00
- GRPS模块WIS800C使用过程注意的问题
- 刚刚整理一份文档,关于GPRS模块WIS800C使用过程中,遇到的问题现象和注意事项。如有什么其他模块问题,大家可以在下方提出,看到后一起解答。后期将会继续更新...文档已上传,请自行下载了解:GPRS模块使用过程注意事项.pdf刚接触GPRS模块的朋友,先看上次发的帖子。链接如下,TCP连接服务器帖子:http://club.szlcsc.com/article/details_37618_1.htmlhttp://club.szlcsc.com/article/details_38397_1.htmlMQTT测试帖子:http://club.szlcsc.com/article/deta...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WIS800C GRPS模块 MQTT协议 电源 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-04-17 14:11:00
- WIS800CMQTT客户端连接MQTT服务器使用方法
- WIS800C是否支持MQTT功能?如何使用?答案:支持!今天讲述MQTT功能的使用,操作很简单。小知识:MQTT(消息队列遥测传输)是ISO标准(ISO/IECPRF20922)下基于发布/订阅范式的消息协议。它工作在TCP/IP协议族上,是为硬件性能低下的远程设备以及网络状况糟糕的情况下而设计的发布/订阅型消息协议MQTT协议文档,请自行下载文档,已上传:MQTT-3.1.1-CN.pdf关于准备的材料和工具以及接线方式方法在上个月的一篇文档讲过,请自行查阅,链接如下:http://club.szlcsc.com/article/details_38376_1.html本次采用的MQTT...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2G模块 WIS800CTCP通信 MQTT服务器 客户端 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-03-20 18:09:00
- GPRS模块WIS800C支持透传/MQTT/HTTP/HTPPS/TCP/UDP连接
- GPRS模块WIS800C支持透传/MQTT/HTTP/HTPPS/TCP/UDP连接。规格书已上传,可以自行下载,链接如下:WIS800C规格书_CN.pdf如果有需要了解的朋友,可以联系本人,技术问题可以互相沟通交流。技术支持:刘工:13316931709微信同号工作QQ:2090621741
- 所属专栏: 谈天说地 标签: GPRS WIS800C 透传 MQTT HTTPS TCP/UDP 发帖人:ljfceo 发帖时间:2018-12-04 15:05:00
- 最便宜的ECS服务器,学习物联网服务器MQTTBroker部署的机会来了!
- 个人玩或者小公司部署MQTTBroker的机会来了,阿里云ECS服务器,从未有过的价格,学生都可以玩的起的ECS来了,1核2G,1M带宽,40GSSD硬盘。99/年,189/2年,279/3年,最后7天,想玩的要抓紧了!https://promotion.aliyun.com/ntms/act/group/team.html?group=RTlp3Srvih引用阿秀的ECS上部署MQTTBrokerEMQ的教程,做物联网或正在学习物联网的朋友,可以参考下:https://blog.csdn.net/yannanxiu/article/details/76146215
- 所属专栏: 技术交流 标签: ECS 物联网 MQTT 发帖人:Xuedong 发帖时间:2018-04-06 10:04:00
- WIZnetW5500系列培训活动之“MQTT协议讲解和实践(接入OneNET)”
- 万物联网的时代已经到来,物联网也由当初的概念开始进一步落实。物联网通信协议当中发展最迅速、应用最广泛的就是MQTT,它是轻量级基于代理的发布/订阅的消息传输协议,并且可以通过很少的代码和带宽与远程设备连接。在本期培训中,我们将以STM32+W5500为硬件平台,一步步剖析MQTT的协议原理及其在OneNET平台的应用案例。赶紧报名吧,让我们一起领略MQTT和OneNET云平台的风采,系列免费培训活动本年度最后一期等你参加!活动主题:MQTT协议讲解和实践(接入OneNET)。活动时间:2018年1月20日(周六),活动为一天,上午10:00~12:00至下午13:00~16:30。活动地点:...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: WIZnet W5500 MQTT w5500代理商 炜世科技 发帖人:ljfceo 发帖时间:2018-01-11 15:16:00
返回