结果:找到"NRF51802,NRF5283",相关内容3条
- NRF51822产能捉急,应该用什么来替代?
- nRF51822-QFAA是NORDIC老一代爆款芯片,大家都非常熟悉,这颗芯片让NORDIC一下子在蓝牙4.2领域奠定了龙头地位,应用面很广,产品稳定,大量的例程,让众多方案商爱不释手。但是,问题来了,越来越多人使用,对于产能造成了非常大的压力,同时,NRF51822-QFAA其实也存在部分资源浪费的地方,尤其是低端市场,因为Nordic专门为大厂出了一个nRF51822的精简版--nRF51802-QFAA,这颗芯片在今年缺货行情中,表现出非常好的价格稳定性,涨幅不大,供货还非常稳定。两个芯片相比较,相同的flash和ram、相同的封装、相同的蓝牙协议、最关键是可以实现软硬件完全兼容,如...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF51802-QFAA,NRF51822-QFAA,NRF52832-QFAA,NRF52810-QFAA 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-11 16:02:00
- nRF51822的低成本替代方案,nRF51802-QFAA是怎么做到完美替代的?
- 对于nRF51822-QFAA,大家都非常熟悉,这颗IC可以算作NORDIC的蓝牙4.2经典之作,经典的应用、稳定的性能,当然还少不了他大量的应用案例,让非常广泛的人对这颗芯片爱不释手。然而,重点来了,随着市场不断深化,日益激烈的市场竞争,对于各大厂家,降成本的需求非常迫切,因为Nordic专门为大厂出了一个nRF51822的精简版--nRF51802-QFAA。相同的flash和ram、相同的封装、相同的蓝牙协议、实现完美的软硬件兼容替换,如此丧心病狂(实在太香)的芯片,代理居然不做主动推送,仅仅因为这颗芯片,对于代理来说,带来的收益更低!对于绝大部分(超过99.99%)的产品来说,现在完...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF51802-QFAA nRF51822-QFAA 低功耗蓝牙 NORDIC 智能穿戴 发帖人:dnsj052 发帖时间:2021-05-27 16:56:00
- NRF51802替换方案,性能更好!PHY6202蓝牙芯片性价比也太高了吧
- 智能穿戴领域市场现在非常成熟,大家对性能有更高的需求,功耗更低,Dialog、NORDIC、TI在蓝牙芯片在功耗和性能上都有很好的表现,在智能手环市场有比较好的模范作用,但这几款芯片价格居高不下,性价比低下,但是目前智能手环的价格战越来越激烈,对于芯片的成本下降需求非常大!国产蓝牙的泰凌微、汉天下等厂家,但是却是定位低端蓝牙系列,其射频性能优化不好,MCU也不够稳定,可应用性比较差,内核处理能力一般,整个芯片使用下来的体验感很差,当然,一分钱一分货超低价格摆在那。而兼具高性能的替换NRF51802/NRF51822兼容的方案出来了,就是PHY6202!(敲黑板!划重点!)奉嘉微PHY6202...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF51822替换 NRF51802替换 蓝牙5.0 高性价比蓝牙 低功耗蓝牙 发帖人:jiajun7987 发帖时间:2020-08-13 09:50:00
返回