结果:找到"NRF52832-CIAA",相关内容18条
- NRF51822产能捉急,应该用什么来替代?
- nRF51822-QFAA是NORDIC老一代爆款芯片,大家都非常熟悉,这颗芯片让NORDIC一下子在蓝牙4.2领域奠定了龙头地位,应用面很广,产品稳定,大量的例程,让众多方案商爱不释手。但是,问题来了,越来越多人使用,对于产能造成了非常大的压力,同时,NRF51822-QFAA其实也存在部分资源浪费的地方,尤其是低端市场,因为Nordic专门为大厂出了一个nRF51822的精简版--nRF51802-QFAA,这颗芯片在今年缺货行情中,表现出非常好的价格稳定性,涨幅不大,供货还非常稳定。两个芯片相比较,相同的flash和ram、相同的封装、相同的蓝牙协议、最关键是可以实现软硬件完全兼容,如...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF51802-QFAA,NRF51822-QFAA,NRF52832-QFAA,NRF52810-QFAA 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-11 16:02:00
- 蓝牙Beacon方案NRF52832-CIAA设计应用
- 之前的文章,小编也有说过蓝牙芯片,其实从蓝牙技术1994年提出到应用,已经完全深入到人们的日常生活中了。而且蓝牙技术也一直在不断地更新迭代。蓝牙技术是一种无线数据和语音通信开放的全球规范,它是基于低成本的近距离无线连接,为固定和移动设备建立通信环境的一种特殊的近距离无线技术连接。蓝牙使今天的一些便携移动设备和计算机设备能够不需要电缆就能连接到互联网,并且可以无线接入互联网。目前蓝牙芯片的主流进口品牌ti跟NORDIC一直是站在蓝牙技术应用的风口角逐。今天小编就蓝牙beacon方案NRF52832-CIAA设计应用给大家说道说道。nRF52832-CIAA是一款功能强大,高度灵活的超低功耗多协...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 Beacon NRF52832 低功耗 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-26 10:20:00
- 蓝牙芯片NRF51822与NRF52832的性能对比
- 1功耗方面:nRF52832更是在nRF51822的基础上简直将功耗降低了一半2更好的RF体现,主要是发射功率和接纳敏感度更好。发射功率,他哥俩适当,都是+4dbm,nrf52832的灵敏度是-96dbm,nrf51822的接纳灵敏度是-93dbm。3更强的处理才能,nrf52832的处理器M4F,Cortex-M4F增加一个(浮点运算单元)FloatingPointunit,浮点运算单元可以用来敷衍更多的运算要求。nrf51822选用的仍是Cortex-M0内核。Cortex-M0内核是低功耗的内核,它合适收集传感器数据,在运转算法方面不及Cortex-M4F。4支撑更多的RAM和Flas...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 芯片 NRF51822 NRF52832 BLE NORDIC 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-09-03 16:23:00
- 高性价比蓝牙超低功耗BLESYD8811代替nRf52832(Pintopin兼容,直接替换不用改...
- 对标nRf52832(Pintopin兼容,直接替换不用改PCB)SYD8811盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2SOC(RX2.8mA@-94dBm灵敏度,TX4.8mA@0dBm输出功率,MCU50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHzARMCortex-M0处理器、512kBflash存储器、32kBSRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 对标nRf52832 SYD8811 发帖人:深圳领越电子 发帖时间:2020-08-06 16:54:00
- 低功耗蓝牙芯片nrf52832-QFAA也太好用了吧,这应用生态简直无敌!
- NORDIC的蓝牙真是无敌!NRF52832作为BLE5.0的芯片,性能非常优秀!我汇总了有以下功能,还附上了原理图,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议◇灵活的电源...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832 NRF52832-QFAA NRF52832-CIAA 蓝牙低功耗 BLE5.0 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-04-17 16:03:00
- 其实现在蓝牙mesh组网应用那么多,综合性价比最好可能就是奉嘉微的PHY6212了吧
- BLE领域这么多年的历史,发展至今,Nordic和TI的系列产品占了主导,到了今时今日,进入万物物联时代,蓝牙组网的需求越来越多,Nordic在这方面做得明显比TI要好一些,像NRF52832,性能优越得很,但芯片好是好,但是还是那个毛病,太贵了!小编特意探索了这个领域,进口芯片明显居高不下,众多国产品牌其实都已经做得很不错了,像奉嘉微、汉天下等厂商,蓝牙芯片也获得了大家的认可,而在这里面,奉嘉微的PHY6212MESH组网的蓝牙5.0芯片,据大众点评,射频性能明显更有优势(据说老板是射频部分的专家),相比NRF52832、NRF52810及国产蓝牙等芯片,PHY6212性价比超高。给大家整...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PHY6212 NRF52832 NRF52810 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-13 15:51:00
- 低功耗蓝牙BLE5.0芯片nRF52840规格详细介绍,碾压nRF52832太多!
- 大家都知道,NORDIC在2.4G、BLE方面领域做得特别成功,其产品稳定性、优越性独树一帜,从以前的NRF51系列的BLE,均有不同的旗舰型产品出来,而NRF52832的性能更加惊艳到整个市场,成为大家争先去研究开发的对象。在NRF52832之后,NORDIC也持续对产品进行更新换代,目前已在大批量量产的NRF52840是NRF52832的升级版,性能有大幅度的提升,下面介绍一下:nRF52840是一种目前来说,先进的、高度灵活的BLE单芯片解决方案,目前ULP无线应用程序的要求越来越高,用于我们个人的连接设备、连接的生活环境和一般的物联网。它的设计为蓝牙5的主要功能进步做好准备,并利用了...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 nRF52840 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-25 10:50:00
- NORDICBLE5.0nRF52832Datasheet规格书开发例程开发资料
- 先简要概况下nRF52832-QFAA的性能特点●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●支持并行多协议●单线调试接口(SWD)●带唤醒的NFC-A标签●支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议●灵活的电源管理●支持电压范围1.7~3.6V●全自动切换LDO和DC/DC稳压模式●720nA@3...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 低功耗蓝牙 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-11 16:05:00
- 蓝牙5.0供应NRF52832-CIAA
- NRF52832-CIAA型号nRF52832-CIAA处理器ARMCortexM4FRAM64kBFLASH512kB支持协议BLE、ANT、私有2.4G封装WLCSP尺寸(mm)3.0x3.2●支持BluetoothMesh●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●单线调试接口(SWD)●...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: NRF52832-CIAA 蓝牙5.0 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-05-07 09:08:00
- nRF52832及nRF52840片上系统功能概述
- nRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz超低功耗无线应用。nRF52832片上系统内嵌32位ARMCortex-M4FCPU,具有512kBflash及64kBRAM。片上集成的2.4GHz无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4GHz私有协议栈。同时无线通信与nRF51系列,nRF24L及nRF24AP产品系列兼容。nRF52832硬件上支持最新推出的蓝牙5.0协议规范(相比于蓝牙4.0具有更高的无线数据传输速率,更大的传输距离等特点)。nRF52832采用单电源供电,供电电压1.7V...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 nRF52840 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-02-27 09:58:00
返回