结果:找到"NRF52840",相关内容4条
- 国产NRF52832替代方案DS2010支持MESH超高性价比BLE5.1解决方案
- 国产BLE5.1MESH蓝牙方案DS2010完全对标NORDIC和DIALOG,超高性价比远超期望。DS2010着重凸显几大优势:1.国产超低功耗高性价比蓝牙5.1芯片;2.在同等功能和性能下,面积业内最小;3.灵敏度达到-100dbm@1Mbps,全球性能最优;4.发射功率+13dbm,链路指标最高(抗干扰性最高)。下面是NRF52832/NRF52840国产替代替换方案DS2010的概述:◆蓝牙BLE5.0/BLE5.1➢支持125Kbps/500Kbps/1Mbps/2Mbps➢接收灵敏度:-99.7dBm@1Mbps-97dBm@2Mbps-105dBm@125kbps➢发送功率:+...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832替代 低功耗蓝牙 NRF52840 高性价比蓝牙 发帖人:飞奔的马 发帖时间:2022-04-19 00:37:00
- NRF52840-QIAANORDICmesh组网蓝牙5.0多协议芯片简单介绍
- 在物联网快速发展的今天,蓝牙技术也紧跟物联网的发展脚步。随着市场需求的扩大,国内外各个供应商纷纷研发推出自己的蓝牙芯片和模块。从蓝牙4.0到蓝牙5.1,NORDIC在蓝牙芯片市场依旧占据着重要的地位。今天,小编先为大家整理出一份关于NORDIC蓝牙芯片NRF52840-QIAA资料说明分析,供大家参考。NRF52840SOC是NRF52系列SOC家族中最先进的成员。它满足了需要协议并发性和丰富多样的外围设备和特性的复杂应用程序的挑战。它为FLASH和RAM提供大量的内存可用性,也是这些高要求应用程序的先决条件。nRF52840SoC支持蓝牙5,具有出色的特点和能力,能够重新定义单芯片低功耗蓝...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52840 NORDIC mesh 组网 蓝牙5.0 多协议 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-20 15:36:00
- 低功耗蓝牙BLE5.0芯片nRF52840规格详细介绍,碾压nRF52832太多!
- 大家都知道,NORDIC在2.4G、BLE方面领域做得特别成功,其产品稳定性、优越性独树一帜,从以前的NRF51系列的BLE,均有不同的旗舰型产品出来,而NRF52832的性能更加惊艳到整个市场,成为大家争先去研究开发的对象。在NRF52832之后,NORDIC也持续对产品进行更新换代,目前已在大批量量产的NRF52840是NRF52832的升级版,性能有大幅度的提升,下面介绍一下:nRF52840是一种目前来说,先进的、高度灵活的BLE单芯片解决方案,目前ULP无线应用程序的要求越来越高,用于我们个人的连接设备、连接的生活环境和一般的物联网。它的设计为蓝牙5的主要功能进步做好准备,并利用了...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 nRF52840 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-25 10:50:00
- nRF52832及nRF52840片上系统功能概述
- nRF52832片上系统具有超低功耗及极高的设计灵活性,可以支持多种无线通信协议,功能十分强大。非常适合蓝牙低功耗,ANT及2.4GHz超低功耗无线应用。nRF52832片上系统内嵌32位ARMCortex-M4FCPU,具有512kBflash及64kBRAM。片上集成的2.4GHz无线收发器支持蓝牙低功耗(BLE),ANT及2.4GHz私有协议栈。同时无线通信与nRF51系列,nRF24L及nRF24AP产品系列兼容。nRF52832硬件上支持最新推出的蓝牙5.0协议规范(相比于蓝牙4.0具有更高的无线数据传输速率,更大的传输距离等特点)。nRF52832采用单电源供电,供电电压1.7V...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 nRF52840 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-02-27 09:58:00
返回