结果:找到"Nordic",相关内容19条
- 蓝牙5.1NRF52811和NRF52833有什么不一样
- NRF52811和NRF52833都是蓝牙5.1,软件和硬件都是可以互相兼容的。NRF52833是NRF52811的精简版本,就像之前给大家介绍的NRF51802可以替代NRF51822,NRF52810可以替代nrf52840.NRF52840和NRF52833的具体区别的是:1.1Mbps蓝牙低能耗模式下,NRF52833的灵敏度是96dBm,NRF52811是97dBm.2.-125kbps蓝牙低能耗模式下,NRF52833是103dBm灵敏度(远程),-20至+8dBmTX功率,可按4dB步进配置。NRF52811是104dB灵敏度(远程),-20至+4dBmTX功率,可按4dB步进...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52811 NRF52833 蓝牙5.1 蓝牙 nordic 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-12-01 14:47:00
- 蓝牙5.1NRF52811和NRF52833有什么不一样
- NRF52811和NRF52833都是蓝牙5.1,软件和硬件都是可以互相兼容的。NRF52833是NRF52811的精简版本,就像之前给大家介绍的NRF51802可以替代NRF51822,NRF52810可以替代nrf52840.NRF52840和NRF52833的具体区别的是:1.1Mbps蓝牙低能耗模式下,NRF52833的灵敏度是96dBm,NRF52811是97dBm.2.-125kbps蓝牙低能耗模式下,NRF52833是103dBm灵敏度(远程),-20至+8dBmTX功率,可按4dB步进配置。NRF52811是104dB灵敏度(远程),-20至+4dBmTX功率,可按4dB步进...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52811 NRF52833 蓝牙5.1 蓝牙 nordic 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-12-01 14:42:00
- 低功耗蓝牙芯片NORDICnrf52832-QFAA,性价比也太高了
- NORDIC的蓝牙真是无敌!NRF52832作为BLE5.0的芯片,性能非常优秀!我汇总了有以下功能,还附上了原理图,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议◇灵活的电源...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 低功耗 蓝牙 芯片 NORDIC nrf52832 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-10-21 17:03:00
- NRF905无线传输芯片低功耗、低成本
- nRF905无线芯片是由挪威NORDIC公司出品的低于1GHz无线数传芯片,主要工作于433MHz、868MHz和915MHz的ISM频段。芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调制器等功能模块,输出功率和通信频道可通过程序进行配置。非常适合于低功耗、低成本的系统设计。性能参数◆422.4~473.5MHz工作频段◆512个通讯频道,满足多点通讯、分组、跳频等应用需求,通道切换时间≤6us◆发射功率可设置为:10dBm、6dBm、-2dBm和-10dBm◆通过spi接口与MCU连接◆支持50kbps传输速率◆ShockBurst传输模式,自动生成前导码和CRC校验码◆工作电压范围:1....
- 所属专栏: 谈天说地 标签: NORDIC 无线 蓝牙 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-11 15:01:00
- 蓝牙芯片NRF51822与NRF52832的性能对比
- 1功耗方面:nRF52832更是在nRF51822的基础上简直将功耗降低了一半2更好的RF体现,主要是发射功率和接纳敏感度更好。发射功率,他哥俩适当,都是+4dbm,nrf52832的灵敏度是-96dbm,nrf51822的接纳灵敏度是-93dbm。3更强的处理才能,nrf52832的处理器M4F,Cortex-M4F增加一个(浮点运算单元)FloatingPointunit,浮点运算单元可以用来敷衍更多的运算要求。nrf51822选用的仍是Cortex-M0内核。Cortex-M0内核是低功耗的内核,它合适收集传感器数据,在运转算法方面不及Cortex-M4F。4支撑更多的RAM和Flas...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 芯片 NRF51822 NRF52832 BLE NORDIC 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-09-03 16:23:00
- nRF52832-CIAA-RNORDIC原装低功耗蓝牙SOC
- 蓝牙是一种无线传输技术,理论上能够在最远100米左右的设备之间进行短距离连线,但实际使用时大约只有10米。其最大特色在于能让轻易携带的移动通讯设备和电脑,在不借助电缆的情况下联网,并传输资料和讯息,目前普遍被应用在智能手机和智慧穿戴设备的连结以及智慧家庭、车用物联网等领域中。新到来的蓝牙5.0不仅可以向下相容旧版本产品,且能带来更高速、更远传输距离的优势。传输距离更快、距离更远蓝牙5.0和前一代蓝牙4.2相比,它的传输距离更远、速度更快。理论上的有效距离是300米,也就是整个家庭或整间办公室里的移动设备都可以稳定连结。而速度最快则是可以达到2Mbps,让反应更快、性能更高的蓝牙设备更有可能被...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 NORDIC NRF 低功耗 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-08-05 17:24:00
- NORDIC北欧nRF52810的蓝牙低功耗性能测评
- 最近小编的朋友需要做一个蓝牙5.0的Mesh网络,针对目前在蓝牙数据传输领域中热门的NORDIC品牌的nRF52系列进行筛选,目前是选择用nRF52810,所以小编跟朋友沟通之后也开始摸索这个蓝牙低功耗芯片nRF52810的性能。nRF52810SoC基于Nordic成熟的nRF52系列架构,是nRF52系列中功耗最低的产品,并且带来2Mbps以上吞吐量、更好的共存性和更大的广播容量,为成本最敏感的大批量应用带来蓝牙5的广播包扩展特性。nRF52810SoC与nRF52系列中的其它SoC一样拥有64MHz、32位ARMCortexM4MCU,维持了部署LE安全连接和2Mbps数据处理的功能。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NORDIC 52810 蓝牙 低功耗 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-20 15:31:00
- 新手快速搞通NRF24L01通信的技术支持
- 很多单片机初学者做nRF24L01通信后,一个星期也搞不通,最后越搞越迷茫,直至放弃(有木有)。其实NRF24L01是一个非常容易操控的东西。大部分人使用的NRF24L01模块都如上图所示,上面模块的原理图如下回到正题,大家看NRF24L01模块的原理图,实际上就是一个芯片,连了一些必要的电容电阻电感和一个天线,然后留出了和单片机通信的spi口和IRQ中断引脚。NRF24L01,任何单片机可以驱动,带硬件SPI口的单片机,可以配置好SPI外设以后驱动,没有硬件SPI口的单片机,可以用IO口模拟SPI时序通信。重点:NRF24L01是一个数字芯片,内部有若干寄存器,什么数据寄存器、配置寄存器、...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: NORDIC 2.4g 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-01 17:09:00
- nRF51822-QFAC低功耗BLE蓝牙芯片高灵活性多协议SoC
- NRF51822是功能强大、高灵活性的多协议SoC,非常适用于Bluetooth®低功耗和2.4GHz超低功耗无线应用。nRF51822基于配备256kBflash+16kBRAM的32位ARM®Cortex™M0CPU而构建。嵌入式2.4GHz收发器支持蓝牙低功耗及2.4GHz操作,其中2.4GHz模式与NordicSemiconductor的nRF24L系列产品无线兼容。nRF51822还具备丰富的模拟和数字周边产品,可以在无需CPU参与的情况下通过可编程周边产品互联(PPI)系统进行互动。灵活的31引脚GPIO映射方案可使I/O(例如串行接口、PWM和正弦解调器)根据PCB需求指示映射...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nordic 蓝牙资料 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-11-01 13:57:00
- nRF52811系统级芯片,结合了Nordic入门级nRF52810SoC之低成本特性与主流nRF...
- 【导读】NordicSemiconductor宣布推出nRF52811系统级芯片(SoC),这个全功能无线连接解决方案支持蓝牙5.1测向(DirectionFinding)功能和一系列流行低功耗无线协议,用于智能家居和工业产品的网关等应用。这款SoC器件扩展了Nordic备受欢迎的nRF52系列平台,结合了Nordic入门级nRF52810SoC之低成本特性与主流nRF52832和高端nRF52840感兴趣联系235523905718529092183周先生SoC之多协议支持功能。nRF52811也是Nordic低功耗无线连接产品系列中首款支持蓝牙5.1的产品,为具有高吞吐量、远距离和增强共...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: nordic 蓝牙5.1 发帖人:动能世纪周先生 发帖时间:2019-04-28 14:19:00
返回