结果:找到"PCB方案验证",相关内容1000条
- 新手请教一下大佬,打快板去过认证可行吗?
- 以前接收到的信息都是快板不能过认证,只有慢板能过认证,但是嘉立创工作人员告诉我可以的,现在需要过CE认证、RoHS认跟REACH认证,想问问大家有拿快板去过认证然后再批量生产的吗
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB 认证 打样 发帖人:4iAuto 发帖时间:2024-01-17 15:54:00
- 代画PCB,代写方案
- pcb画图,单片机程序代码编写,小模块设计,代写方案,11年设计研发经验,保证质量,需要的老板联系
- 所属专栏: 项目外包 标签: 代画PCB 代写方案 发帖人:bear 发帖时间:2023-03-24 13:47:00
- 在立创商城下单元器件跳转到ERP后点击保存下单界面提示参数为空验证失败
- 图片
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 立创ERP 参数为空 验证失败 发帖人:芯美科技 发帖时间:2022-08-11 19:57:00
- IR非接触式开关
- 设计缘由:现在的办公公共区域集中照明需要实现节能照明场景照明,需要投入较大的设备安装成本(工人工资,电线电缆,开关面板,管线等,高昂复杂的集中控制器),如果有一个经济型遥控开关实现非接触式控制,一方面减小了安装成本,另一方面可以多元化实现调控,更加便捷。主要对象:大型公共照明场景需求。工厂集成吊灯照明场景需求,高压离网并网开关模块。硬件需求:国产MCUJFZM8P150TSL(1K*14BITOTP型)松乐小型继电器薄膜遥控器组件软件支持:C//软件说明//采用JFZM8P150TSL8BIT系列芯片的红外开关开源接收控制程序//设计:何工//公司:上海钜富照明有限公司//日期:202108...
- 所属专栏: 免费方案验证板 标签: 红外遥控验证 发帖人:上海钜富物联网 发帖时间:2021-09-12 16:24:00
- 快散开!立创EDA这个方案验证板有坑!
- 时间宝贵啊!原本不想说的,但考虑到或许有更多人会掉入此坑,故特来一写!事出于这几天我在弄一个arduino板子,参考这里的设计:https://lceda.cn/li-chuang-zhi-neng-ying-jian-bu/atmega328pb-au-fang-an-yan-zheng-ban然后在LC商城上买了些该BOM推荐的材料,结果采坑了!坑1:U2芯片不能用CH340G,因为这个IC需要外部晶振和2个电容挂在pin7和pin8。不接这些,340G无法工作!!!坑2:J1的接口定义和设计中,pin1和pin3位置互换了,导致我的ISP排线不能直接插入,需要跳线。对比官方设计,这个J...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 方案验证板 ATMEGA328 发帖人:KK1288 发帖时间:2020-10-17 11:20:00
- 台灯如何拥有科技感|免开发打造智能冷暖台灯产品方案详情
- 智能台灯适用于家用领域的通用照明,使用基数大,出货前景较好。通过涂鸦智能化模式的智能冷暖台灯更具市场竞争力,同时因涂鸦提供的标准化智能方案,可以节约开发成本、提升开发效率,达到快速量产出货。点击了解IoT开发平台,助您快速完成产品智能化:https://auth.tuya.com/register?from=https%3A%2F%2Fiot.tuya.com%2F&_source=7f6fdc6cc59a17565e84fdfa56f46455科学智能的光照方案不止于基础照明,更要防范光危害,降低频闪,防蓝光,减轻眼睛疲劳,防范假性近视,呵护双眼。核心功能支持远程控制|语音控制|定...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 经验 资料 方案 照明 智能照明 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2020-09-08 16:29:00
- 项目承接-PCB设计/硬件方案开发。
- 深圳核兴电子专业从事电子电路板设计,常年承接多层高密度PCB设计业务。团队能力:所有人员设计工作经验超过15年以上。设计工具:精通应用PADS,ALLEGRO,AD等设计软件。设计产品领域:国防设备,医疗设备,军事设备,消费类,网络通信、工控、精密仪器、航空航天、汽车电子,电脑主板X86,笔记本等。设计方案包括:INTER,AMD,MTK,RK,高通,全志,英飞凌,海思等。设计能力:1-30层PCB板(通孔/盲埋孔)联系方式如下:部门:硬件部姓名:邹艳群邮箱:mike@allegropads.com手机:13713880023(微信同号)地址:深圳市宝安区新安五路82号麒景龙基大厦5楼502...
- 所属专栏: 项目外包 标签: PCB设计/硬件方案开发 发帖人:核兴电子科技 发帖时间:2020-08-26 10:17:00
- GD32E231C8T6验证板资料分享
- 官方资料下载:http://gd32mcu.21ic.com/documents/index/classify_id/8https://lceda.cn/editor#id=|5c8f7ad0daee4521a126365c2a8cb933|211e73e619a34bc0989e07878d2bc4cb压缩包GD32E23x_Demo_Suites_V1.0.1.rar
- 所属专栏: 技术交流 标签: 验证板 发帖人:一只小pig 发帖时间:2019-10-08 14:03:00
- STM32/GD32及其他兼容型号的48pin、64pin、100pin烧录测试板,最小系统板
- 设计这几款板子的初衷:由于经常给一些客户做方案,方案验证的时候,外设及MCU选型时常更换;采购开发板成本又高,也用不了几次,合适的板子也难寻,比较浪费;更换MCU型号或MCU坏掉后更换,动电烙铁又比较费时,且身边同事焊接动手能力参差不齐;。。。。。。于是在立创顺便做了这几种带测试座的最小系统板。引脚都引出了,走线也优化了。供电、烧录接口(JTAG、SWD)都有。还有少量的板子,有需要的朋友欢迎联系我。淘宝店铺是刚开的,主要是用于交流平台,也没想过在上面搞多大动静。交流链接:https://shop175145382.taobao.com板子的参数:额定输入电压为+5.0V,支持仿真器/烧录器...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 方案验证板 最小系统 烧录板 发帖人:ViterChang 发帖时间:2018-03-24 15:02:00
- 大家看看这款多功能(芯片)PCB测试版,怎么样?
- 立创工程部的小伙子们,经常收到商城客户的技术咨询和进行售后服务,为此工程部的小陈设计了这款神器因此,经常需要对各种芯片和器件进行测试,通过以下这个“万能板“”可方便进行应用电路的搭建。该PCB板基本涵盖了最常用的器件封装,后续完善后,我们会以方案验证板的形式,免费赠送给大家。当前可免费赠送的方案验证板,可参考这里:http://www.szlcsc.com/caseCheckBoard.html以下是这个多功能(芯片)PCB测试版的正反2面图:
- 所属专栏: 技术交流 标签: 多功能 评估板 验证板 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-07-07 11:52:00
返回