结果:找到"PCB设计/硬件方案开发",相关内容1000条
- 能不能分析一下这个电路有什么问题
- 能不能分析一下R6经常烧是什么原因
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件开发 发帖人:123硬件 发帖时间:2023-09-25 10:57:00
- 承接电子产品软硬件项目开发
- 1.精通单片机及外围驱动开发,熟练使用51系列、STM32系列、STM8系列新唐MCU等。2.有丰富的软硬件一线产品研发经验,善于分析问题,攻克技术难点。3.良好的编程风格,代码层次清晰规范。4.熟悉UcOS、RT-Thread嵌入式操作系统。5.熟悉StemWin、ucgui等液晶图形用户界面开发。6.熟练使用单片机的各种接口:UART,IIC,SPI,RS232,rs485,ADC,DAC,PWM,USB等。@540099155&mainchinme承接电子设计项目信誉保证童叟无欺长期有效
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机;软硬件;电子产品;软件开发;硬件设计 发帖人:mainchin 发帖时间:2023-02-21 17:32:00
- 项目外包:承接硬件原理图设计,PCBLayout,嵌入式开发等服务
- 多年硬件电子电路设计,经验丰富;提供全套硬件电路设计Layout服务;1、可承接瑞芯微,全志,ST单片机硬件原理图设计;2、可承接单面板、双面板、四层板、六层板,八层板Layout工作;3、熟练使用Cadence原理图及PCB设计软件,KEIL嵌入式单片机开发软件。有意者请联系:990281287@qq.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: 硬件原理图设计 PCB Layout 嵌入式开发 发帖人:LESLIE 发帖时间:2021-06-28 17:40:00
- 项目承接-PCB设计/硬件方案开发。
- 深圳核兴电子专业从事电子电路板设计,常年承接多层高密度PCB设计业务。团队能力:所有人员设计工作经验超过15年以上。设计工具:精通应用PADS,ALLEGRO,AD等设计软件。设计产品领域:国防设备,医疗设备,军事设备,消费类,网络通信、工控、精密仪器、航空航天、汽车电子,电脑主板X86,笔记本等。设计方案包括:INTER,AMD,MTK,RK,高通,全志,英飞凌,海思等。设计能力:1-30层PCB板(通孔/盲埋孔)联系方式如下:部门:硬件部姓名:邹艳群邮箱:mike@allegropads.com手机:13713880023(微信同号)地址:深圳市宝安区新安五路82号麒景龙基大厦5楼502...
- 所属专栏: 项目外包 标签: PCB设计/硬件方案开发 发帖人:核兴电子科技 发帖时间:2020-08-26 10:17:00
- 开源推荐006期丨ATX电源测试仪
- 开源工程名称:ATX电源测试仪作者:micespring工程链接:https://oshwhub.com/micespring/atx_psu_tester✨工程描述:前段时候折腾ATX电源(捡垃圾)的时候需要测试ATX电源,一般测试ATX电源的方法都是拿一根线短接PS_ON和GND来启动,然后启动后拿万用表挨个测试各路电压的输出值是否正常。既不可靠也不方便。于是基于STC15的51单片机制作了一个ATX电源测试仪。可用于测试ATX电源好坏,并实时显示ATX电源的全部五路输出的电压值(包括-12V电压)。适合需要做ATX电源维修的朋友使用。全部的ADC端口都有保护,可承受一定程度的过压,防止...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 立创EDA PCB设计 原理图设计 OSHWHub 开源硬件 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-16 15:39:00
- 开源推荐005期丨LED点阵时钟
- 开源工程名称:LED点阵时钟作者:micespring工程链接:https://oshwhub.com/micespring/led_matrix_clokc✨工程描述:基于51单片机的LED点阵电子时钟。基于STC15W4K系列超高速51单片机。在100*40mm大小的双面板上容纳了所有的元器件。DS3231实时时钟(RTC)芯片,年误差不超过5分钟。点阵分辨率:24*8通过底部的进度条显示秒数。通过重力感应来确定显示方向。micro-usb接口供电。CR1220后备电池,断电不会停止走时。PCB预留DS18B20温度传感器接口和蜂鸣器控制接口,可根据需要自行添加提供源代码。提供外壳3D模...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 立创EDA PCB设计 OSHWHUB 开源硬件 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-16 15:30:00
- 开源推荐004期丨18650锂电池LED灯
- 开源工程名称:18650锂电池LED灯投稿作者:583703056a工程链接:https://oshwhub.com/583703056a/ip5306-li-dian-chi-chong-fang-dian-ban✨工程描述:使用IP5306锂电池充放电芯片和PT4115LED恒流驱动IC,可以对18650电池充放电,还可以做LED灯。红圈1为IP5306锂电池充电和升压5V电路,SW1开关短按可以触发电量显示百分比指示灯和USB5V输出。红圈2为PT4115恒流LED驱动电路,最大恒流800MA,长按3秒SW1可以控制PT4115点亮和关闭LED灯。✨PCB板和焊接成品PCB布局进行了修...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 开源硬件 立创EDA PCB设计 原理图设计 OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-12-05 10:41:00
- 开源推荐001期丨VFD时钟
- 嗨~这里是立创EDA开源硬件项目推荐,在OSHWHub开源的优秀项目都会在这里进行推荐供大家交流学习,每个项目基本都包括项目描述、原理图设计、PCB设计、BOM表、实物图、演示视频、调试程序等等;本期工程详情可查看地址:https://oshwhub.com/katachi/vfd-shi-zhong工程描述:VacuumFluorescentDisplay(vfd)即真空荧光显示屏,其独特的发光效果受不少发烧友青睐。VFD显示原理一般是屏上侧灯丝供电后激发出电子,然后下册有栅极和阳极(类比数码管公共端和段端),恰当设置栅极阳极和灯丝的电势,可使电子轰击阳极上的荧光粉而发出美妙的光线。VFD...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 开源硬件 立创EDA PCB设计 原理图设计 OSHWHub 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-11-26 17:27:00
- 小型直流无刷电机的控制系统(二)
- 小型直流无刷电机的控制系统(二)无感无刷直流电机控制系统硬件电路设计本次主要完成无位置传感器的无刷直流电机控制器的硬件电路设计。选用意法半导体公司推出的STM32F103RCT6单片机作为主控芯片,用于系统的数据采集和信息处理。控制系统的结构该控制系统的控制过程为:STM32F103RCT6单片机的AD转换器采集电机悬空相的电流信息,开设AD转换的DMA通道,将采集的电流信息直接赋值给相关变量,然后对该变量进行处理,判断过零事件。如果过零事件发生,则执行换相操作,否则,一直监视悬空相的电流。我们利用定时器产生的互补PWM对上桥臂和下桥臂的功率器件进行驱动,比如在AB相导通的时刻,A相上桥臂和...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件 设计 发帖人:Genson 发帖时间:2019-02-09 12:18:00
- 智能家居与无线射频
- 随着时代的变迁,很多人都羡慕智能家居生活,但装修好的房子大多布线没有考虑,故不知道该如何实现想要的智能生活。那么我们能够提供一种智能家居技术—无线射频。★无线射频技术★无线射频技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线通信技术。无线射频技术就是通过高频的无线频率点对点传输,实现对灯光、窗帘、家电等功能遥控控制。这种技术的优点:部分产品无需重新布线,这类系统功能比较弱,控制方式比较单一,且易受周围无线设备环境特别是同频及阻碍物干扰和屏蔽;较适用于新装修户和已装修户。这也就是我们家庭网络中所提到的有线网络和无线网络的区别。无线网络技术在没有布线的情况下也可以搭建家庭局域网。这类...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 方案设计 发帖人:小時光Megood 发帖时间:2018-09-14 14:25:00
返回