结果:找到"QC3.0识别芯片",相关内容1000条
- NRK3301语音识别芯片在智能照明上的应用
- 随着科技的发展,对家居生活中的照明设备要求也越来越高,普通照明显然已无法再满足人们对智能家居的需求,在满足基本照明需求上,还要求控制智能化、操作简单化、节能高效化,智能照明由此应运而生!智能语音照明和其他的灯一样,只是多了语音控制功能,就是通过说话就能开关关灯或者实现一些其他的功能。NRK3301智能照明语音芯片方案:智能照明可以语音控制,是加入了语音控制芯片,说话控制灯的语音识别芯片在选型时尤为注意识别的应用环境和识别距离的把握,九芯电子推出的语音识别芯片——NRK3301,体积小,识别率高,识别距离远达5米,同时还具备95%的高识别率、高唤醒率和快速响应反馈机制,能够在噪音环境下分辨识别...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-24 10:30:00
- NRK3301语音识别芯片助力电饭煲实现语音控制功能
- 智能语音控制的电饭煲,可以直接用语音操控,无需联网,无需下载APP您就可以通过语音与电饭煲进行互动。智能语音控制可操控电饭煲的启动、用时设定、预约设置等,设备不仅会按照你的语音指令做出相应的设置,随时随地响应你的烹饪需求,还能给你语音回复,让你时刻了解饭煲的工作状态。而实现这一智能语音控制的核心元件是应用了离线语音识别芯片,而如何选择语音识别控制芯片很重要,广州市九芯电子科技有限公司推出一款低成本、低功耗、高识别率的语音识别芯片方案NRK3301语音识别芯片,它具有识别率高,误判率低、工业级性能、简单易用,5米远场可靠识别等优势。采用语音降噪算法:过滤掉稳态噪声、对动态噪声也有很好的抑制作用...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-10 17:19:00
- 语音识别芯片助力空调智能化!
- 空调的使用效果很全面,不管是在炎热的夏天,还是寒冷的冬天,空调的使用都能够满足我们的要求。空调是能够为我们的室内进行温度调控的,因为不管是过冷还是过热的室内温度,我们都会觉得不舒服的,身体感觉不舒服的话,那么我们的心情肯定就不会好的哪里去的,为了我们能够有一个好的心情去工作与生活,空调成为了我们生活中的必要的家电产品。然而,随着智能化浪潮的兴起,人们对交互体验的需求不断增长,现在的电器设备都在走向智能化,空调也不例外,生产厂家为提升用户体验,通过创新提升产品竞争力而面临着智能空调的电路越来越复杂,需求的元器件越来越多,以实现多样化的各种功能(定时、声控、睡眠唤醒训练等),在产品综合BOM成本...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-09 13:47:00
- 语音识别芯片在智能语音灯的应用
- 灯具是人们生活和工作中不可或缺的照明工具,随着生活水平的不断提高,人们对灯具提出了越来越高的要求,智能灯具应运而生。目前人们可以在市场上找到许多具有智能语音控制功能的灯具。智能语音灯具区别于传统的可以用语音控制的灯。智能语音灯再细分为离线语音灯和在线语音灯。在线语音灯需要通过联网,可以进行简单的人机交互。而离线语音灯是指无需下载APP,不需要联网,通过语音识别芯片可以控制语音指令,来控制灯的状态。而灯具实现语音控制功能的核心是加入了—NRK3301语音识别芯片,而语音识别芯片又可以分为离线语音芯片、在线语音芯片;在灯具上加入离线语音芯片,不需要通过APP、不需要联网,就可以实现语音控制开关,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-08 16:15:00
- 智能家居全屋灯具语音识别芯片选型!
- 随着科技的发展和生活质量的提高,对于美好的居家生活,我们有了更多选择。智能产品已然成为一种潮流,各种各样的智能家电进入我们的生活,智能灯也不例外。智能灯具是智能家居中重要组成部分,智能语音灯,更是给生活带来便利和舒适。传统的灯具只具有手动调节功能,一般不具备人工交互功能,无法满足消费者对智能家居产品的强烈需求。因此很多灯具厂商为了满足市场需求,研发并生产出可以实现人工智能交互的智能语音灯。智能语音灯是区别于传统的可以用语音控制的灯。再细分为离线语音灯和在线语音灯。在线语音灯需要通过联网,可以进行简单的人机交互。而离线语音灯是指无需下载APP,不需要联网,通过芯片可以控制语音指令,来控制灯的状...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-07 11:48:00
- 语音识别芯片在智能晾衣架上的应用
- 对于经常做家务的人来说,洗衣服晾衣服是个体力活。传统的晾衣架要么是固定的高度,挂衣服拿衣服非常不方便,即便是升降的晾衣架,也要人手动操作,无疑增加了主妇的工作量。而语音控制的智能升降晾衣架完全解决了这一问题,通过智能化的操作方式,让你可以很轻松的晾衣服、取衣服,不需要花费大量的时间在上面,并且提供的烘干功能,可以帮助你在阴天晾晒衣服,非常的方便省心。那么智能升降晾衣架为什么可以语音控制呢?很多晾衣架厂家都在晾衣机内置入强大的NRK220X离线智能语音芯片,是使用离线智能语音识别技术,这种形式的晾衣架无需通过网络,也不用借助其他任何辅助设备,只需要依靠简单的语音指令,就能轻松操控晾衣机,彻底解...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-02-25 17:12:00
- NRK3301语音识别芯片在空调上的应用!
- 随着科技的发展以及智能AI的兴起,人们对语音交互体验的需求不断增长,现在的电器设备都在走向智能化,空调也不例外,它能听懂主人指挥的空调,你可以不用遥控器,语音就可以对空调进行控制。而空调实现语音控制功能的核心是加入了—NRK3301语音识别芯片,它是一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远场降噪等优势,最多可支持不超过100条离线指令;语音识别芯片就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作,如眨眼睛、动嘴巴(智能娃娃)。而语音识别芯片又可以分为离线语音芯片、在线语音芯片;在空调上加入离线语音芯片,不需要通过APP、不需要联网,就可以实现语音控制开...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 语音识别模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-17 17:07:00
- PS9115USB充电接口识别协议芯片
- PS9115是USB端口专用充电接口识别芯片。PS9115可以智能识别接入的充电设备,可识别BC1.2、Apple、SamsungAFC、华为FCP、QC3.0和QC2.0的协议,因而支持苹果,三星,华为设备的快速充电,以及高通骁龙平台设备的QC3.0、QC2.0ClassA快速充电。PS9115在调整输出电压前会自动检测连接的设备是否支持苹果的快充协议,如果符合,则苹果的设备会以最大电流充电,若不符合,则接着检测是否符合BC1.2,QC2.0,QC3.0,FCP/AFC。如果连接的设备不符合快充协议的要求,PS9115将不会输出电压调整信号,以确保供电电路在传统的5VUSB设备中能够正常安...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: USB识别协议芯片、 QC3.0/2.0协议芯片 发帖人:诚芯微科技 发帖时间:2019-06-01 14:01:00
- 优势供应PS9115有高通证书兼容FP6601Q
- PS9115是上海宝司芯微电子有限公司推出的一款符合QC3.0认证的兼容性协议芯片,UL认证编号:4787701504-2,提供SOT23-6封装。PS9115支持BC1.2,苹果2.7V/2.7V最大充电电流协议,三星1.2V快充协议和QC3.0协议。宝司芯微PS9115继承了的独特的输入电压设计,保证了芯片能够工作在USB输出电压达到20V的条件下。通过D+和D-智能识别充电设备,然后通过FB脚输出高精度的电流源到ACDC或者DCDC的电压反馈回路中,这样保证ACDC或者DCDC能输出设备想要的电压来,支持3.6V~12V输出电压范围。和PS9113不同之处在于,PS9115能智能识别苹...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: PS9115 FP6601Q QC3.0识别芯片 发帖人:power86 发帖时间:2018-11-16 10:38:00
- 兼容华为海思FCPFP6601Q的QC3.0快充识别芯片
- 芯派科技优势供应FP6601Q,IP2161,PS9115,NT6008B/D系列QC3.0快充协议IC概述:FP6601Q是一款支持高通QuickCharge2.0/3.0(QC2.0,QC3.0)和华为海思快充(FCP)快速充电协议控制器。在本身就支持高通和华为快充的情况下,还加了USB自动识别功能:APPLE,三星(1A,2A,2.4A),BC1.2协议。FP6601Q功能非常齐全,若手机支持快速充电协议,充电器就会以快速模式充电;若手机不支持快速充电协议,FP6601Q能自动识别插入的手机,自动调节D+,D-电压,能使手机以自身允许的极限充电电流充电(简单理解就是:相当于原装充电器给...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 兼容华为海思FCP FP6601Q QC3.0快充识别芯片 发帖人:power86 发帖时间:2018-11-16 10:37:00
返回