结果:找到"QSFP+有源光缆",相关内容1000条
- 40GQSFP+SR4光模块与QSFP+AOC有源光缆,哪种更适合布线?
- 40GQSFP+SR4光模块与40GQSFP+AOC有源光缆都被广泛应用于40G数据中心短距离互连,既然两者都可以实现短距离互连,那么它们究竟有什么区别,各自的优劣势是什么呢?下面就让易天光通信(ETU-LINK)给大家揭晓答案吧。一、40GQSFP+SR4光模块VS40GQSFP+AOC有源光缆1、两者的功耗不同,40GQSFP+SR4光模块的最大功耗小于3.5W,而40GAOC有源光缆最大功耗小于1.5W,显然,40GQSFP+SR4光模块的功耗大于40GAOC有源光缆。2、40GQSFP+SR4光模块有DDM数字诊断监测功能,而40GAOC有源光缆无DDM数字诊断监测功能,所以在接收灵...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G光模块 AOC有源光缆 QSFP+光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-20 17:19:00
- 最新40GQSFP+AOC有源光缆介绍
- 随着网络吞吐量和带宽需求的日益增长,40G网络互连的需求也随之增长。目前,用于40G网络的光传输产品主要有40GQSFP+光模块、40GQSFP+AOC有源光缆、40GQSFP+DAC高速线缆。在短距离传输方案中,40GQSFP+DAC高速线缆和40GQSFP+AOC是用的比较多的两款产品,两者都有各自的优势,可根据传输距离来选择DAC高速线缆还是AOC有源光缆。在7M以上100M以内的传输距离,40GQSFP+AOC有源光缆是40G网络理想的互连解决方案,若传输距离超出100M,40GQSFP+AOC的光信号就会逐渐减弱。目前,40GQSFP+AOC有源光缆有两款产品,分别是40GQSFP...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G有源光缆 QSFP+AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-06 11:40:00
- 25GAOC有源光缆的介绍及应用
- 大数据时代下,数据中心对数据传输的需求越来越大,其中AOC有源光缆作为数据传输的重要器件,在数据中心发挥着重要作用。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下25GSFP28AOC有源光缆的介绍及应用。25GSFP28AOC有源光缆:产品特征采用可热插拔的SFP28封装类型全双工有源光缆850nmVCSEL激光器和PIN光电探测器接收端和发射端内置CDR电路符合SFP28MSA和IEEE802.3by25GBASE-SR以太网标准最大速率高达25.78Gbps每个SFP28模块的最大功耗小于1W电源电压3.3V符合RoHS环保标准(无铅)工作温度为0°C~70°C(商业级)25GSFP...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 25G有源光缆 AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-28 17:33:00
- 易天光通信10GSFP+AOC有源光缆介绍
- 在谈10GSFP+AOC有源光缆前,我们先来了解下什么是AOC有源光缆。有源指的是有源光缆在通信的过程中需要借助外部能源才能进行光电转换。光缆指的是有源光缆是用光纤来作为传输介质的。现在,你知道什么叫有源光缆了吧。有源光缆的出现是因为基于铜线电缆系统已经不能满足用户的数据传输需求,相比高速线缆,有源光缆的带宽更大,体积重量更轻,电磁干扰度低,传输距离更长,散热性更好等优点,成功替代高速线缆,成为大型数据中心和高性能计算集群中主流的应用方案。了解了有源光缆的含义以及优点后,接下来易天光通信(ETU-LINK)进入主题,给大家介绍下10GSFP+AOC有源光缆的特点以及应用。10GSFP+AOC...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G有源光缆 AOC有源光缆 SFP+AOC光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-16 15:39:00
- 100GAOC有源光缆数据中心互连首选方案
- 有源光缆AOC作为大数据时代的高性能计算和数据中心主要传输媒质,具有带宽高、抗电磁干扰、传输距离长、功耗低、线缆体积小使用方便、符合机房密集布线使用等优点。今天,易天光通信(ETU-LINK)为大家全面介绍有源光缆AOC。有源光缆AOC分类有哪些?目前易天光通信的有源光缆AOC有200GAOC、100GAOC、56GAOC、40GAOC、28GAOC、25GAOC、10GAOC等等。接下来,着重为大家介绍高端市场需求的是100G有源光缆AOC产品。100GQSFP28toQSFP28AOC有源光缆四通道全双工有源光缆,OM3光纤传输距离70m,使用OM4光纤传输100m,每个通道最高传输速率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G有源光缆 AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-29 08:41:00
- 干货分享:这里有你不了解的有源光缆知识
- 全球数据量爆发式增长,迈进高速光互连时代。带动了以存储、高速路由器和超级计算为核心的数据中心和高性能超算中心(HPC)市场的发展,而有源光缆产品就是这些核心设备之间的主要互连方式之一。现在就随着易飞扬的讲解,来了解AOC有源光缆吧。什么是AOC?有源光缆主动式光纤缆线,也叫作带芯片的光缆。英文全称ActiveOpticalCables,简称AOC。是将若干光收发器(Transceiver)以及光缆跳线(Jumper)组成的一套数据通信互联系统。有源光缆(AOC)=光收发器(Transceiver)+光缆跳线(Jumper)。AOC结构有源光缆可以分成三个功能部分:光发射部分、光接收部分和控制...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有源光缆 AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-15 11:04:00
- 易飞扬发布双速率零误码100GQSFP28eSR4AOC适用高性能计算
- [中国,深圳,2020年4月10日]为适配高性能超算场景和高频计算场景应用,易飞扬于近日发布零误码100GQSFP28eSR4光模块增强型系列产品:支持25G/28G每通道,在系统不开FEC前提下,使用OM4光纤传输100m零误码。开启FEC时,传输距离最高可达300米(OM4)。该系列产品同时可选支持工业级温度范围。易飞扬在多模VCSEL光模块和AOC领域深耕多年,其中数据中心AOC多模产品线业已从第一代10G/40GSRAOC过渡到现今市场主流应用的25G/100GSRAOC。基于细分市场的目的,易飞扬定义并开发了一系列差异化的AOC产品,包括超频低成本AOClite版本,标准SR4AO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 有源光缆 AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-11 14:18:00
- 分享40G网络QSFP+DAC/AOC直连线缆解决方案知识
- 直连线缆是一种替代光模块的理想短距离连接解决方案,分为高速线缆(DAC)和有源光缆(AOC)两大类,具有价格便宜、使用方便等优点,受到了人们的广泛关注。现在,随着40G网络的广泛应用,QSFP+直连线缆也逐渐普及起来。易天光通信(ETU-LINK)将通过本文详细介绍市场上常见的QSFP+直连线缆解决方案。40GQSFP+高速线缆(DAC)40GQSFP+高速线缆(DAC)采用铜缆作为传输介质,有无源和有源两种。40GQSFP+无源高速线缆(DAC)无需供电,功耗较低,但传输距离也较短;40GQSFP+有源高速线缆(DAC)的传输距离则要更长一些。根据铜缆两端接头的不同,40GQSFP+高速线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ DAC AOC 光模块 线缆 有源光缆 发帖人:etulink 发帖时间:2018-10-11 16:55:00
- 易天QSFP+有源光缆的特点与优点以及市场应用
- 易天(ETU-LINK)低功耗有源光缆综合解决方案提供更便宜的、并且可靠的数据传输合计数据。传输率高达40Gbit/s该有源光缆以标准的QSFP+MSA连接器为接口进行系统连接为客户提供了传统光模块的灵活性。该光缆的电气参数符合QSFP+接口的InfniBand*SDR/DDR/QDR(单倍数据速率/双倍数据速率/四倍数据速率)、以太网(10和40Gbit/s)、光纤通道(8和10Gbit/s)、SAS(6Gbit/s)和其它协议。特点和优点?功耗极低每根光缆(从端头测量)仅耗费0.78瓦比竞争对手光缆的功耗低30。因此降低了数据中心的整体功耗和热效率,每个系统因此可以增加更多端口以...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: QSFP+有源光缆 光模块生产厂家 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-05-11 14:22:00
- 技术解释:200G-QSFPDDAOC有源光缆结构和工作原理
- 数据中心的高速发展,用户需求的增大。为了满足用户的需求,光通信传输的传输速率也随之增大发展,从之前的10G、25G发展到今天的100G、200G等。200G对于现在这个100G独占鳌头的时代,可以说是一个新的突破。200G速率的产品现在有200G的光模块和200GAOC有源光缆。这里,易飞扬通信给大家介绍的是200G-QSFPDDAOC有源光缆结构和工作原理。200GAOC有源光缆组成我们知道,有源光缆是有集成光电器件组成,用于数据中心、高性能计算机、大容量存储器等设备间进行高速率、高可靠性互联的传输设备,它通常满足工业标准的电接口,通过内部的电-光-电转换,使用光缆的优越性进行数据传输。2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G-QSFP-AOC 200G-AOC 易飞扬有源光缆 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-02 14:46:00
返回