结果:找到"RFID,充值消费",相关内容379条
- 高效测量“芯”搭档|航芯ACM32激光测距仪应用方案
- 随着工业自动化和机器视觉的快速发展,激光测距技术凭借其抗干扰能力强、精度高等优势,在检测、测量和控制等行业领域中得到广泛应用。一、激光测距仪概述激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。激光测距仪分为手持激光测距仪和望远镜式激光测距仪。左|手持激光测距仪右|望远镜式激光测距仪手持激光测距仪测量距离一般在200米内,精度在2mm左右。这是目前使用范围较广的激光测距仪。在功能上除能测量距离外,一般还能计算测量物体的体积。望远镜式激光测距仪测量距离比...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,激光测距,物联网,消费电子 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-03-09 11:13:00
- 立创免费打样为啥没法免费下单了?
- 在选择界面还是显示0元,点击确定就显示20元,有没有知道怎么回事的?看公众号上说必须使用立创eda做的才能免费,就是用的这个做的啊
- 所属专栏: PCB打样 标签: 免费打样取消了吗? 发帖人:万青墨麒麟 发帖时间:2022-07-13 23:02:00
- 交流电压源电压测量
- 峰值为155伏的50赫兹正弦交流电压测量有效值应该是110伏,但仿真结果只有一半。是哪里出问题了?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 峰值 有效值 发帖人:Benjamin 发帖时间:2020-09-24 15:22:00
- SI24R12.4G收发一体研发经验分享
- Si24R1是一颗由深圳市动能世纪专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-14 09:28:00
- 一文看懂RFID产业链!
- 01什么是RFIDRFID(RadioFrequencyIdentification)射频识别技术,又称“电子标签”,是20世纪90年代开始兴起的一种非接触式自动识别技术,在无人进行干预的情况下,它可以通过射频信号自动识别目标对象并获取相关的数据。RFID技术工作环境弹性较大,除可在极端环境下进行工作外,亦可识别高速运动物体和同一时间识别多个标签。02RFID组成及工作原理RFID主要由标签、阅读器/读写器、天线三个部分组成。标签的主要功能是附着在物体上用以标识目标对象,由耦合元件及芯片组成,具有唯一的电子编码;阅读器/读写器的主要功能是读取(或写入)标签信息,分为手持式和固定式;天线的功能...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: RFID 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2020-01-02 14:43:00
- SI24R2E一款只要上位机编程的2.4G技术问题
- Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。24R2E具有非常低的系统应用成本,可以不需要外部...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G RFID 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-11 15:39:00
- 立创钱包用google浏览器不能充值
- 如题
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创钱包 充值 浏览器 发帖人:关不上的窗 发帖时间:2018-07-03 11:36:00
- 嘉立创对于线下充值,充值整数金额无法自动到账的说明
- 线下打款不按系统提供的打款金额可能造成不好结果:1.首先到账慢。2.有可能会造成充值错误,因为这部分款都是人工充值的,人工充值难免出现错误。针对上面出现的2种情况,我们这边提供了一种新的规则。即让客户上传流水单用于我司这边财务对账。即在下面入口上传那种没有自动到账的打款记录的流水单。这样我司这边就会根据这个流水单去查找对应的记录,尽快处理掉这部分款项。当然就速度而言,肯定还是比不上按系统提示打款金额进行打款的用户的到账速度的附:在此,还是强烈建议客户用系统提示的打款金额进行打款。如果有难处不能根据这个打款,麻烦进行跟帖回复一下,我们这边看看有没什么好办法进行处理解决
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 充值 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-08-24 11:49:00
- 请教一下网银充值建行的充值不了了?
- 请教一下LC的工作人员,发现用建行的充值,充值不了了,老是充值不成功,建议帮忙查看一下!~~
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 充值 发帖人:include 发帖时间:2017-07-24 19:28:00
返回