结果:找到"RS-485不通讯、丢包",相关内容575条
- 【现货供应】有极性RS-485接口芯片MS1285,最高传输速率10Mbps
- 产品规格书:MS1285.pdf一、产品简述MS1285/MS1285M/MS1285D是一款半双工、±20kVESD,可应用于RS-485通信系统的收发芯片,传输和接收速率可达10Mbps。片内集成瞬态保护功能保护器件不受IEC61000静电放电(ESD)和瞬态放电(EFT)的影响。此器件具有宽的共模电压范围,这使得此期间适合于长电缆运行上的多点应用。二、主要特点总线引脚保护±20kV的人体模型(HBM)保护±12kVIEC61000-4-2接触放电+4kVIEC61000-4-4快速瞬态突发总线最大连接个数:256数据速率:300bps至10Mbps工作电压范围4.5V-6.0V...
- 所属专栏: 器件替换 标签: RS-485 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-06-24 17:51:00
- SI24R1与RFN24LO1P/+兼容与蓝牙互软件通讯开发资料
- SI24R1厂家与您一起进入Si24R1的世界:Si24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。SI24R1芯片工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。应用领域:无线鼠标、键盘、无线遥控、体感设备、有源RFID、NFC、智能电网、智能家居、无线音频、无线数据传输模块、低功耗自组网无线传感网节点。(SI24R1与NRF24l01P兼容)1.SI24R1接受电流比01P大0.5mA,实际系统工作中,芯片绝大部分时间处于Shutdown和Standby状态下。所以,我们总的平均电流比NORD...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4GHZ: 蓝牙通讯 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-12-17 14:39:00
- SI24R12.4G校讯通技术支持资料
- 校讯通考勤管理校园无障碍考勤系统是由2台阅读器、1台信息处理器、后台平台和学生卡(有源RFID卡)系统组成。为判断进出,安装两台阅读器,两者之间要求间隔距离在10米以上,同时阅读器调节一定的角度,使两者之间信号覆盖区不产生重叠,在阅读器的天线一侧会加装屏蔽物,使阅读器背后的信号覆盖区变小。学生进出校门时必须带卡,进入时,首先被校外读头识别到传送到信息处理器,然后在一个短的时间范围内,又被校内读头识别到,数据同样传送到信息处理器。信息处理器在收到数据后自动进行处理判别,判定该卡所属学生进校了。然后信息处理器通过TCP/IP方式发送给远端的平台,由平台控制的短信平台给该学生家长发送短信。离校的情...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 校讯通 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-23 14:20:00
- PowerBus二线制PKRS485CAN总线技术
- 二线制(POWERBUS)一、通讯方式对比:1.RS485通讯优点、缺点。1.1概述RS485只能通讯VSPOWERBUS是高功率供电总线RS485主要用于通讯,无供电能力。而POWERBUS的重点在于高功率供电,真正意义上实现了负载设备的通讯供电合一。POWERBUS的通讯传输方式与RS485也大不一样,RS485采用的电压反转的方式,这种电平反转的方式只是用于信号识别,由于没有功率进行传输,所以很容易受到其他电场磁场的干扰。试想,一个掉落的气球VS铅球。哪个更容易被干扰?1.2通讯差异详解1.2.1浮动电压摆动传输VS高压高功率大摆幅下发与电流回传机制。POWERBUS的可靠性从原理上相...
- 所属专栏: 器件替换 标签: CAN总线 RS-485总线 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-07-03 11:07:00
- 美信485CAN通讯VSPB331完胜还是.......
- 图片
- 所属专栏: 器件替换 标签: 485通讯芯片 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-04-26 10:51:00
- 为什么CAN能取代RS485?CAN和RS485的PK
- 本文来源自:ZLG致远电子近年来CAN总线逐渐被工程师认知,并以其突出特点,逐渐在取代RS485等总线,本文将以CAN与RS485为例总结各自优势,本文解答:”为什么CAN能取代RS485”。现场总线是90年代初国际上发展形成的,目前广泛应用于现场总线技术过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。图1点对点连接方式采用点对点通讯时,连线多,线路复杂,两两连线需要两两连线,需要n(n-1)/2根线。图2总线连接方式信息在一条公共通道上传输,信息接收者从通道上接收所有信息,并根据规则过滤发送给自己的信息。连线少,结构清晰,仅需≤n+1根线。目前工业现场主流的总线方式包括...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CAN RS-485 RS485 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-15 19:49:00
- 【ZT】RS-485网络该如何加终端电阻?
- 本文来源自:ZLG致远电子RS-485总线具有结构简单、成本低等优点,但各位工程师在组建RS-485总线网络时,为提升整个网络通信的可靠性,想必会经常会遇到一个问题:需不需要加终端电阻呢?本文将为你解答。一、终端电阻的作用对于RS-485总线,终端电阻主要是为了匹配通信线的特性阻抗,防止信号反射,提高信号质量。在组建RS-485总线网络时,通常使用特性阻抗为120Ω的屏蔽双绞线,由于RS-485收发器输入阻抗一般较高(例如RSM485ECHT输入阻抗为96kΩ,最多可连接256个节点),在信号传输到总线末端时会由于受到的瞬时阻抗发生突变(以RSM485ECHT为例,阻抗由120Ω变为96kΩ...
- 所属专栏: 技术交流 标签: RS-485 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-06 21:56:00
- 耐用的RS-485芯片
- SN65HVD82该器件兼具驱动器和接收器功能,稳健耐用,可满足特定工业应用中的严格要求。这些总线引脚可耐受ESD事件,并且具备符合人体模型、气隙放电和接触放电规范的高水平保护。该器件将差分驱动器与差分接收器相结合,共同由单个5V电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。该器件具有宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的多点应用。该器件的额定温度范围介于-40°C和85°C之间。特性总线I/O保护±16kV人体模型(HBM)保护±12kVIEC61000-4-2接触放电+4kVIEC61000-4-4快速瞬态突发工业温度范围:-40°C...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: RS-485 耐用 485 发帖人:电子青蛙 发帖时间:2017-09-08 11:54:00
- 485不能正常通信问题
- 两能设备采用485进行通信,一台我的,一台别公司的,我的设备采用MAX3079E芯片(半工通信),匹配电阻120欧,上拉和下拉电阻测试过1K,3。3K,10K等测试过,两台设备单独使用串口调试工具都能正常接收发送数据,但就是两台设备之间不能正常通信,用示波器查看AB信号,波形正常。请问是什么问题导致的不能通信,谢谢!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 485不能正常通信问题 发帖人:LUWB 发帖时间:2017-08-18 11:52:00
- RS-485不通讯、丢包
- 有客户的产品上用RS-485,但是同时存在有射频功能,如果射频功能不开启时,RS-485通讯正常,当射频功能开启时,RS-485出现不通讯及丢包的情况。具体参数:VCC=3.3V,波特率115200(9600也试过,同样的问题),总线长度10CM,总线节点1个,匹配的485型号RS323转485模块。有网友遇到过这种情况么,或有RS485用在高频设备的么?
- 所属专栏: 技术交流 标签: RS-485不通讯、丢包 发帖人:立创工程周工 发帖时间:2017-05-22 22:11:00
返回