结果:找到"SFP光模块",相关内容1000条
- 你想要的10GSFP+光模块大全都在这里
- 10GSFP+光模块被广泛应用于10G以太网中,在下一代移动网络、固定接入网、城域网、以及数据中心等领域非常常见。下面易天光通信(ETU-LINK)就为大家一一盘点下10GSFP+光模块都有哪些吧。一、10GSFP+双纤光模块10GSFP+双纤光模块是一种常规的光模块,有两个LC光纤接口,传输距离最远可达100公里,常用的10GSFP+双纤光模块有10GSFP+SR、10GSFP+LR,其中10GSFP+SR的传输距离为300米,10GSFP+LR的传输距离为10公里。光模块店铺:shop1458197280610.1688.com二、10GSFP+单纤光模块10GSFP+BiDi光模块采用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G光模块 SFP+光模块 万兆光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2021-08-12 18:25:00
- 16GFCSFP+光模块类型汇总及应用
- 16GSFP+光模块主要应用于FC(FibreChannel)网络中,光纤通道技术(FibreChannel)是一种网络存储交换技术,可提供远距离和高带宽,能够在存储器、服务器和客户机节点间实现大型数据文件的传输。光纤通道的运行速率有2Gbps、4Gbps、8Gbps、16Gbps、32Gbps、64Gbps和128Gbps,主要用于连接计算机存储设备。本篇文章重点介绍16GSFP+光模块的分类及应用,16GSFP+光模块有16GFCSFP+、16GFCBIDISFP+、16GFCCWDMSFP+、16GFCDWDMSFP+共4种类型。接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家一一介绍下...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SFP+光模块 16G光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-11 16:57:00
- CWDMSFP彩光模块知识百科
- CWDMSFP光模块(也称彩色光模块,波分光模块)采用了CWDM波分复用技术,将不同波长的光信号复合在一条光纤上进行传输,是光复用传输链路中的光电转换器。CWDMSFP光模块采用LC双工接口,与单模光纤使用最大传输距离可达120km,具备低功耗、低成本等优点。在使用CWDMSFP光模块时,为了更好识别千兆以太网信道映射使用的波长,所以我们会通过光模块拉环颜色进行区分这些CWDMSFP光模块波长。易天光通信CWDMSFP光模块的拉环颜色CWDM波分光模块可提供18个波段(1270nm~1610nm)波长;CWDMSFP光模块的应用主要应用于光纤到户(FTTH)、校园网、数据中心、城域网、局域网...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM光模块 SFP光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-09 17:14:00
- 你了解10GBIDISFP+单纤双向光模块吗?
- 随着5G网络部署,远距离传输的光模块需求越来越多。易天光通信(ETU-LINK)光模块厂家为适应市场需求不断完善产品线,现有全系列BiDi单纤光模块产品提供,主要的封装形式为SFP/SFP+/XFP和QSFP+。本文将根据市场需求日益增长的10GBIDISFP+光模块进行介绍。10GBIDISFP+光模块10GBIDISFP+光模块其封装形式为SFP+,传输速率10G,LC单工接口,与单模光纤使用传输距离最高达80公里。BiDi指单纤双向,它是利用WDM(即,波分复用)技术,发送和接收两个方向的不同中心波长,从而实现一根光纤双向传输光信号。易天线上店铺:shop1458197280610.1...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G光模块,单纤光模块,SFP+光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-02 14:52:00
- 什么是10GDWDMSFP+万兆波分光模块?
- 10GDWDMSFP+密集波分光模块,采用可热插拔的SFP+封装,最大速率高达11.3Gbps,选用EMLCOOLED发射激光器(比传统DFB激光器更适合于高速率、长距离的传输),双工LC光口,在单模光纤上传输距离最高可达80KM,带数字诊断监控功能。DWDMSFP+光模块特点◇全双工收发一体模块◇符合SFP+MSA、万兆以太网、CPRI、光纤通道、SONET/SDH和OTNOTU2e标准◇可选波长C61-C15通道:1528.77nm-1565.50nm(间隔0.8nm,C15-C61通道)◇传输距离最高可达20至80公里◇可选工作温度范围:商业级,扩展级,工业级◇电源电压3.3V◇符合R...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 10G光模块 DWDM光模块 SFP+光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-04-15 18:00:00
- 光模块是插在哪里的?
- 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 光模块 SFP光模块 1*9光模块 SFP+光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
- 【干货资料】光模块有哪些类别?
- 移动互联网的到来,光通讯行业的崛起。我们每个人都和光通讯密不可分。球迷们可以拿起手机看直播,在外工作的人可以随时和父母视频通话,女性可以自主的网上购物。这些生活中的点点滴滴我们都深受光通讯的恩惠。光模块,英文简称(opticalmodule),主要用于光通讯行业。它的作用主要是光电转换,它的发送端把电信号转化成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。简单的来说光模块是发射和接收电信号的中转器,是电信号传输的桥梁。今天我们为大家整理了以下几种常见的光模块类型。综上表格可以看出,现在最常见的光模块就属SFP光模块和SFP+光模块了。它以小巧的外形,高性能赢得了良好的口碑。也是我们易...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP光模块 光模块 SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-13 18:16:00
- SFP光模块专题:如何使用衰减器测试千兆单模光纤模块
- 光纤模块在光缆上的传输是通过光纤模块上的一对OXA.即光纤发射器(TOXA)和光纤接收器(ROXA)两部分完成的。 TOSA在设计上具有最大的发射光功率,ROXA在设计上同样具有一定的光信号灵敏度接收范围。特别提出的是,ROXA的信号接收范围是一定的,信号过小检测不到,过高则导致ROXA光饱和,器件无损失效。 由于LX、ZX、XD光纤模块是专为长距离光缆传输设计的,因此发射器的发射功率相比较于多模模块要高得多,特别是XD、ZX、EX更为突出。因此单模光纤的连接测试与多模模块有所不同。ETU-LINK 单模光纤模块在使用跳线做近距离(本地)测试时,须通过在光纤线路中增加足够大的衰减器来保...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SFP光模块 千兆单模光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-05-04 15:25:00
- 重点解析XFP光模块集中出现的问题原因及优势特点
- 关于XFP光模块来说,其功用失效分为发射端失效和接纳端失效,最常呈现的问题集中在以下几个方面:1.光口污染和损害由于光接口的污染和损害引起光链路损耗变大,导致光链路不通。发生的原因有:A.光模块(光纤模块)光口暴露在环境中,光口有尘埃进入而污染;B.运用的光纤连接器端面现已污染,光模块(光纤模块)光口二次污染;C.带尾纤的光接头端面运用不当,端面划伤等;D.运用残次的光纤连接器;2.ESD损害ESD是ElectroStaticDischarge缩写即"静电放电",是一个上升时间能够小于1ns(10亿分之一秒)乃至几百ps(1ps=10000亿分之一秒)的非常快的进程,ESD能够发生几十Kv/...
- 所属专栏: 技术交流 标签: XFP光模块 SFP光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-26 15:41:00
- 什么是SFP光模块?有哪些分类?
- 现在市面上光模块的分装、种类有很多种,但是要深入了解的各种参数信息可不是一件简单的事情。就例如:SFP光模块和SFP+光模块,两者的外形、功能等差别并不是很大,对于一些人来说吗,区分两者就存在着一点的难度了。易飞扬通信将在本文详细介绍SFP光模块。SFP光模块是小型可热插拔光收发一体模块,在通信行业使用较广泛,SFP光模块有很多种类型,如:BIDI-SFP、电口SFP、CWDMSFP、DWDMSFP、SFP+光模块等。另外,对于同类型的XFP、X2、XENPAK光模块而言,SFP光模块不仅能与其直连,还具有成本较其更低的特点。什么是SFP光模块?SFP光模块的封装形式是热插拔小封装,目前最高...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SFP光模块 SFP光模块分类 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-19 16:19:00
返回