结果:找到"SPI",相关内容893条
- 【MS5188N替代AD7699】16bit、8通道ADC,应用仪器仪表,医疗设备
- MS5188N使用简单的SPI接口实现配置寄存器的写入和转换结果的接收。SPI接口使用单独的电源(VIO),它被设定为主机逻辑电平。功耗与转换速率成正比。MS...
- 所属专栏: 器件替换 标签: ADC 国产替代 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-05-16 10:15:00
- 瑞盟国产模数转换器MS5149,14bit/8通道/200KSPS
- MS5149N使用简单的SPI接口实现配置寄存器的写入和转换结果的接收。SPI接口使用单独的电源(VIO),它被设定为主机逻辑电平。功耗...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 芯片 电子元器件 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-03-15 11:35:00
- 非易失性存储器平衡方法
- 非易失性存储器在高级节点上变得越来越复杂,在高级节点上的价格和速度,功率和利用率正在成为一些非常特定于应用程序的折衷,以决定该存储器的放置位置。NVM可以嵌入到芯片中,也可以使用各种类型的互连技术将其移出芯片。但是这个决定比它最初看起来要复杂得多。它取决于过程节点和电压,NVM的类型以及其中存储的内容以及整个芯片或系统的预算。性能最高的处理器使用的工艺几何尺寸最小,这反过来将对NVM提出最高要求。NVM面临的一些挑战是在较小的几何尺寸上扩展容量的相对困难,以及需要实施更高的电压来对单元进行编程。在更精细的工艺几何尺寸下,可能需要更多的裸片面积来支持额外的处理核心所需的容量,并且可能需要额外的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 非易失性存储器,SRAM,NVM,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-11 15:49:00
- EverspinMRAMMR2xH40xDF可替换CY15B104QN
- 在使用SPI-MRAM替换SPI-FRAM之前,有几个参数需要进行一些系统级分析,包括输出负载,启动时间以及加电和断电斜坡。Everspin代理宇芯电子为广大用户提供关于产品技术支持及解决方案等。
- 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin MRAM,MRAM,CYPRESS,FRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-26 17:12:00
- 上海巨微单模低功耗蓝牙单芯片MS1793S
- 上海巨微单模低功耗蓝牙单芯片MS1793S-单模低功耗蓝牙单芯片-高性能射频电路,符合低功耗蓝牙射频规范-高性能的,32位ARM⑧Cortex@-M0为内核的32位微控制器-UART/IIC/SPI-工作电压为
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:英尚微电子 回帖时间:2020-08-05 14:12:00
- 新版的编辑器出现严重问题!突然不认识大多数连接点了!
- 还要连接spi口,spi既要读取速度卡,还要读串口屏,更要读flash存储器,更...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:shineyunze 回帖时间:2020-03-21 05:23:00
- GD32E231C-START开发板workshop报告(一)
- OLED显示屏采用了板上PB10(SCL)、PB11(SDA)所带的I2C接口;无线通信部分采用SPI接口模块,采用板上PB13(SCK)、PB14(MISO)、PB15(MOSI)及PB12(CS);
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 GD32E231 发帖人:o0江水寒0o 发帖时间:2019-04-28 12:36:00
- [转载]ARM之中断GIC分析
- GIC可以用于单核多核系统,这时候要抛开单片机的简单中断了,从图上看有SGI(Software-generatedinterrupt)、PPI(Privateperipheralinterrupt)、SPI
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式 发帖人:我不会单片机 发帖时间:2018-11-30 17:11:00
- SI24R1兼容NRF24L01
- 输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置。是目前2.4G无线射频芯片中,性价比较高的。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G,RFID,校园卡,电动车防盗 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:02:00
- 无线数字对讲模块
- 2、原理简介:该模块采用STM32F103R8T6做为主控,通过SPI和I2C与SX1278通信,通过I2C与RDA1846S通信,通过SPI和I2C与WM8974通信。
- 所属专栏: 参赛帖子 标签: 发帖人:生日的蛋糕 发帖时间:2016-09-29 11:29:00
返回