结果:找到"SSD,开发环境,开发教程",相关内容834条
- TIMO开发板测评keil5环境体验
- 1.感谢立创的帮助分享:https://pan.baidu.com/s/1G-BzP8Nla_YHbCyu5a68sw?pwd=o3lt密码o3lt提取文件默认自动安装即可由于年低工作忙的原因,实际发的测评时间不多,如有偏见请大家谅解;以下是我的一些体验心得和建议分享给大家希望能帮助到大家;2.板子设计引脚分明清晰,且是主流的typec接口和常用CH340;keil开发环境下配套mspm0_sdk、sysconfig、TexasInstruments.MSPM0L11XX_L13XX_DFP.1.2.1使用赞赞赞3.第一次使用这个平台社区,个人觉得一个新产品的好坏很大一部分来自使用开发环境,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: mspm0l1306 TI MO开发板测评+keil5环境体验 发帖人:26038W2021 发帖时间:2024-01-27 00:25:00
- TiM0开发板测评报告+CAN外设使用(初始化成功)
- 2024.1.27:can调试最新进展:按执行顺序依次移植代码可以看到不崩了,但卡在这个位置:这种问题可能得深扣寄存器了,出于时间考虑,换一个例程比对着移植:先验一下其他can例程是否可用:ok,老崩长谈,但是没关系,我们有立创官方例程,继续移植:发现其他工程中有类似上图的亿点点小不同,仔细比对后,将多出来的部分补上:启动成功!哈哈哈!明天就是截稿日了,争取明天结束前让小米电机转起来,这差事就算不辜负了。突然发现原来评测贴是有格式的,补充一下:1.整体使用评价基于MSPM0G3507的开发板是一个功能丰富、性能强大的工具,适用于初学者和经验丰富的开发者。该开发板的设计考虑到了易用性和可扩展性...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 搭建开发环境 CAN外设 发帖人:电气土拨鼠 发帖时间:2024-01-26 19:46:00
- 启明智显分享:SSD201/202开发环境搭建
- SSD201/202开发环境搭建1、下载源码,并将源码拷贝到linux目录下。2、安装交叉编译链(1)解压gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gztar-xvfgcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gz-C.(2)配置环境vi~/.bashrc(3)修改环境变量在最末端添加:exportPHAT=/{项目路径}/gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf/bin:$PHAT(4)加载配置source~/.bashr...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SSD,开发环境,开发教程 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-12 10:43:00
- 【智能穿戴开发教程2】开源蓝牙心率防水运动手环-开发环境搭建
- 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列开发环境搭建本节开发环境搭建主要讲解KEIL、JlinK驱动、SmartSnippets、USB转串驱动的安装。。KeilMDK是基于ARM的微控制器最全面的软件开发解决方案,并且包含了需要创建、建立和调试嵌入式应用的所有组件。大家可以通过http://www2.keil.com/mdk5/525下载目前最新的MDKv5.25,安装Keil。当然,也可以通过我们所提供的资料包安装。这里以我们资料包中的MDK5为例。(1)运行mdk511a,点击Next。图1(2)勾上IagreetoallthetermsoftheprecedingLicen...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 开发环境搭建 智能穿戴 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 16:36:00
- 【快速上手教程1】开源编队无人机-开发环境搭建
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列开发环境搭建图1一、MDK的安装Keil公司开发的ARM开发工具MDK,是用来开发基于ARM核的系列微控制器的嵌入式应用程序。它适合不同层次的开发者使用,包括专业的应用程序开发工程师和嵌入式软件开发的入门者。MDK包含了工业标准的KeilC编译器、宏汇编器、调试器、实时内核等组件,支持所有基于ARM的设备,能帮助工程师按照计划完成项目。下载链接为:https://www.fengke.club/resources/details/20325。这里也提供到了安装包位于“软件工具”文件夹下的“MDK5”内。双击mdk511a.exe进行安装。安装路径可以自...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 开发环境搭建 快速上手教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-15 14:57:00
- 【实验教程1】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-开发环境搭建
- AI语音人脸识别——疯壳·开发板系列开发环境搭建CC3200的开发涉及到多种开发环境及工具,例如集成开发环境IAR或者CodeComposerStudio(CCS)、固件下载工具CCSUniFlash、软件包CC3200SDK、支持包ServicePack以及图形化代码代码生成工具TIPinMuxTool。1.1IAR安装CC3200可选择的集成开发环境有多种,常见的有两种,一种是使用TI官方的开发环境CodeComposerStudio另一种是使用IAR。由于AI人工智能套件的实验工程源码是在IAR环境下开发的,故这里只讲IAR。IAR针对不同的硬件有多种版本,例如IARforARM、IA...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI 语音识别 人脸识别 开发环境搭建 实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-05 17:09:00
- 启明云端分享|采用BtoB设计的RK3399核心板【邮票孔,支持4K、H.265硬解码】
- 今天来为大家介绍一款启明云端采用BtoB设计的RK3399核心板,核心板为邮票孔,支持4K、H.265硬解码!概述:·IDO-SOM3909是基于RK3399系列CPU开发设计的一款高性能核心板·双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核,六核64位CPU·搭载Android7.1/8.1/9.0/LINUX系统,主频高达2.0GHz·采用Mali-T864GPU,支持4K、H.265硬解码·在超小PCB面积上,核心板板载LPDDR4,eMMC,PMIC和千兆PHY芯片,·扩展EDP、MIPI-DSI、HDMI、PCIE、TypeC、3路MIPI等接口和多达156路GPIO接口丰...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 开发板 发帖人:启明云端科技 发帖时间:2021-07-29 16:25:00
- 【经验分享】用涂鸦STM32开发板开发支持语音控制的智能RGB彩灯
- 一、准备工作在开发之前,我们需要1.创建自己的开发者账号**现在注册还能再五个工作日内领取语音接入优惠券2.准备MCU开发板及软件开发环境说明:本文中使用以下设备进行开发实践。-开发环境为KEIL5。-开发板TYDE3.0。TYDE3.0涂鸦智能IoT开发板使用说明MCU为ST公司生产的STM32F103C8T6。通信模组为杭州涂鸦科技有限公司开发的高性能Wi-Fi模块TYWE1S。(WiFi模组介绍–TYWE1S)二、创建产品这里我们以照明为例。操作步骤1.登录涂鸦智能平台,点击创建产品2.创建产品a.选择您的产品开发模式。目前涂鸦可提供自定义产品开发和Soc产品在线开发两种产品智能化模式...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 开发板 语音控制 教程 发帖人:涂丫丫是丫丫 发帖时间:2019-12-11 15:06:00
- TSM12模块
- 有需要的电18123798909,QQ1060977079丁生
- 所属专栏: 技术交流 标签: TSM12MC开发 发帖人:ADS触摸IC 发帖时间:2018-05-09 09:53:00
- 招ios和安卓APP马甲封装上架技术人员
- 具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios+Android,百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场(需全部提交,其中之一有发布通过即可)2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票/娱乐/游戏/资讯/攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我...
- 所属专栏: 项目外包 标签: ios开发 android开发 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-22 15:21:00
返回