结果:找到"ST-MRAM,低功耗ST-MRAM,Everspin,MRAM",相关内容659条
  • EverspinMRAM替换FRAM
  • FRAM架构采用铁电材料作为存储器件,这些材料具有一个固有的电偶极子,该偶极子在外部电场的作用下转换为相反的极性。FRAM中的读取操作具有破坏性,因为它需要切换极化状态才能感知其状态。在初次读取后,读取操作必须将极化恢复到其原始状态,这会增加读取操作的周期时间。写周期需要一个初始的“预充电”时间,这可能会增加初始访问时间。环境温度高于85°C,由于自由电荷的积累导致FRAM磨损,从而导致影响10年的数据保留。EverspinMRAM将提供最具成本效益的非易失性RAM解决方案。MRAM使用更简单的1晶体管,1磁性隧道结单元构建。简单的EverspinMRAM单元可提高制造效率并提高可靠性.MR...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FRAM,Everspin MRAM,MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-29 17:13:00
  • STT结构涡轮增压MRAM
  • 新兴MRAM市场的主要参与者之一已经开发了专有技术,该技术表示将通过增加保持力并同时降低电流来增强任何MRAM阵列的性能。自旋转移技术(STT)的进动自旋电流(PSC)结构,它有潜力提高MRAM的密度和零泄漏能力。该结构可以应用于移动,数据中心CPU和存储,汽车,物联网和(IoT)以及人工智能等领域。PSC结构将使任何MRAM器件的自旋扭矩效率提高40%至70%。这意味着它不仅具有更高的数据保留能力,而且将消耗更少的电量。Pinarbasi说,增益转化为保留时间延长了10,000倍以上,因此一小时变成一年以上,但是写入电流却减少了。此外,随着垂直磁隧道结(pMTJ)变小,PSC的效率更高。开...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,STT-MRAM,Everspin MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-13 14:36:00
  • 什么是STT-MRAM?
  • 随着有希望的非易失性存储器架构的可用性不断增加,以增加并潜在地替代传统的易失性存储器,新的SoC级存储器测试和修复挑战正在出现。通过将自旋转移扭矩MRAM(STT-MRAM)作为嵌入式MRAM技术的领先趋势来增强动力.什么是STT-MRAM?嵌入式存储器IP选项包括STT-MRAM,相变存储器(PCM),电阻RAM(ReRAM)和铁电RAM(FRAM)。每种新兴的内存技术都不同,适合特定的应用,但STT-MRAM似乎已成为主流。STT-MRAM是一种电阻存储技术,其中材料中电子的磁性自旋变化会产生可测量的电阻率变化。从概念上讲,每个单元由两个磁体组成:一个是固定的,另一个是可以翻转的。当磁体...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STT-MRAM,MRAM,everspin代理,Everspin MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-04 17:31:00
  • EverspinMRAM通过合作伙伴关系不断发展其生态系统
  • Everspin在磁存储器设计,制造和交付到相关应用中的知识和经验在半导体行业中是独一无二的。Everspin拥有600多项有效专利和申请的知识产权,在平面和垂直磁隧道结(MTJ)STT-MRAM位单元的开发方面均处于市场领先地位。Everspin代理宇芯电子为客户提供应用解决方案等技术支持。Everspin与GlobalFoundries有合作的历史,并且通过不断地调整配方,在工厂中进行微调制造已有十多年了。能够迅速增加知识并将其转移到GlobalFoundries。在生产中有两种类型的MRAM-触发MRAM和STTMRAM,后者确实需要启用控制器或FPGA。Everspin将继续发展生态...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,Everspin MRAM,MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-31 15:03:00
  • GlobalFoundries生产eMRAM解决方案
  • GlobalFoundries(格罗方德半导体有限公司)今年2月份宣布已在其22FDX平台上为物联网和汽车应用交付了首个可投入生产的eMRAM。并表示其先进的eMRAM为低功耗,非易失性代码和数据存储应用提供了一种经济高效的解决方案。GF表示已进入生产阶段,并计划与多个客户合作,并计划在2020年实现多个生产磁带。GF的eMRAM旨在替代大容量嵌入式NOR闪存(eFLASH)。GF表示其eMRAM已通过了五项严格的实际焊锡回流测试,并在-40°C至125°C的温度范围内显示了100,000个循环的耐久性和10年的数据保留。FDXeMRAM解决方案支持AEC-Q100质量2级设计,并且正在开发...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: eMRAM,MRAM,Everspin MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-16 15:00:00
  • 国内首次实现晶圆级亚百纳米ST-MRAM存储器件制备
  • 近日中科院微电子所集成电路先导工艺研发中心在STT-MRAM器件与集成技术研究领域取得了阶段性进展。什么是STT-MRAM?STT代表旋转传递扭矩。在STT-MRAM器件中,电子的自旋使用自旋极化电流翻转。这种效果是在磁性隧道结(MTJ)或自旋阀中实现的,ST-MRAM设备使用STT隧道结(STT-MTJ)。通过使电流流过薄磁性层来产生自旋极化电流。然后该电流被引导到一个较薄的磁性层中,该磁性层将角动量传递到改变其自旋的薄层中。中科院微电子联合北京航空航天大学赵巍胜教授团队以及江苏鲁汶仪器有限公司,基于8英寸CMOS先导工艺研发线,自主研发原子层级磁性薄膜沉积、深紫外曝光、原子层级隧道结刻蚀...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ST-MRAM,ST-MRAM存储器,STT-MRAM,非易失性存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-23 16:27:00
  • MRAM缓存可行性比SRAM更高
  • 随着制程迈向5nm甚至3nm,半导体工艺复杂性剧增导致高密度SRAM在先进技术节点处的缩小变得更为有限。为减少面积和能耗,STT-MRAM存储器已成为替代基于SRAM的最后一级高速缓存存储器的有希望的候选者。STT-MRAM器件的核心元件是磁隧道结,其中薄介电层夹在磁固定层和磁自由层之间。通过利用注入磁隧道结的电流切换自由磁层的磁化来执行存储单元的写入。与合作伙伴如GlobalFoundries、华为、美光、高通、索尼半导体解决方案、台积电和西部数据合作,Imec通过两步骤分析5nm技术节点上为高性能计算领域引入STT-MRAM的可行性。Imec在会议上展示了在5nm节点上SRAM和STT-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM缓存,SRAM,ST-MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-22 16:01:00
  • 新型存储器与传统存储器介质特性对比
  • 目前新型存储器上受到广泛关注的新型存储器主要有相变存储器(PCM),其中有以英特尔与美光联合研发的3DXpoint为代表;MRAM以美国Everspin公司推出的STT-MRAM为代表;阻变存储器ReRAM,目前暂无商用产品,其代表公司是美国的Crossbar。上述新型存储器已被研究了近数十年,只是相对于早已产业化的随机存储sram、DRAM存储器、和NANDFlash,还未能大规模商用。存储器产业未来的技术发展方向仍是未知数。在非易失性MRAM存储器方面,EverspinMRAM已经有产品应用于航空航天等特定领域,并于2019年开始与格芯合作,试生产28nm制程的1GbST-MRAM产品。...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MRAM,Everspin,Everspin MRAM,Everspin STT-MRAM 1Gb 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-24 16:21:00
  • 超低功耗ST-MRAM内存架构
  • ST-MRAM有潜力成为领先的存储技术,因为它是一种高性能存储器(可以挑战DRAM和SRAM),可扩展至10nm以下,并挑战了闪存的低成本。STT代表旋转传递扭矩。在ST-MRAM器件中,电子的自旋使用自旋极化电流翻转。目前有研究人员开发了一种新的超低功耗ST-MRAM架构,称为SuperLatticeST-MRAM或SL-ST-MRAM。研究人员说,SL-ST-MARM同时实现了超高MR比,高速开关和低RA。SLSTTMRAM结构SL-ST-MRAM基于SL-ST-MTJ,它使用超晶格势垒代替了传统STT-MTJ中的单晶(MgO)势垒。超晶格屏障由交替的金属层和绝缘层组成,其中在绝缘层中仅...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ST-MRAM,ST-MRAM,Everspin,MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-03-27 16:34:00
  • everspin最新1Gb容量扩大MRAM吸引力
  • everspin提供了8/16-bit的DDR4-1333MT/s(667MHz)接口,但与较旧的基于DDR3的MRAM组件一样,时序上的差异使得其难以成为DRAM(动态随机存取器)的直接替代品。最新的1Gb容量STT-MRAM扩大了MRAM的吸引力,但Everspin仍需努力追赶DRAM的存储密度。低容量的特性,使得MRAM组件更适用于嵌入式系统,其中SoC和ASIC可更容易地设计兼容的DDR控制器。目前行业内已通过MRAM来部分替代DRAM,比如IBM就在去年推出了FlashCore模块,以及希捷在FMS2017上展示的原型。当然我们并不指望mram专用存储设备可以迅速在市面上普及(SS...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: everspin,MRAM,1Gb MRAM 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-02-19 15:38:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: