结果:找到"STM32工控板",相关内容984条
- 【开源XRC遥控器】4.1版本更新,资料开源
- 欢迎加入XRC群详细了解所有得PCB硬件、原理图、固件、外壳文件都已经在群文件开源,喜欢得小伙伴可以自己尝试制作,成本不便宜哦,400左右吧,看个人实力。3.3更新,目前已经完成SD卡更新固件的OTA更新,使用Bootloader更新固件,方便快捷。介绍视频:论坛放不了链接,B站搜索:开源XRC遥控器-----------XRC遥控器--------------XRC遥控器是一款基于STM32F4平台的多功能开源遥控器,全中文界面,32物理通道,3.5寸真彩IPS电容触摸屏,支持CRSF协议,支持ELRS、黑羊、思翼高频头,支持Mavlink协议,内嵌简易MP地面站,支持无人机飞控调参,支持...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 遥控器 STM32 开源 发帖人:Xuan辕 发帖时间:2022-03-13 19:24:00
- ARM工控主板比X86工控主板好吗?
- 今年芯片货源紧张,x86工控主板价格涨了不少。很多行业原先使用x86工控主板都尝试使用ARM工控主板了。那么ARM工控主板比X86工控主板好吗?现在双赞工控给大家分析一下。一、ARM工控主板ARM工控主板技术的出现给现代工业控制领域带来了一次新的技术革命。嵌入式微控制器组成的系统,其最明显的优势就是可嵌入到任何微型或小型仪器设备中。双赞ARM工控主板多用于工业设备上,具有信息处理能力强、功耗低、运算速度快、灵活性强、安全性和可靠性不错、性价比较高等等特点。有以下的优点:1、ARM工控主板由于使用场合特殊,因此设计接口会根据使用场合做定制或堆砌大量标准接口以适应各种接口。2、ARM工控主板处于...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM工控主板 X86工控主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-08-27 17:16:00
- 安卓工控主板通信接口有哪些呢?
- 看到双赞安卓主板应用设备网络系统和数据通信系统实现数据的端到端传输。这些数据则是可以用来表达传统媒体形式的信息,如声音、图像、动画等。这些传输的端点,我们可以说是通信接口。通信接口也指的是中央处理器和标准通信子系统之间的接口。那么,安卓工控主板通信接口有哪些呢?现在,双赞工控给大家分享安卓工控主板通信接口有UART,RS232,RS485、RJ45等等,及它们的特点作用。一、UART接口通用异步收发传输器,通常称作UART。UART作为异步串口通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。它将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换。作为把并行输入信号转成串行输出信号的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板 工控主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-08-25 17:39:00
- 为什么双赞安卓ARM工控主板应用前景那么好?
- 对于研发安防门禁、人脸考勤机、访客机、红外测温仪、寄存柜、机器人、数字标牌、点歌机、门禁机、工业机器人、排队叫号机、广告机、自助售货机、收银机、快递柜、人证核验机、智能大屏冰箱等等产品的朋友们来说,每一个项目的智能实现都是一个非常艰苦的过程,特别是工控主板的选择和代码的调试。ARM有工控特性优势,比如低功耗、高效率、嵌入性能强、可移植实时操作系统等,渐渐成为工控领域主控单元的首选。ARM工控主板是一种工业控制模块,是以ARM架构芯片为主控单元,拥有网络、USB、串口、CAN、音频、视频、LCD、按键、SD卡、RS485等外围的工业控制模块,是当前主流的低功耗、低成本、高性能工业控制单元。为什...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板,工控主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-07-27 14:22:00
- 安卓工控主板显示接口有哪些呢
- 目前广泛应用的产品有广告机、自助售货机、收银机、快递柜、人证核验机、智能大屏冰箱等等,经常会有一些朋友感觉很困扰着,不同行业的产品的显示接口运用哪些才能符合呢?我们都知道常用的显示接口有:LVDS,EDP,HDMI,MIPI,VGA等等,但是他们应用起来有什么区别呢?双赞工控给大家分享一下!双赞安卓工控主板1、LVDS接口LVDS接口(单又路6位,8位)是一种显示接口,支持分辨率至1920x1080@60Hz,可以LVDS+eDP,HDMI+LVDS搭配支持双屏同显或异显功能。可以应用在广告机,收银机,快递柜等等。2、eDP接口eDP1.3接口(4线,10.8Gbps)是一种显示接口,支持双...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓主板,工控主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-06-28 18:14:00
- 开源一块STM32F103RE的小开发板~可做物联网,游戏机等
- STM32F103RETX开发板(原文链接点我,点击全文看更加完整介绍)其设计其实是比TOLIN核心板要早些时候的~,当时想用这块板子做的是一个复古游戏机,有联网功能。但是后来其在我调试一些简单的模块中起到很大的作用,所以就一直用它先完成一些驱动文件编写,比较方便。首先其设计还是遵循了极大化兼容接口的设计思想,满足一些模块的板对板直插,减少杜邦线使用。再者就是结构上的调整,板子的大小与添加IO丝印。说一下板载资源吧USB2.0接口可实现USBCDC功能,U盘拖拽固件升级,数据存储等功能。三色LED一颗5050的三色led代替传统的led,使板子布局更加美观,用于做指示灯。STLINKUART...
- 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 开发板 发帖人:Tkwer 发帖时间:2020-04-30 10:27:00
- 开源一块STM32F401核心板带物联功能
- TOLIN,是一块STM32核心板至于为什么叫Tolin,最可靠的解释就是顺口吧。这是2019年下半年,花些时间将一些零零碎碎的元件拼合成的一块核心板。使用效果其实出乎我的意料,所以打算写一系列的文章来介绍这块板子。首先其要达到的目标是简便,减少使用杜邦线,同时能插入面板板里,还能与NodeMCU板对板对接,这里使得这块板子也具备了物联的功能,可探索空间进一步扩大。与其他核心板相比它具有什么不同的地方呢?最明显不同的地方就是多了个0.88寸的OLED屏幕,其次两边的io布局其实是在满足与NodeMCU板对板对接的前提下,尽可能满足了市面上一些模块引脚顺序,即模块直接插到核心板上就能完成对接,...
- 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 核心板 开发板 发帖人:Tkwer 发帖时间:2020-04-30 10:19:00
- STM32F407IGT6开发板
- 因研发需要自己设计一款集成一些工业接口的STM32F407IGT6开发板。STM32F407IGT6系统电路上板载有:一个IS62WV51216BLL-55TLIRAM扩展SRAM、支持各种触摸屏,串口屏。一个用于控制ARM联机调试的仿真JTAG接口、双路12VDC—24VDC电源输入、一路5VDC电源输入、双路250VAC/10A光耦隔离继电器控制电路、一路工业485接口、一路CAN通讯接口驱动电路、一个2.4G无线接口、一个集成wifi模块、一个集成蓝牙4.0模块、两路12VDC微波传感器采集电路、一路集成高精准度32.768KHzRTC实时时钟、若干路集成RS232通信接口、一个USB...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: STM32F407 工控板 STM32 单片机 发帖人:赛微电子 发帖时间:2019-04-13 01:40:00
- 基于stm32的典型工控板
- 基于stm32的典型工控项目简介项目综述该项目以STM32F103RCT6芯片为主控,5个UART串口全部引出,其中一个用作和流量计Modbus通信,其他四个作为预留。板载4路光耦隔离的继电器输出,用以控制阀门和PLC通信。板载1路模拟量输入,用以处理压力变送器的值。板载两个按键和两个指示灯,用以控制和指示程序状态。硬件设计本项目以1枚STM32F103RCT6为主控芯片,5个sp3485作为串口通信芯片。四个欧姆龙继电器和若干辅助器件。难点处理该项目模仿PLC的工作原理,实现数字量和模拟量的控制,并需要和流量计Modbus通信。本项目的难点在与Modbus通信协议的实现:用C语言做一个标准...
- 所属专栏: 开源设计 标签: STM32工控板 发帖人:哧Joseph 发帖时间:2018-11-07 13:41:00
- 番茄STM32F3开发板
- 之前用了原子的F103开发板,很好用!现在用F30X的芯片做开发,找不到合适的开发板,就自己做了一个。现在想找小伙伴一起众筹做一款开发板。目前做了第一版,基本功能如下:板载MicroUSB接口,供电+上位机通信;板载5V、3.3V电源输出;板载2个通用输入按键;板载RTC时钟电路;支持SWD调试接口;板载1个LED电源指示和1个受GPIO控制的LED;支持0.96'OLED显示接口;支持高精度模拟基准,合适高精度数据采集;更具人性化的可扩展接口,创新性的扩展接口,避免使用杜邦线扩展功能。具体细节请参考众筹说明:http://z.elecfans.com/147.html
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 开发板 STM32F3 STM32 发帖人:MichaelFan 发帖时间:2017-11-13 10:28:00
返回