结果:找到"STM32工控板",相关内容224条
  • 全自动扎带机电路PCB
  • 此电路是用于扎菜,扎物等,直接上电路吧
  • 所属专栏: Layout布线 标签: 主 进料检测 电源 发帖人:奇点微电子 发帖时间:2019-08-15 12:22:00
  • 推荐\\ARMRK3399平台应用
  • 新零售的常用设备,需要具有多种支付系统、库存预警回报系统、恒温冷藏保鲜系统、语音导购系统、视频广告系统、精确的计量系统、设备安全监控和远程管理等系统,客户能够滑动选购屏,浏览选择鲜米种类,选择支付方式进行支付,支付成功后取货口拿袋子套入出米口,并点击出米按钮,接受完毕后将米取出,出货完成,要求出米快,操作要简单,交易要方便,不受时间和地点的限制,为满足以上的客户需求,主控必须要有极佳的计算和图像处理能力,要能够为购买客户提供流畅和高效的购物体验,所以瑞迅的方案采用RockChipARMRK3399,双核Cortex-A72+四核Cortex-A53架构,64位CPU,最高主频2.0GHz,不...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 机 ARM RK3399 安卓 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-07-01 13:40:00
  • STM32F407IGT6开发板
  • 因研发需要自己设计一款集成一些工业接口的STM32F407IGT6开发板。STM32F407IGT6系统电路上板载有:一个IS62WV51216BLL-55TLIRAM扩展SRAM、支持各种触摸屏,串口屏。一个用于控制ARM联机调试的仿真JTAG接口、双路12VDC—24VDC电源输入、一路5VDC电源输入、双路250VAC/10A光耦隔离继电器控制电路、一路工业485接口、一路CAN通讯接口驱动电路、一个2.4G无线接口、一个集成wifi模块、一个集成蓝牙4.0模块、两路12VDC微波传感器采集电路、一路集成高精准度32.768KHzRTC实时时钟、若干路集成RS232通信接口、一个USB...
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: STM32F407 STM32 单片机 发帖人:赛微电子 发帖时间:2019-04-13 01:40:00
  • RK3399工业级主控机--无人零售中的应用
  • “无人零售”其主控单元选用MPC-1911,作为设备“控制大脑”,这需要主控大脑在任何严苛恶劣的环境下,都能24小时不间断正常工作,而MPC-1911支持7*24小时不间断工作的特性,保证了通道工作的高可靠性。沿用惯例标准8层板设计,并辅以沉金工艺制作,12VDC,带过压过流保护,防反接保护,--20℃-70℃的高适应工作温度。基于RK3399CPU开发的MPC-1911,HDMI、LVDS显示接口,满足了客户各种显示屏接口的需求,(6路Type-AUSB2.0接口;1路Type-C接口,支持ADB调试功能4路RS-232通信;2路RS-485通信)6路USB、4路串口的通讯接口满足多种外接...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 机 ARM 嵌入式 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-27 10:06:00
  • 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市
  • 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市助力恶劣环境高性能场景应用我们的户外快递柜一般为钣金材质,在密闭空间下,温度可想而知比如:地表温度为40℃,那么户外快递柜内差不多60℃地表温度40℃以上,户外智能快递柜稳定正常运行谁来保障?离开工控主板稳定正常运行,智能快递柜的所有用户体验将只能是空话。瑞迅科技从2015年服务于智能快递柜行业,为行业内标杆企业,解决了一个又一个难题,致力于让智能快递柜更稳定,更高适应性。至今几乎囊括业内大部分的标杆企业。本年度更是有标杆客户找到我司,提出需要实现等同于目前稳定性的基础上,能增加更多接口,并能满足宽温的要求,且能照顾到国产化要求。到201...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 机 ARM 嵌入式 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-15 11:41:00
  • 四旋翼飞行器
  • 这款四轴面向的人群是电子相关专业(包括自动化、电气自动化、电子信息工程、计算机、测控等专业)的大学生,通过一个完整的四轴项目来学习贴片元器件的焊接、PCB设计软件AD的使用、电路基本知识、旋翼型无人机的基本原理、STM32单片机编程与基本使用、飞控算法的实现等。据了解,目前大多数高校的电子专业的课程实训依然是焊接收音机等,单片机课程教的也是单片机,这已经不能满足学生的学习了,学生毕业之后进入企业,大多接触的是贴片元器件(功率器件除外),做产品的时候,硬件工程师必须要具备一定的调试能力,这就对焊接贴片元件的能力提出了要求,所以我们设计了这款四轴飞行器,使用0603、0805这样贴片元件,是练习...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: stm32 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-29 09:03:00
  • 番茄STM32F3开发板
  • 之前用了原子的F103开发板,很好用!现在用F30X的芯片做开发,找不到合适的开发板,就自己做了一个。现在想找小伙伴一起众筹做一款开发板。目前做了第一版,基本功能如下:板载MicroUSB接口,供电+上位机通信;板载5V、3.3V电源输出;板载2个通用输入按键;板载RTC时钟电路;支持SWD调试接口;板载1个LED电源指示和1个受GPIO控制的LED;支持0.96'OLED显示接口;支持高精度模拟基准,合适高精度数据采集;更具人性化的可扩展接口,创新性的扩展接口,避免使用杜邦线扩展功能。具体细节请参考众筹说明:http://z.elecfans.com/147.html
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 开发 STM32F3 STM32 发帖人:MichaelFan 发帖时间:2017-11-13 10:28:00
  • 一目了然的工控仪表原理GIF图!仪电大神必修课!
  • 一、温度仪表原理1.薄膜热电偶的结构2.固体膨胀式温度计3.热电偶补偿导线的外形图4.热电偶温度计5.热电阻的结构二、压力仪表原理1.弹簧管式压力仪表2.电接点式压力仪表3.电容式压力传感器4.膜盒式压力传感器5.压力式温度计6.应变式压力传感器三、流量仪表原理1.靶式流量计2.孔板流量计3.立式腰轮流量计4.喷嘴流量计5.容积式流量计6.椭圆齿轮流量计7.文丘里流量计8.涡轮流量计9.转子式流量计四、液位仪表原理1.差压式液位计A2.差压式液位计B3.差压式液位计C4.超声波测量液位原理5.电容(http://www.szlcsc.com/so/catalog/312.html)式液位计五...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 仪表 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-10-13 12:07:00
  • 参赛作品《基于stm32的磁悬浮系统》
  • 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):查生2.单位或学校名称(必填项):3.当前职务或职称(必填项):电子工程师4.参赛作品的名字(必填项):《基于stm32的磁悬浮系统》5.简要陈述您的idea和作品(必填项):利用霍尔传感器和PID控制算法使磁铁浮起来,6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):stm32霍尔传感器电源芯片7.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):磁铁【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】一、作品简介例如,可以包括但不局限于以下内容:1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片;2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景;3.作品...
  • 所属专栏: 参赛帖子 标签: 磁悬浮 STM32 发帖人:Mr查尔斯 发帖时间:2017-06-24 09:55:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
图片验证码: 验证码
短信验证码: