结果:找到"STM8S001程序",相关内容250条
- 【ARM开发教程2】ARM功能手机-测试程序介绍
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列测试程序介绍图1内容简介本文档主要介绍开发板上电之后的现象,以及图标对应的实验介绍。读者在看本文档时,应该已经看过《如何上电》教程,没有看的朋友建议先看一下,然后再来看本教程。第一节主界面主界面上方显示信号强度、WT手机以及电量。接着为时间日期,在下方为9个功能分别对应的图标,如下图所示:图2其中时间以及9个功能图标都可以通过点击进入对应功能的二级界面,分别为时间设置、打电话、发短信、听音乐、照相机、图片库、连接手环、测心率、测温度、NFC读卡,详细的介绍见下方章节。第二节时间设置点击主屏幕上的时间显示区域,进入时间设置界面,左上方为返回按键,右上方为保存按...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 测试程序 教程 NFC 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-26 18:51:00
- 老版本怎么回复,更新了最新的不好用。
- 旧版程序别删除啊新版有问题好装回去。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 旧版程序 发帖人:Adler 发帖时间:2022-08-22 19:46:00
- 一款SLM8230BD双通道14V到40V独立驱动程序的门驱动器
- 一般描述:SLM823x独立驱动程序系列是一个独立的具有不同配置的双通道门驱动器。SLM8230/1/3/4配置为高端/低端驱动程序,而SLM8232/5配置为双重驱动。以及SLM8230/1/2的峰值输出电流为0.5A,SLM8233/4/5为4.0A。可编程死区时(DT)功能在SLM8230/1/4。DIS引脚拉高关闭两个输出同时进行,并允许正常打开或拉低时的操作。作为故障保险箱一次侧逻辑故障输出低。所有驱动器的VDDA/B电源电压都高达40v。宽输入VDDI范围从3伏到18伏,使适用于模拟和模拟接口的驱动程序数字控制器。所有电源电压引脚欠压锁定(UVLO)保护。输入端与两个输出驱动器隔...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 双通道 独立驱动程序 发帖人:TR8808 发帖时间:2021-05-26 15:56:00
- STM32,求求了,有没有人帮我看下
- 这个附件里面是工程以及代码example05.zip
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32 程序 发帖人:Dailyman 发帖时间:2020-11-06 17:38:00
- 希望工程可以自由排序
- 立创EDA的工程排序只能根据时间和名称排序,希望可以增加自由拖动排序
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 工程 排序 发帖人:饥饿的瓜 发帖时间:2019-10-02 11:19:00
- 蓝牙遥控程序基于arduino
- 本文章是有一定arduino基础的同学,DIY爱好者推荐阅读(或者想通过蓝牙遥控的同学参考)经过我们社团的努力我们在两个星期时间内我们自己在参考晚上的资料和论坛,社区的资料,我们自己编写程,在经历多次失败后,我们终于成功了。不多说了现在需要准备东西:一个arduino主板(必需品),蓝牙模块一个,电池,驱动模块,还有电动机配件就不一一介绍。arduino智能小车电路图。蓝牙模块得作原理。蓝牙模块收到指令后,通过串口传递给arduionu,由arduion对4个直流电机作用,相应的控制小车左右两个驱动能分别用4个直流电机驱动,我们电机什么是PWM调速,arduino版的8,9,10,11分别为...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙遥控程序 arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-11-29 22:31:00
- CH554模拟鼠标程序
- 要求:1、单片机与电脑USB端口连接工作2、单片机开机D1~D6脚处低电平,当检测到高电位时:2.1D1检测到高电平鼠标光标向左上角移动;2.2D2检测到高电平鼠标光标向右上角移动;2.3D3检测到高电平鼠标光标向右下角移动;2.4D4检测到高电平鼠标光标向左下角移动;2.5D1D2同时检测到高电平鼠标光标向上移动;2.6D2D3同时检测到高电平鼠标光标向右移动;2.7D3D4同时检测到高电平鼠标光标向下移动;2.8D4D1同时检测到高电平鼠标光标向左移动;2.9D5检测到高电平,向电脑发送一个鼠标左键信号2.10D6检测到高电平,向电脑发送一个鼠标右键信号2.10D7接鼠标滚轮编码器2.1...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机程序编写 发帖人:jie119 发帖时间:2018-11-12 15:11:00
- 基于限幅滤波法程序编写示例
- /*A、名称:限幅滤波法B、方法:根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A),每次检测到新值时判断:如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效,如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值。C、优点:能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰。D、缺点:无法抑制那种周期性的干扰。平滑度差。*/intFilter_Value;intValue;voidsetup(){Serial.begin(9600);//初始化串口通信randomSeed(analogRead(0));//产生随机种子Value=300;}voidloop(){Filter_Val...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 程序 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-10-24 22:08:00
- 技新STM8S001教程&例程来袭
- ST在2017年准备推出一款STM8内核的8脚封装(SOP8)位控制器:STM8S001J3M3此前因为STM8S001J3M3优越的性能受到广大电子爱好者的期待:STM8内核,频率可高达16MHz2.95V到5.5V工作电压集成LSI(128kHz)与HSI(16MHz)多达5个可用IO口8位基本定时器1个&16位定时器2个8KBFLASH1KBRAM128ByteEEPROMUARTSPIIICSWIM3通道10BitADCSTM8S001上线后却让很多人失望,因为他的价格与预计的相差过大(个人猜测的原因是,STM8S001J3M3未见其样而先闻其声,名声大涨,使得一开始上线就出...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: STM8S001 STM8S001程序 发帖人:林光光1号 发帖时间:2017-12-27 19:03:00
- 望穿秋水的stm8s001终于上线咯!
- "望穿她盈盈秋水,蹙损他淡淡春山"ST历史上,价格最低的8-PinMCUstm8s001上线咯!预计国庆放假回来后到货1500PCS初步价格有点高,尝鲜版~先给大家测试和品味一下明年超大批量上市后,应该比STM8s003F3更便宜~抢购热线:http://www.szlcsc.com/product/details_143654.html以下是STM8S001的主要特性:(最高工作温度+125度)
- 所属专栏: 代售推荐 标签: stm8 stm8s001 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2017-09-20 22:05:00
返回