结果:找到"TP1272-S",相关内容12条
- R&S罗德与施瓦茨FSPN26相噪测试仪
- R&S罗德与施瓦茨FSPN26相噪测试仪R&S罗德与施瓦茨FSPN26相噪测试仪jiang罗德与施瓦茨R&SFSPN26相位噪声分析仪和VCO测试仪FSPN26相噪测试仪RSFSPN26主要特点优异的相位噪声分析仪和VCO测试仪采用基于硬件实现的实时互相关技术,测量速度基本单元采用双合成器和互相关技术,支持非常灵敏的相位噪声测量,1GHz载波频率、10kHz偏移条件下相位噪声典型值为–163dBc(1Hz)频率范围介于1MHz至26.5GHz噪声极低的内部直流源,便于自动进行VCO特性测量同时测量相位噪声和幅度噪声FSPN26相噪测试仪RSFSPN26R&S?...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: R&S罗德与施瓦茨FSPN26相噪测试仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2024-03-11 20:27:00
- Tekronix泰克DPO77002SX高性能示波器70G200GS/s
- Tekronix泰克DPO77002SX高性能示波器70G200GS/sTektronix泰克DPO77002SX70GHz、2通道、200GS/s、62.5MPts数字示波器特征:JIANG模拟带宽:70GHz模拟通道:70GHz1个,33GHz2个采样率:200GS/s、100GS/s记录长度:62.5M点–1G点使用获得专利的ATI架构进行低噪声、70GHz实时信号捕获适用于通用的多通道系统的紧凑型5?"(3U)仪器包使用UltraSync多单元时间同步总线实现、可扩展的性能高触发性能,>25GHz边缘触发带宽,独特的包络触发14.1Gbps硬件串行触发-确保在指定的8b10b模...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: Tekronix泰克DPO77002SX高性能示波器70G200GS/s 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2024-02-27 21:49:00
- R&S罗德施瓦茨ZNA43网络分析仪
- R&S罗德施瓦茨ZNA43网络分析仪R&S®ZNA矢量网络分析仪是罗德与施瓦茨矢量网络分析仪产品组合中的高端系列:兼具出色的射频性能、丰富的软件功能和独特的硬件概念。仅触摸操作概念和以被测设备为中心的操作方法使R&S®ZNA成为一款强大、通用、紧凑的测量系统,适用于无源和有源设备的特性测量。JIANG特点:1、精确测量有源和无源组件2、宽动态范围,即使是高阻塞被测设备也可进行特性测量3、出色的稳定性、低迹线噪声和一流的原始系统数据,确保高可靠性4、高精度,适用于度量应用5、宽功率扫描范围R&S?ZNA43具有四个端口和直接通道接入多功能硬件选件功能强大的通用测...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: R&S罗德施瓦茨ZNA43网络分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-06-09 21:01:00
- 在MOS管的D和S之间串联RC电路
- 在MOS管的D和S之间串联RC电路在MOS管的D和S之间串联RC电路是为了吸收D和S之间电流发峰值吗?减小D和S之间的电流或者电压应力?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 在MOS管的D和S之间串联RC电路 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-06-03 13:41:00
- R&S罗德与施瓦茨NRP33SN功率计探头
- R&S罗德与施瓦茨NRP33SN功率计探头10MHz-33GHzJIANG-70dBm-+23dBm主要特点·快而准确地测量连续波及调制信号的功率·100,000读数/秒·通过LAN以及USB控制和监测·适合高功率应用的探头·使用R&S?NRX基本单元灵活操作·三通道二极管功率探头:·NRP8S/NRP8SN频率范围:10MHz-8GHz功率范围:-70dBmto+23dBm.·NRP18S/NRP18SN频率范围:10MHz-18GHz功率范围:-70dBmto+23dBm.·NRP33S/NRP33SN频率范围:10MHz-33GHz功率范围:-70dBmto+23dBm...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: R&S罗德与施瓦茨NRP33SN功率计探头 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-03-19 21:20:00
- R&S罗德与施瓦茨FSW26频谱分析仪
- R&S罗德与施瓦茨FSW26频谱分析仪在创新以及可用性方面树立标准jiangR&SFSW8:2Hz至8GHzR&SFSW13:2Hz至13.6GHzR&SFSW26:2Hz至26.5GHzR&SFSW43:2Hz至43.5GHzR&SFSW50:2Hz至50GHzR&SFSW67:2Hz至67GHzR&SFSW85:2Hz至85GHz主要特点市面上具备出色相位噪声和灵敏度的产品2GHz内部分析带宽,与R&S?RTO2064示波器结合使用时可达5GHz800MHz实时分析带宽SCPI记录器简化代码生成全新扁平化Window...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: R&S罗德与施瓦茨FSW26频谱分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-12-13 17:30:00
- R&S罗德与施瓦茨NRX射频功率计
- R&S罗德与施瓦茨NRX射频功率计罗德与施瓦茨公司新型射频功率计R&S®NRX配备了触摸屏,基于向导型的操作理念指导用户进行测试。R&S®NRX可以配置多达四个测量通道,并提供多种功率探头与之配合,第一次实现了单台功率计主机可同时支持吸收式功率探头和通过式功率探头。JIANG为了应对现在越来越高精准度射频功率测量的挑战,2019年3月18日,罗德与施瓦茨公司于德国慕尼黑正式推出高精准度射频功率计R&S®NRX,使用户可以直观并方便快捷的完成所需测量任务。同时,R&S®NRX可以使用多个不同的功率探头执行触发和同步功能完成多通道并行测量任务。用户可以通过...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: R&S罗德与施瓦茨NRX射频功率计 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-12-11 20:17:00
- 罗德与施瓦茨R&SRTE1204示波器
- 德国R&S罗德与施瓦茨信号与频谱分析仪FPS系列特点主要特点★频率范围为4/7/13.6/30/40GHz★160MHz信号分析带宽★0.4dB电平测量不确定性(7GHz)★GSM/EDGE(包括EDGEEvolution)、WCDMA/HSPA+、LTE、WLAN、矢量信号分析测量应用★在10kHz频率偏移条件下,相位噪声为–110dBc(1Hz)★+15dBm三阶截止点(TOI)★1Hz带宽、1GHz条件下,显示平均噪声电平(DANL)为–155dBm★可拆卸硬盘,适用于注重安全的应用特点和优势★高吞吐量,可实现有效生产★分析速度是其他信号与频谱分析仪的五倍★仪器设置之间的快速切...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 罗德与施瓦茨R&S, RTE1204,示波器 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2021-11-23 16:59:00
- HDMI转AV/S-Video单芯片方案
- HDMI转AV/S-Video的方案,现市场上多是2颗或以上的芯片来实现的,而MS1836是一款单芯片实现HDMI转AV/S-Video的方案,完美使现在的高清播放设备兼容过去的显示设备。内置mcu,支持Scaler功能,是一款低成本高性能的单芯片方案。更多详细资料欢迎咨询
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: HDMI转AV/S-Video 发帖人:赵S528 发帖时间:2021-09-02 11:09:00
- 那么多S$符号是啥意思?
- 那么多S$符号是啥意思?还经常弹出信息框,很烦人,能关掉吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: S$符号 发帖人:小试牛刀 发帖时间:2018-10-21 10:16:00
返回