结果:找到"Ti450福禄克FLUKE热像仪",相关内容356条
- Ti450福禄克FLUKE热像仪
- Ti450FLUKE福禄克热像仪TI450热像仪简介:JIANG•FlukeTi450**对焦–每个对象,无论远近–MultiSharp™多点对焦•MultiSharp™多点对焦生成热像仪整个视场内对焦的图像对焦是热成像*重要的一个方面,如果图像失焦,所提供的数据便可能不准确,从而导致错误诊断,让您遭受严重损失。利用FlukeTi450,您现在无需担心对焦问题。利用MultiSharp™多点对焦,您可以在整个视场内自动对焦图像,即使是完全模糊的目标也可以。这是因为热像仪会拍摄多幅图像并将这些图像合并在一起,让您清晰、准确地对焦近处和远处的目标。只需对准并拍摄即可。手动对焦–仅1个电机处在对焦...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: Ti450福禄克FLUKE热像仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-07-08 21:30:00
- 美国FLUKE(福禄克)Ti450热像仪
- 美国FLUKE(福禄克)Ti450热像仪TI450热像仪简介:蒋•FlukeTi450**对焦–每个对象,无论远近–MultiSharp™多点对焦•MultiSharp™多点对焦生成热像仪整个视场内对焦的图像对焦是热成像*重要的一个方面,如果图像失焦,所提供的数据便可能不准确,从而导致错误诊断,让您遭受严重损失。利用FlukeTi450,您现在无需担心对焦问题。利用MultiSharp™多点对焦,您可以在整个视场内自动对焦图像,即使是完全模糊的目标也可以。这是因为热像仪会拍摄多幅图像并将这些图像合并在一起,让您清晰、准确地对焦近处和远处的目标。只需对准并拍摄即可。手动对焦–仅1个电机处在对焦...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 美国FLUKE(福禄克)Ti450热像仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-12 20:33:00
- 一键式测量仪测量接插件的应用原理
- 一、接插件简介 接插件也叫连接器,又称作接头和插座,一般是指电接插件。它作为集成电路板中电流、电压以及各种开关量传输的组件,其尺寸及外观的质量都有着严格的要求。接插件产品类型的划分虽然有些混乱,但从技术上看,接插件产品类别只有两种基本的划分办法:①按外形结构:圆形和矩形(横截面);②按工作频率:低频和高频(以3MHz为界)。 按照上述划分,同轴接插件属于圆形,印制电路接插件属于矩形(从历史上看,印制电路接插件确实是从矩形接插件中分离出来自成一类的),而目前流行的矩形接插件其截面为梯形,近似于矩形。二、接插件检测需求 检测任务:检测某接插件的相关尺寸以及圆角弧度、宽度、R角 检测精度:尺寸...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 一键式测量仪 图像尺寸测量仪 发帖人:中图仪器 发帖时间:2020-01-07 14:37:00
- GD32E231MCU开发板Workshop报告:红外热成像AMG8833
- 首先感谢立创商城组织这次活动,让我们有机会接触新的产品GD32一、方案简介本方案基于GD32E231Cortex-M23内核的MCU为主控,GD32E231C~start主板为基础。使用松下的AMG8833红外热像仪传感器,模块8x8的红外热传感器阵列。趁着立创五元活动做了几片板子。AMG8833模块供电电压为3.3V,采用I2C接口,并引出了INT、ADDR引脚。该AMG8833红外热像仪传感器温度测量范围为0°C至80°C(32°F至176°F),精度为+-2.5°C(4.5°F)。它可以从远达7米(23)英尺的距离检测人类。最大帧频为10Hz,非常适合创建自己的迷你热像仪。本方案GD3...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 GD32E231 红外热成像 AMG8833 i2c 发帖人:gost 发帖时间:2019-05-19 20:48:00
- “科技自动化”理念是倍福不懈的追求
- 倍福始终坚持基于PC的控制技术,从1980年公司成立开始,研发了大量的创新产品和解决方案,这正是Beckhoff得以持续发展的原因所在。其早期提出的概念业已成为许多自动化技术的标准,且被成功引入市场。Beckhoff倍福公司基于PC控制技术的理念和Lightbus系统、总线端子模块以及TwinCAT自动化软件的推出,在自动化技术领域有着里程碑式的历史意义。在传统控制行业,这些产品已被视为高性能的解决方案,从而被广泛接受。EtherCAT—实时以太网解决方案—是一种具有前瞻性的高端技术,是前沿控制理念的新生代产物。“科技自动化”理念已成为Beckhoff倍福不懈追求的目标,并将创新精神融入硬件...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 倍福 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-02-26 11:15:00
- 一键式精密测量,VX3000系列闪测仪
- 随着科学技术的不断进步,工业现代化不断朝着自动化、智能化、数字化方向发展,传统测量仪器如投影仪、影像测量仪、工具显微镜、轮廓仪、游标卡尺、千分尺等,在尺寸轮廓测量时面临着诸多如“测量对象需要定位或原点定位费时、批量测量操作时间长、不同测量人员导致测量结果不同、数据统计管理繁杂等”一系列的弊端,已经难以满足现代工业生产过程中有关高精度、高效率、高可靠性的测量需求。为顺应数字化时代工业测量的需求,中图仪器经过数年潜心研发和测试,今天一键式精密测量仪器“VX3000系列闪测仪”宣告问世。内外兼修的VX3000不乏亮点:世界级的工业外观,功能强大的黑科技软件,精度和可靠性更是不亚于同类别的国际品牌。...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 二次元影像测量仪 闪测仪 一键式影像测量仪 快速图像尺寸测量仪 发帖人:中图仪器 发帖时间:2018-12-05 16:42:00
- 出FLUKE福禄克PM5418全制式彩色电视信号发生器
- 厂家:美国福禄克尺寸:40x14x30cm重量:7kgPAL,NTSC,SECAM三种制式,多于100种的视频测试模式,几何校正用高精度,数字化的视频测试模式,4:3,16:9功能。覆盖所有视频标准符合CCIR,EBU,FCC,ITU和EIA模拟电视标准多于500种PAL,NTSC,SECAM数字合成测试波形,包括16:9功能.视频,色度,射频幅度的高精度设置和指示.可高达100mV的高稳定射频输出.带内部外部调制,组延迟预校正.IEEE-488和RS232接口使全部功能自动化.5410系列PAL,NTSC,SECAM三种制式,多于100种的视频测试模式几何校正用高精度,数字化的视频测试模式...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 出 FLUKE福禄克 PM5418 全制式彩色电视信号发生器 有一直联系 发帖人:迷人的小妖精 发帖时间:2018-09-15 11:14:00
- 出FLUKE福禄克362钳形表
- 产品特性;?机身小巧、轻、薄?三角形又小又薄钳头设计,使密集排线的测量变得容易?紧凑型设计,可以单手操作?大屏幕2000字显示?200A交直流、600V交直流电压量程?3000Ω的电阻量程,通断性检测?归零功能,可以将显示清零以进行直流测量?读数保持?安全等级:CATIII600V联系人:薛晓13650454345(同微信)价格定义公司长期回收各类电子仪器仪表,如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!回收个人闲置仪器仪表,回收工厂待处理设备。业务范围:仪器销售、仪器回收、仪器维修、仪器租赁、计量、校准等经营品牌:Agilent/安捷伦、HP/惠普、Keysight/是德科技、Tektron...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 出 FLUKE福禄克 362 钳形表 有需要的留言 发帖人:迷人的小妖精 发帖时间:2018-09-14 10:15:00
- 出FLUKE/福禄克125工业万用示波器
- 产品特点双输入数字示波器和万用表40MHz或20MHz示波器频宽两个5,000数位的真有效值数字万用表Connect-and-View?触发实现简单易用,无需手动操作IntellaSet?技术能够根据测定信号自动智能地调整数值读出双路输入波形和仪表读数记录器,可以对长时间数据进行趋势分析RecorderEventDetect可捕捉高达4kHz重复波形上捉摸不定的间歇性信号示波器带屏蔽测试引线,可进行电阻和通断性测量电阻、通断性、二极管和电容计测量功率测量(W、VA、VAR、PF、DPF、Hz)电压、电流和电力谐波通过BusHealth物理层测试检查工业网络是否达到规定的参考水平保存或调用数据...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 出 FLUKE/福禄克125 工业万用示波器 有意者留言联系 发帖人:迷人的小妖精 发帖时间:2018-09-13 16:47:00
- 出FLUKE福禄克F175万用表
- 联系人:薛晓13650454345(同微信)价格另仪公司长期回收各类电子仪器仪表,如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!回收个人闲置仪器仪表,回收工厂待处理设备。业务范围:仪器销售、仪器回收、仪器维修、仪器租赁、计量、校准等经营品牌:Agilent/安捷伦、HP/惠普、Keysight/是德科技、Tektronix/泰克、Keithley/吉时利、FLUKE/福禄克、Chroma/致茂、Topcon/拓普康、KonicaMinolta/柯尼卡美能达、Kikusui/菊水、Prodigit/博计、Hitachi/日立、Hioki/日置、R&S罗德与施瓦茨、Lecroy/力科、Adv...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 出 FLUKE福禄克 F175 万用表 有需要的联系 发帖人:迷人的小妖精 发帖时间:2018-09-13 16:12:00
返回