结果:找到"UWB超宽带",相关内容171条
- 生命体征监测雷达,硬核科技“变身”健康监测的好帮手
- 随着社会的发展进步,人们对健康管理的重视程度逐步增加,对自身或家人健康状况进行监测的需求也日益增多。睡眠是人体恢复和修复的重要过程,良好的睡眠质量对于我们的身心健康至关重要。高质量的睡眠可以增强我们的免疫系统,提高记忆力和注意力,保持良好的生活状态。而睡眠质量不佳,可能会导致心脏病、糖尿病、抑郁症等一系列健康问题。因此,了解我们的睡眠质量,采取适当的措施来改善它,是非常必要的。近年来,越来越多人选择智能设备来居家监测睡眠质量。通过监测睡眠,我们可以了解睡眠过程中的心率、呼吸、运动和睡眠深度等信息,进而评估睡眠质量,以及识别出可能存在的问题。生命体征监测雷达模组是一款基于超宽带(UWB)生物雷...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: UWB超宽带 体征监测 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-04-22 09:35:00
- 养老领域的跌倒检测雷达和生命体征雷达
- 1、跌倒雷达跌倒检测雷达主要由4个部分组成:传感器、数据处理单元和用户控制单元。传感器采用智能材料制成,它能以每秒200次的速度测量人和物体之间的距离。一旦发现人没有跟上自己的步伐,就会触发控制单元向用户发送警告信息和警报。用户控制单元是一款嵌入式计算机,它能够控制信号处理芯片、无线模块、电源和外部设备。用户可以通过手机APP软件来设定所需要检测到的物体类型及其大小,包括:人或者物体是否在移动、是否在跳跃、距离有多远、有多高、有多少体重等等。检测到人体移动后,设备将向用户发出警报并提示注意事项。如果老人长时间没有移动,雷达也会发出警报,以提示老人保持警惕,以免发生意外。当雷达检测到用户跌倒时...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 跌倒雷达 生命体征雷达 UWB超宽带雷达 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-04-07 14:44:00
- UWB超宽带生命体征监测雷达模组
- SW-UWB-M-A2X2是一款工作于UWB频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率。该雷达模组由发射和接收天线、雷达芯片和MCU等组成(如图1-1),MCU内带有算法固件,直接生成检测结果,可通过UART接口与雷达模组进行控制和数据传输。1)该雷达模组的详细功能如下:检测人体的存在:在设定的检测范围内,实时检测是否存在活的人体;测量体征参数:对存在的人体,实时测量呼吸率、心率、体动、距离等参数;2)该雷达模组具有如下特点:在检测范围内,可稳定检测到人体存在,不论人体处于走动、站立甚至静卧状态工作于UWB频段,相比于24...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: UWB超宽带 雷达模组 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-22 11:23:00
- 超宽带UWB人体检测雷达的原理与应用
- 超宽带(UWB)人体存在检测雷达模组,能通过发射、接收和处理电磁波对探测区域进行扫描,通过微动感知室内环境是否有人存在,实现人体存在及运动的无线感应功能。模组由射频天线、雷达芯片和高速主频MCU组合而成,依赖稳定灵活优越的算法架构核心,解决用户的各种场景探测需求。可搭载上位机或者主机,通过UART灵活地从模组读取感应状态和数据,供用户定制开发。应用场景:智慧酒店探测客房是否有人实现酒店智能化管理,提升入住体验,并且能有效避免隐私问题。通过客房有无人实现无卡自动开关电客人离开后清洁整理房间客房有无人远程监控管理智能家居探测房间内人体存在及活动状态,搭配其他智能设备,实现家电智能化联动,为...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 超宽带UWB雷达 人体检测 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-19 14:16:00
- UWB超宽带雷达技术优点
- UWB超宽带雷达技术是一种专为精准定位和安全通信而设计的技术,具有以下优点:1.定位精度高:UWB技术利用纳秒级非正弦波窄脉冲传输数据,能够实现厘米级的定位精度,远高于传统的无线定位技术,如Wi-Fi、蓝牙等。2.传输速率高:UWB技术具有非常高的数据传输速率,可以达到几百Mbps到几Gbps,这使得它非常适合高速数据传输和实时通信应用。3.抗干扰能力强:UWB信号具有极窄的脉冲宽度和极宽的频带,这使得它具有很强的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。4.系统容量大:由于UWB信号具有极高的带宽,因此可以同时容纳多个用户或设备在同一空间内进行通信和定位,而不会相互干扰。5.功耗低:UW...
- 所属专栏: 技术交流 标签: UWB超宽带 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-18 15:32:00
- 推荐几款超宽电压输入降压型DC-DC电源转换器
- 超宽电压输入降压型DC/DC电源转换器:1)MAX5035:输入:7.5V至76V,输出:3.3V、5V、12V电流1A2)LM5116:输入:25V至100V,输出:1.215V~80V电流20mA3)MIC5281:输入:6V至120V,输出:1.2V~5V电流25mA4)LTC3639:输入:4V至150V,输出:3.3V电流100mA5)NCP785A:输入:25V至450V,输出:3.3V、5V、12、15V电流10mA6)XD308H:输入:18-600VDC,输出:3.3V、5V、12、15V,24V等,电流500mA.7)XD312:输入:15V-800VDC,输出:12V,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超宽电压输入 DC-DC电源转换器 发帖人:power189 发帖时间:2023-03-21 10:39:00
- XD31215-800Vdc超宽电压输入DC/DC电源转换器
- XD312升级替代传统变压器,适应各种电源电压输入:交流380V/220V/48V/36V/24V,或直流24/36/48V通用XD312电源模块、遥控器电源板、遥控器电路板1.XD312功能概述:XD312为超低功耗、超宽输入电压范围的DC—DC非隔离电源模块,具有转换高效率、高可靠性、体积小等特点,适应于仪器仪表/电流互感器/工业遥控器等产品。2.XD312产品特性:超宽输入电压范围:15-800VDC;*超低功耗:待机功耗低至5mW;*3.6W最大输出功率:*输出电压12V(其他输出电压可定制),*输出电流300mA(输入小于400VDC时),(恒流型可定制);*具有输出短路、过流保护...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: XD312 15-800V 超宽电压输入 DC/DC 发帖人:power189 发帖时间:2023-03-20 10:25:00
- Keysight是德EXR258A示波器2.5G带宽8通道
- Keysight是德EXR258A示波器2.5G带宽8通道认识InfiniiumEXR系列JIANG欢迎了解全新的InfiniiumEXR系列示波器。InfiniiumEXR系列功能强大、经济适用而且操作直观。整个系列包括8个型号,带宽覆盖500MHz至2.5GHz的范围,并配有4个或8个模拟通道,还可灵活选配数十种硬件和软件选件。的产品。电源引发的抖动(PSIJ)可能是数字系统中时钟和数据抖动的大来源之一。类似地,直流电源上的噪声通常是由这些系统中时钟和数据信号跳变形成的开关电流引起的。您想不想通过一种相对简单的方法来确定系统数据抖动有多少是PSIJ,直流电源上有多少噪声来自特定时钟、数据...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: Keysight是德EXR258A示波器 2.5G带宽8通道 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-05-12 20:11:00
- DW1000人员精准定位方案简单介绍
- 人员精准定位方案简单介绍DW1000IC通过提供准确的位置感知和通信,为实时定位和室内定位系统、基于位置的服务、无线传感器网络和物联网提供了一种新的方法符合IEEE802.15.4-2011UWB基于DecawayDW1000IC的无线收发模块将物体定位在室内10厘米的精度,即使移动速度高达5米/秒;高数据率通信无线传感器网络(WSN)最高可达6.8Mb/s;高达290m的通信范围通过相干接收机技术实现(取决于模式)标签密度高支持短包时长,半径20米内可达11000个;高度免疫多径衰落允许在高衰落环境中进行可靠的通信低功耗允许长时间使用电池操作(取决于模式)体积小允许在RTLS和WSN中实现...
- 所属专栏: 技术交流 标签: UWB定位 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-11-28 15:42:00
- UWB技术的精准定位,精确度达到10cm,DW1000芯片也太好用了吧!
- 关于DW1000芯片,很多人都已经很熟悉了。在精准定位这方面DW1000的应用很广泛,例如人在隧道工作时都需要非常精确的做定位。那DW1000是再适合不过了。符合IEEE802.15.4-2011超宽带标准。按照数据手册上应该最小误差在10厘米以内。DW1000的最远传输距离为450米(直视距离,非直视距离为45米)。芯片功耗低,可双向测距和定位,可作为室内定位。单电源电压:2.8V至3.6V数据传输速率:110kbit/s,850kbit/s和6.8Mbit/s;6频段:从3.5GHz至6.5GHz发射功率:-14dBm/-10dBm发射功率密度:<-41.3dBm/MHz支持数据包...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DW1000 UWB精准定位 UWB 发帖人:jiajun7987 发帖时间:2020-06-05 17:41:00
返回