结果:找到"WI-FI模块,物联网,九九物联,",相关内容1000条
  • (新品)九九物联AFM201T-EVB上手指南
  • AFM201T-EVBUSERGUIDEAFM201T-EVB上手指南简述九九物联根据市场需求推出WiFi+BLE产品,为了解决配网兼容性的痛点,采用标准的蓝牙配网,为了解决本地控制的通畅性,可切换为标准的蓝牙协议GATT实现profile配置。AFM201T-EVB作为模块的辅助衍生产品,支持模组的全引脚引出,通用的MicroUSB接口提供5V电压输出,用户可以通过USB转TTL进行固件更新,可以监控模组的debug打印信息。1材料准备硬件:A.MicroUSB供电线一根;B.杜邦线三根C.USB转TTL串口工具一个D.跳线帽或者镊子一个软件:A.PC上使用串口调试工具(推荐使用Secur...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: ,AFM201T,WIFI+BLE,99iot, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-07-15 13:14:00
  • 九九物联AFM201TAT+指令集V1.1
  • 物联网-新品新活动支持辅助-WiFi+BLE指令操作说明AFM201TAT+指令集V1.11、简述AT+应用集?AT即Attention,AT+指令集是通过加上用户易懂的字符标识形成一串功能组合命令。通俗易懂的命令,并且采用标准接口来收发AT命令,可通过一组简单命令完成设备的控制、数据传输,经过对原厂的标准指令集的优化和组合,用户可以不用理会底层的开发细节,能更加简单化地实现对Wi-Fi设备的操作。1.1指令可分为:基础指令,Wi-Fi控制指令,网络查询指令,网络数据传输指令(TCP/UDP指令)、提示指令1.2AT+指令格式2.Wi-Fi配网、建网相关实例2.1STATION模式,联网及相...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: ,WiFi+蓝牙,AT+ 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-07-11 13:28:00
  • 九九物联WiFi方案及相关固件下载链接
  • 九九物联WiFi方案及相关固件下载链接九九物联是一家专业的嵌入式产品的技术方案提供商,专注于WiFi模块硬件设计、固件定制、云平台和服务器对接等连接测试服务。九九物联与Realtek等行业伙伴达成了战略合作关系,推出一系列性能更优、精准定位的产品,为客户提供优化的WiFi嵌入式开发方案以及云端技术拼接和后台数据安全管理。九九物联在ARM嵌入式应用方面积累了丰富技术和市场经验,熟悉单片机市场,能够为产品远程控制提供稳定方案。提供App设计和云对接服务。以工程师真实体验为导向,为客户提供同步的测试服务以及二次开发服务。九九物联以智能硬件、仪器仪表为主要方向,提供LED调色灯、智能家电、wifi云...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,WiFi, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-04-28 15:36:00
  • 关于99IOT(九九物联)赠品区资料说明来围观吧
  • 因为大家需要这些资料,模块方案的有很多,传一个AFW121T的数据手册可能不能满足大家的开发需求,然后我把下载网址贴到这里,免费下载。可能有些不会下载或者懒得下载,我就下载好压缩包在这。最好还是去这供应商给的地址下载可能会有更新哦~~固件说明书下载:https://github.com/99iot/New-repository模组开发资料下载:https://github.com/99iot/Module-Development-Data.git整体方案资料下载:https://github.com/99iot/Programme-information.git另外还有疑问可以加群解答:这里...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 赠品资料 WiFi 发帖人:一只小pig 发帖时间:2019-03-28 16:33:00
  • 九九物联AFW127PIWi-Fi模块规格书
  • 概述AFW127PI是九九物联研发的一款低功耗小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的一个高集成度的无线射频芯片RTL8710BX和少数外围器件构成,芯片内置802.11b/g/n的Wi-Fi无线协议。内置ARMCortex-M4F处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,MCU中承载RTOS系统平台以及轻量级LWIP协议,九九物联通过对SDK的封装和优化,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4F处理核心,主频62...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,127PI,WIFI,8710BX,Realtek 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-12 16:42:00
  • 九九物联AFW126TOWi-Fi模块规格书
  • 概述AFW126TO是九九物联研发的一款低功耗小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的一个高集成度的无线射频芯片RTL8710BX和少数外围器件构成,芯片内置802.11b/g/n的Wi-Fi无线协议。内置ARMCortex-M4F处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,MCU中承载RTOS系统平台以及轻量级LWIP协议,九九物联通过对SDK的封装和优化,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4F处理核心,主频62...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,126TO,WIFI,8710BX,Realtek 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-07 11:16:00
  • 九九物联USBTOTTL3.3v串口规格书
  • USBTOTTL3.3v1工具简述USB转3.3v串口TTL功能板子,内置CH340的电平转换芯片、电源芯片及电源可控输出(默认上电输出),支持USB—A型公口和USB—MicroB型母口的接口选择。2功能接口2.1CH340?CH340是一个USB总线的转接芯片,可实现USB转串口的功能。?全速USB设备接口,兼容USBV2.0,外围元器件少(晶体、电容)。?硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。?可兼容CH341驱动。2.2TVS管保护作用?双向TVS管放置在USB信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。?单向TVS管对3.3v输出起到过...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WI-FI ,8710BX, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-06 14:03:00
  • AFW125TOWi-Fi模块规格书
  • 概述AFW125TO是九九物联研发的第六代小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的SoCRTL8710BX方案、内置ARMCortex-M4处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,经过专业的优化后,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4处理核心,主频62.5MHz?3.3-3.6VDC单电源供电?封装:邮票孔小尺寸:宽×长×厚度16.5×18×3.0mm1.2外设资源外设资源AFW125TOGPIOs11UART...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WI-FI 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-05 14:46:00
  • AFW121TWi-Fi模块规格书
  • 概述AFW121T是九九物联研发的第五代小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的SoC方案、内置ARMCortex-M4处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,经过专业的优化后,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4处理核心,主频62.5MHz?3.3VDC单电源供电?封装:邮票孔小尺寸:宽×长×厚度22×18×3.1mm1.2外设资源1.3Wi-Fi参数?标准:802.11b/g/n1x1?发射功率:11b:1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WI-FI 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-05 14:03:00
  • 基于单片机的WiFi透传设计
  • 简述  本文主要描述产品中使用单片机控制器设备完成IoTWi-Fi网络通讯的一些通讯设计要求,包含硬件连接,软件架构搭建,天线设计以及无线信号的测试方法。以便达到产品更好的软件架构以及射频性能。  本文应用于单片机控制器通过Uart串口或者SPI接口连接,通过AT+指令集驱动Wi-Fi芯片或者模组,并通过控制指令来连接网络,App以及云端服务器。  部分技术内容适用于RTL8710BX芯片,并以九九物联AFW121、AFW125系列模组适配用于举例。      1.3I/O端口状态  正常通讯,为初始化的I/O处于不确定状态,如果MCU有与模块的I/O连接实现控制,需要对模块的该I/O有上/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WI-FI 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-05 13:52:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: