结果:找到"WIFI",相关内容46条
- 具有wifi数传功能的计数器
- 需求:单片机+数码管显示+WIFI数传模块用单片机对AB两路反射式或对射式光电开关的脉冲的上边沿计数(大约几秒1个有效脉冲),检测到有效边沿后,在X秒的不应期内忽略后续到来的边沿,X秒后,才重新检测边沿。X可由使用者用旋钮式电位器连续设置,或用+/-按键设置,范围0.1到9.9秒,0.1秒步进。用数码管显示出B路的计数值,计数范围:0到99999;正常情况下,任意时刻A路计数器的值,B路计数器应该在10秒以内重现这个值。如果超过10秒仍然等不到B计数器重现这个值,就发出声光报警。将B路计数器的值写在WIFI模块端口上,等待云端软件读取。计数器有两个计数模式:手动清零模式、自动清零模式(可以设...
- 所属专栏: 项目外包 标签: wifi 物联网 计数器 发帖人:顶贴SMT厂 发帖时间:2022-09-10 00:20:00
- 物联网方案(合宙4G+NB+WIFI)、单片机开发
- 本人及伙伴具有3年物联网开发经验使用合宙模块AIR202/AIR302/AIR724等也可进行单片机开发欢迎有需要的朋友联系
- 所属专栏: 项目外包 标签: 物联网 4G NB WIFI 发帖人:来了来了 发帖时间:2021-05-08 09:22:00
- wifi芯片ESP8285与ESP8266的区别分析
- ESP8285比ESP8266多加了1MFlash。与ESP8266相比,其能耐高温达125摄氏度!且原有ESP8266源码程序可以原封不动移植使用。ESP-M1/M2模块核心处理器采用高性价比芯片ESP8285。该芯片在较小尺寸封装中集成了增强版的Tensilica’sL106钻石系列32-bit内核处理器,带片上SRAM。ESP8285拥有完整的wifi网络功能,既能够独立应用,也可以作为从机搭载于其他主机MCU运行。当ESP8285托管应用时,能够直接从外接Flash中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并且优化存储系统。此外ESP8285只需通过spi/SDIO接口或I2C...
- 所属专栏: 技术交流 标签: wifi 射频芯片 esp8285 esp8266 wifi模块 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-10-22 15:51:00
- Hi-Link模块说明和资料下载
- 版主勿删,这个是我方在商城出售产品的补充说明模块资料和开发工具下载地址:http://ybbhlk.hlktech.com:8090/filemanage/mobile在网站中下面四个板块中选择对应的模块选择下载即可。目前支持二次开发的模块是HLK-7688A\HLK-7628N购买二次开发版本后请联系客服要SDK,因文件比较大就不放这里了;除了上述二种模块,其他模块均不支持二次开发。使用过程中有遇到问题请联系客服让他找我们这边技术支持即可。一般模块的开发套件包含:模块、天线、测试底板、连接线、电源,如需开发套件请联系客服。商城链接HLK-M50:https://item.szlcsc.co...
- 所属专栏: 技术交流 标签: wiif模块 MTK7688A 2.4G\5.8G双频wifi 串口转wifi 发帖人:海凌科电子 发帖时间:2020-03-04 14:59:00
- (新品)九九物联AFM201T-EVB上手指南
- AFM201T-EVBUSERGUIDEAFM201T-EVB上手指南简述九九物联根据市场需求推出WiFi+BLE产品,为了解决配网兼容性的痛点,采用标准的蓝牙配网,为了解决本地控制的通畅性,可切换为标准的蓝牙协议GATT实现profile配置。AFM201T-EVB作为模块的辅助衍生产品,支持模组的全引脚引出,通用的MicroUSB接口提供5V电压输出,用户可以通过USB转TTL进行固件更新,可以监控模组的debug打印信息。1材料准备硬件:A.MicroUSB供电线一根;B.杜邦线三根C.USB转TTL串口工具一个D.跳线帽或者镊子一个软件:A.PC上使用串口调试工具(推荐使用Secur...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 九九物联 ,AFM201T,WIFI+BLE,99iot, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-07-15 13:14:00
- 九九物联AFM201TAT+指令集V1.1
- 物联网-新品新活动支持辅助-WiFi+BLE指令操作说明AFM201TAT+指令集V1.11、简述AT+应用集?AT即Attention,AT+指令集是通过加上用户易懂的字符标识形成一串功能组合命令。通俗易懂的命令,并且采用标准接口来收发AT命令,可通过一组简单命令完成设备的控制、数据传输,经过对原厂的标准指令集的优化和组合,用户可以不用理会底层的开发细节,能更加简单化地实现对Wi-Fi设备的操作。1.1指令可分为:基础指令,Wi-Fi控制指令,网络查询指令,网络数据传输指令(TCP/UDP指令)、提示指令1.2AT+指令格式2.Wi-Fi配网、建网相关实例2.1STATION模式,联网及相...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 九九物联,WiFi+蓝牙,AT+ 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-07-11 13:28:00
- 九九物联WiFi方案及相关固件下载链接
- 九九物联WiFi方案及相关固件下载链接九九物联是一家专业的嵌入式产品的技术方案提供商,专注于WiFi模块硬件设计、固件定制、云平台和服务器对接等连接测试服务。九九物联与Realtek等行业伙伴达成了战略合作关系,推出一系列性能更优、精准定位的产品,为客户提供优化的WiFi嵌入式开发方案以及云端技术拼接和后台数据安全管理。九九物联在ARM嵌入式应用方面积累了丰富技术和市场经验,熟悉单片机市场,能够为产品远程控制提供稳定方案。提供App设计和云对接服务。以工程师真实体验为导向,为客户提供同步的测试服务以及二次开发服务。九九物联以智能硬件、仪器仪表为主要方向,提供LED调色灯、智能家电、wifi云...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 九九物联,WiFi, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-04-28 15:36:00
- 九九物联AFW127PIWi-Fi模块规格书
- 概述AFW127PI是九九物联研发的一款低功耗小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的一个高集成度的无线射频芯片RTL8710BX和少数外围器件构成,芯片内置802.11b/g/n的Wi-Fi无线协议。内置ARMCortex-M4F处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,MCU中承载RTOS系统平台以及轻量级LWIP协议,九九物联通过对SDK的封装和优化,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4F处理核心,主频62...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 九九物联,127PI,WIFI,8710BX,Realtek 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-12 16:42:00
- 九九物联AFW126TOWi-Fi模块规格书
- 概述AFW126TO是九九物联研发的一款低功耗小体积嵌入式Wi-Fi模块,采用了Realtek的一个高集成度的无线射频芯片RTL8710BX和少数外围器件构成,芯片内置802.11b/g/n的Wi-Fi无线协议。内置ARMCortex-M4F处理核心,具有大容量(FLASH:1MBROM:512KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,MCU中承载RTOS系统平台以及轻量级LWIP协议,九九物联通过对SDK的封装和优化,可以满足多种嵌入式Wi-Fi无线通信应用。1基本参数1.1主要性能参数?ARMCortex-M4F处理核心,主频62...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 九九物联,126TO,WIFI,8710BX,Realtek 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2018-12-07 11:16:00
- WIFI灯具控制模块
- 功能及说明一、基本功能1、WIFI功能,支持802.11b/g/n。2、2路PWM调光接口。3、DC12V供电。4、1个用户指示灯(用户程序控制)。二、各部分电路说明1、供电接口:本模块采用DC12V供电,供电电流根据模块接的LED灯带功率选择,接口为5.08脚距的螺丝固定端子。2、单片机调试口:GD32F330F4单片机采用的SWD调试口,开发环境MIAR,开发工具为ST-LINKV2,资料中的程序为IAR开发环境。3、WIFI电路通过WIFI模块(ESP-12S或ESP-12F)实现的无线网络功能,支持802.11b/g/n,通过串口(115200,8,n,1)AT命令对WIFI模块进行...
- 所属专栏: 开源设计 标签: wifi灯具控制模块 发帖人:哧Joseph 发帖时间:2018-10-18 09:55:00
返回