结果:找到"WIZnet",相关内容11条
  • WIZnet以太网培训活动第三期主题“网络远程配置和固件升级”正式开始报名
  • WIZnet以太网培训活动第三期主题“网络远程配置和固件升级”正式开始报名......本次活动面向全社会,创客、工程师、实习生、技术员等等都可参加报名,想报名参加的朋友,请发邮件【姓名+公司全称+电话+QQ】发送到邮箱support@wisioe.com,收到邮件后,后面将会安排工作人员与您联系。如果您目前已在用W5500,遇到技术问题,现场需要技术支持,请在邮件中注明您产品或者项目名称,如【姓名+公司全称+电话+QQ+项目/产品名称+技术问题】发到邮箱support@wisioe.com以便我们的陈博士和苗工现场为您指导。提示:本次参加活动的朋友,请自带笔记本电脑。如果您自己有开发板,也可...
  • 所属专栏:谈天说地 标签: WIZnet 以太网技术 W5500 发帖人:ljfceo 发帖时间:Tue Nov 14 16:17:00 CST 2017
  • 炜世科技感恩回馈,W5500或W5100S模块免费送!
  • 感恩回馈:关注并分享“炜世科技”公众号即可免费获得炜世科技推出的W5100SIO模块与W5500IO模块其中一款,模块内部集成硬件协议栈操作简单、工作稳定;炜世科技提供丰富的连网测试例程及全程的技术支持。 活动介绍: 在本次活动期间,微信中搜索“炜世科技”关注该公众号并将活动文章分享到朋友圈的前100名公司级用户,可按照活动详情中的申请流程进行申请W5100SIO模块或W5500IO模块。 产品介绍: W5100S与W5500是WIZnet推出的高性能以太网接口芯片,内部集成全硬件TCP/IP协议栈+MAC+PHY。全硬件协议栈技术采用硬件逻辑门电路实现复杂的TCP...
  • 所属专栏:技术交流 标签: W5500 W5100S WIZnet代理商 W7500 W7500P W5500 W5300 发帖人:WSGustin 发帖时间:Tue Aug 14 19:48:00 CST 2018
  • 目前WIZnet性价比最高的一款以太网控制器 W5100S
  • 尊敬的用户您好,我司最新推出一款WIZnet的以太网产品W5100S,W5100S芯片以更新生产工艺,更高速的传输速率,更优惠的价格,是当前性价比最高的以太网控制器。 W5100S跟W5100相对比它降低了芯片内部的功耗和PHY的发热程度,W5100S支持高速SPI通信和8位的数据总线通信,跟W5500对比它减少了4路Socket,但是W5100S的4路Socket基本已经可以满足大部分用户的使用需求了。 全硬件以太网芯片连网只需要读写几个寄存器就可以了,内部还集成了MAC和PHY,大大的减少了以太网的研发周期,加快了项目的进展。 深圳炜世科技以最好的一站式...
  • 所属专栏:代售推荐 标签: WIZnet 性价比高 以太网 W5100S 炜世科技 发帖人:WSGustin 发帖时间:Wed Aug 01 15:11:00 CST 2018
  • WIZnetW5500系列培训活动之“MQTT协议讲解和实践(接入OneNET)”
  • 万物联网的时代已经到来,物联网也由当初的概念开始进一步落实。物联网通信协议当中发展最迅速、应用最广泛的就是MQTT,它是轻量级基于代理的发布/订阅的消息传输协议,并且可以通过很少的代码和带宽与远程设备连接。在本期培训中,我们将以STM32+W5500为硬件平台,一步步剖析MQTT的协议原理及其在OneNET平台的应用案例。赶紧报名吧,让我们一起领略MQTT和OneNET云平台的风采,系列免费培训活动本年度最后一期等你参加!活动主题:MQTT协议讲解和实践(接入OneNET)。活动时间:2018年1月20日(周六),活动为一天,上午10:00~12:00至下午13:00~16:30。活动地点:...
  • 所属专栏:谈天说地 标签: WIZnet W5500 MQTT w5500代理商 炜世科技 发帖人:ljfceo 发帖时间:Thu Jan 11 15:16:00 CST 2018
  • 关于我司提供W5500技术支持服务时间通知
  • DearAll,大家好,2017年度《WIZnet物联网通信协议详解系列培训活动》,已经圆满结束非常感谢参加WIZnet培训活动的广大朋友,对我们的支持与评价。希望我们举办的五期活动,能够帮助广大的物联网嵌入式工程师,深入了解以太网芯片性能特点(例如W5500/w5300/w5100),解决实际开发应用中遇到的以太网通信问题。只要大家有技术支持的需要,我们随时欢迎您的咨询。新春佳节即将来临,我司(深圳炜世科技有限公司)放假时间:2月11日-2月21日放假,正月初七(2月22号)正式上班。如果有技术问题咨询可通过发邮件support@wisioe.com给我们,收到邮件后,我们会记入下来,邮件...
  • 所属专栏:谈天说地 标签: W5500 WIZnet W5500代理商 技术支持 炜世科技 发帖人:ljfceo 发帖时间:Thu Feb 08 11:47:00 CST 2018
  • 一款内部集成ARMCortex-M0和全硬件TCP/IP协议栈以太网MCU--W7500
  • WIZnetW7500/W7500P是一款内部集成ARMCortex-M0和全硬件TCP/IP协议栈以太网MCU,内部资源丰富,是以太网联网产品单芯片解决方案,W7500是工业级芯片集成了MAC,外扩一个PHY芯片(如:IP101,其他PHY芯片,SWITCH芯片)即可联网,W7500P把IP101集成到芯片内部了,但是为商用级;W7500和W7500P的程序通用,用户根据自己的需求选择。深圳炜世科技作为WIZnet最佳代理商,设计了一款W7500开发板——W7500EVB,配套有丰富的例程和详细的用户手册。想了解更多信息,请联系我们(Email:support@wisioe.comTle0...
  • 所属专栏:谈天说地 标签: TCP/IP协议栈 W7500 W7500EVB 炜世科技 WIZnet W7500P 以太网芯片 发帖人:ljfceo 发帖时间:Tue Feb 27 10:05:00 CST 2018
  • 《物联网TCP/IP技术详解》--以太网技术培训交流活动
  • WIZnet以太网技术培训活动第三期圆满结束。第三期活动主要是围绕“如何将远程终端的固计升级”这个主题而展开讨论研究。我们炜世科技公司的苗工和包工,现场为大家讲解其实现的原理方法,并进行了演示操作给大家看。上次有很多报名参加的朋友由于临时工作缘故,导致不能参加的,请不要担心,还有机会可以再参加,活动会一直延续下去,我们炜世科技和WIZnet一起携手举办的活动,就是为那些想学习网络知识而无处可寻的朋友而提供的,我们主办活动的目的,就是为了学习和交流。我们的每次活动,现场都会提供这本书《物联网TCP/IP技术详解》给大家学习交流用。里面的内容都写的非常详细。我们每次实践操作的平台都是基于stm3...
  • 所属专栏:谈天说地 标签: 物联网 TCP/IP全硬件协议栈 以太网技术 WIZnet代理商 W5500炜世科技 发帖人:ljfceo 发帖时间:Mon Nov 27 11:38:00 CST 2017
  • WIZnet以太网技术培训活动火热报名中
  • 以太网培训活动第二期“常用应用层协议DHCP/DNS/NTP协议讲解和实现”WIZnet以太网技术培训活动火热报名中.....报名时间:2017年10月17日至2017年10月25日大家快来报名,现场培训课活动全程免费,免费提供工作午餐,第一次参加活动的朋友会有小礼品相送。本公司目前已设计出一款工业级标准的W5500IO模块,方便测试评估W5500,工程师无需为还要花费时间去画PCB,找物料,我们的产品W5500IO-P全部为您解决,模块已留出接线端口,您只需用全部精力去开发应用即可。大家实践的时候,现场会提供部分开发板W5500EVB-M3(STM32F103开发板+W5500设计的)。大...
  • 所属专栏:谈天说地 标签: W5500IO模块 WIZnet代理商 W5500炜世科技 W5500 以太网芯片 以太网模块 发帖人:ljfceo 发帖时间:Mon Oct 23 18:47:00 CST 2017
  • WIZnet活动主题:嵌入式WEB服务器搭建及HTTP(S)协议讲解
  • 想让你的产品可以像路由器一样通过网页就能配置和升级吗?想知道嵌入式WEB服务器如何搭建的吗?想一次性了解HTTP(S)/HTML/CSS/JavaScript/Ajux/WebSocket等主流技术吗?想就动手报名吧,系列免费培训活动倒数第二期等你参加!我们的活动已经举办了3次,本次是第四次举办。从事于嵌入式技术开发的工程师,在这个物联网的时代,嵌入式以太网技术是开发产品中不可或缺的一门技术。物联网产品无处不在,比如楼宇自动化,工业自动化设备,医疗设备,交通控制,智能电力管理,智能仪表,智能插排,智能家居,微型打印机,这些都是与我们生活和工作中息息相关。WIZnet华南区一级代理商深圳炜世科...
  • 所属专栏:谈天说地 标签: WIZnet 以太网技术培训 W5500代理商 w5500炜世科技 TCP/IP协议栈 嵌入式以太网 发帖人:ljfceo 发帖时间:Thu Dec 14 10:44:00 CST 2017
  • 分享以太网技术课件资料给大家学习
  • 嗨!大家好2017年10月28日,WIZnet以太网技术培训活动第二期圆满结束!第二期的主题为“DHCP、DNS、NTP协议讲解与实践”。本次活动中,大家互相交流,互相学习。感谢大家对我们WIZnet和代理商炜世科技一起举办活动的支持,大家能在百忙之中,抽出宝贵的周六时间,来我司参加活动,在此非常感谢!我们提供这样的平台,也是为了响应大家的期待,希望有一个活动平台能够讲解WIZnet以太网产品,让大家对以太网产品有更深入的了解。我们公司深圳炜世科技经研究决定,后期将继续和WIZnet合作一起携手举办技术交流活动平台,往后每期活动主题,将会更深入的讲解以太网TCP/IP协议和以太网产品应用场景...
  • 所属专栏:谈天说地 标签: WIZnet代理商 W5500代理商 TCP/IP协议 DHCP DNS NTP 活动 代理商炜世科技 发帖人:ljfceo 发帖时间:Wed Nov 01 13:57:00 CST 2017
返回

顶部