结果:找到"WIZnet代理商",相关内容843条
- 英集芯IP6805UIP6806IP6826IP6808无线充电芯片方案代理(附原理图规格设计资料)
- IP6805U全集成单芯片SOC5WTx方案;IP6806是一款5W/10W全集成单芯片Tx方案;IP6826、IP6808支持PDQC快充协议,支持5W-15W单线圈及多线圈应用。相关原理图/规格书/BOM等设计资料如附件。IP6805U_AA_DEMO_V1.1.rarIP6806IP6826设计资料.zipIP6808_DEMO_V1.4.rar致为无限科技张生英集芯无线充电方案一级代理商,提供原理/规格书/bom/pcb画板设计资料和技术支持;
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: P6806代理 IP6826代理 IP6808代理 发帖人:leon286336 发帖时间:2021-12-17 17:54:00
- MR25H10CDFEVERSPIN原厂代理商
- MR25H10CDFEVERSPIN原厂代理商库存现货价格很优势哦~~
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MR25H10CDF EVERSPIN EVERSPIN代理 EVERSPIN代理商 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2021-05-14 10:32:00
- IS61WV10248EDBLL高速异步SRAM
- 美国ISSI存储器公司的主要产品是高速低功耗SRAM芯片和中低密度DRAM芯片。该公司还设计和销售NOR闪存存储器产品以及高性能模拟和混合信号集成电路。近年来对复杂半导体存储器的需求已从个人计算机市场扩展到了汽车,通信和数字消费以及工业和医疗市场。这些存储产品需要增加内存内容,以帮助处理大量数据。ISSI代理商宇芯电子为广大用户提供解决方案及技术方面支持。接下来介绍一款ISSI具有ECC的1Mx8高速异步SRAM的一些特征方面知识.ISSIIS61/64WV10248EDBLL是非常高速,低功耗的1M字乘8位高速异步SRAM。IS61/64WV10248EDBLL采用ISSI的高性能CMOS...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: IS61WV10248EDBLL,异步SRAM,SRAM,ISSI代理商 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-08 16:08:00
- 外扩SRAMISSI代理商IS62WV102416EBLL
- IS62WV102416EBLL是低功耗16M位静态SRAM,以1024Kx16位组织。它采用的高性能CMOS技术制造。这种高度可靠的过程与创新的电路设计技术相结合,可以生产出高性能和低功耗的存储器件。当处于高电平(取消选择)或CS2为低电平(取消选择)或处于低电平时,CS2均为高电平且两者均为高电平时,器件假定在待机模式下,可以通过CMOS输入电平来降低功耗。使用芯片使能和输出使能输入可轻松扩展存储器。激活的LOWWriteEnable(低写使能)控制存储器的写入和读取。IS62WV102416EBLL采用JEDEC标准的48引脚BGA(6mmx8mm)封装。ISSI代理商宇芯支持供样及产...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 外扩SRAM,ISSI代理商,IS62WV102416EBLL,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-15 16:01:00
- Everspin非易失性MRAM切换技术
- Everspin在磁存储器设计,制造和交付给相关应用方面的知识和经验在半导体行业中是独一无二的。拥有超过600项有效专利和申请的知识产权组合,在平面内和垂直磁隧道结(MTJ)STT-MRAM位单元的开发方面处于市场领先地位。在数据中心,云存储,能源,工业,汽车和运输市场中部署了超过1.2亿个MRAM和STT-MRAM产品,为全球MRAM用户奠定了最强大,增长最快的基础。下面介绍关于切换MRAM技术切换MRAM使用1个晶体管,1个MTJ单元来提供简单的高密度存储器。Everspin使用获得专利的Toggle电池设计,可提供高可靠性。数据在温度下20年始终是非易失性的。在读取期间,传输晶体管被激...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin,非易失性MRAM,Everspin代理商 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-11 16:30:00
- 炜世科技感恩回馈,W5500或W5100S模块免费送!
- 感恩回馈:关注并分享“炜世科技”公众号即可免费获得炜世科技推出的W5100SIO模块与W5500IO模块其中一款,模块内部集成硬件协议栈操作简单、工作稳定;炜世科技提供丰富的连网测试例程及全程的技术支持。活动介绍:在本次活动期间,微信中搜索“炜世科技”关注该公众号并将活动文章分享到朋友圈的前100名公司级用户,可按照活动详情中的申请流程进行申请W5100SIO模块或W5500IO模块。产品介绍:W5100S与W5500是WIZnet推出的高性能以太网接口芯片,内部集成全硬件TCP/IP协议栈+MAC+PHY。全硬件协议栈技术采用硬件逻辑门电路实现复杂的TCP/IP协议簇,其应用具有简单快速、...
- 所属专栏: 技术交流 标签: W5500 W5100S WIZnet代理商 W7500 W7500P W5500 W5300 发帖人:WSGustin 发帖时间:2018-08-14 19:48:00
- 关于我司提供W5500技术支持服务时间通知
- DearAll,大家好,2017年度《WIZnet物联网通信协议详解系列培训活动》,已经圆满结束非常感谢参加WIZnet培训活动的广大朋友,对我们的支持与评价。希望我们举办的五期活动,能够帮助广大的物联网嵌入式工程师,深入了解以太网芯片性能特点(例如W5500/w5300/w5100),解决实际开发应用中遇到的以太网通信问题。只要大家有技术支持的需要,我们随时欢迎您的咨询。新春佳节即将来临,我司(深圳炜世科技有限公司)放假时间:2月11日-2月21日放假,正月初七(2月22号)正式上班。如果有技术问题咨询可通过发邮件support@wisioe.com给我们,收到邮件后,我们会记入下来,邮件...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: W5500 WIZnet W5500代理商 技术支持 炜世科技 发帖人:ljfceo 发帖时间:2018-02-08 11:47:00
- WIZnetW5500系列培训活动之“MQTT协议讲解和实践(接入OneNET)”
- 万物联网的时代已经到来,物联网也由当初的概念开始进一步落实。物联网通信协议当中发展最迅速、应用最广泛的就是MQTT,它是轻量级基于代理的发布/订阅的消息传输协议,并且可以通过很少的代码和带宽与远程设备连接。在本期培训中,我们将以STM32+W5500为硬件平台,一步步剖析MQTT的协议原理及其在OneNET平台的应用案例。赶紧报名吧,让我们一起领略MQTT和OneNET云平台的风采,系列免费培训活动本年度最后一期等你参加!活动主题:MQTT协议讲解和实践(接入OneNET)。活动时间:2018年1月20日(周六),活动为一天,上午10:00~12:00至下午13:00~16:30。活动地点:...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: WIZnet W5500 MQTT w5500代理商 炜世科技 发帖人:ljfceo 发帖时间:2018-01-11 15:16:00
- 分享以太网技术课件资料给大家学习
- 嗨!大家好2017年10月28日,WIZnet以太网技术培训活动第二期圆满结束!第二期的主题为“DHCP、DNS、NTP协议讲解与实践”。本次活动中,大家互相交流,互相学习。感谢大家对我们WIZnet和代理商炜世科技一起举办活动的支持,大家能在百忙之中,抽出宝贵的周六时间,来我司参加活动,在此非常感谢!我们提供这样的平台,也是为了响应大家的期待,希望有一个活动平台能够讲解WIZnet以太网产品,让大家对以太网产品有更深入的了解。我们公司深圳炜世科技经研究决定,后期将继续和WIZnet合作一起携手举办技术交流活动平台,往后每期活动主题,将会更深入的讲解以太网TCP/IP协议和以太网产品应用场景...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: WIZnet代理商 W5500代理商 TCP/IP协议 DHCP DNS NTP 活动 代理商炜世科技 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-11-01 13:57:00
- WIZnet以太网技术培训活动火热报名中
- 以太网培训活动第二期“常用应用层协议DHCP/DNS/NTP协议讲解和实现”WIZnet以太网技术培训活动火热报名中.....报名时间:2017年10月17日至2017年10月25日大家快来报名,现场培训课活动全程免费,免费提供工作午餐,第一次参加活动的朋友会有小礼品相送。本公司目前已设计出一款工业级标准的W5500IO模块,方便测试评估W5500,工程师无需为还要花费时间去画PCB,找物料,我们的产品W5500IO-P全部为您解决,模块已留出接线端口,您只需用全部精力去开发应用即可。大家实践的时候,现场会提供部分开发板W5500EVB-M3(STM32F103开发板+W5500设计的)。大...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: W5500IO模块 WIZnet代理商 W5500炜世科技 W5500 以太网芯片 以太网模块 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-10-23 18:47:00
返回