结果:找到"android",相关内容8条
- RTestMesser——致力于做最好用的Android可编程串口调试工具
- 作为嵌入式开发者,串口调试软件是必不可少的工具,但常用的SSCOM,STC-ISP,XCOM等串口调试助手都只能在Windows电脑上运行的PC端,而移动设备如手机、平板电脑,这个领域几乎是空白的。有鉴于此,为了方便广大开发者现场调试,我们开发了一款功能完善的移动端(Android)串口调试助手。RTestMesser,一款可编程的移动平台硬件设备串口调试工具,非常适合对嵌入式设备、物联网设备进行测试、调试和功能验证。为什么做这个应用?我司开发正在进行一个基于LoRa的项目,需要在各种场景进行实测,以获取如信号强度、丢包等数据。工程师拿着设备和笔记本电脑在周边十多栋楼层里面测试。来来回回,跑...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串口调试助手 Android 发帖人:天生爱做梦 发帖时间:2019-08-18 17:19:00
- 承接单片机嵌入式低功耗项目开发
- 济南铭尔智能科技,拥有专业技术团体,单片机嵌入式低功耗项目工业自动化项目定制开发,QQ:1701321942,期待您的合作!!!
- 所属专栏: 项目外包 标签: stm32 stm8 stc pic avr cpld android c程序 发帖人:铭尔智能科技 发帖时间:2019-01-12 13:21:00
- 单片机开发,苹果APP开发,安卓APK开发
- 微信号:yymlyc,QQ:2534882060,联系时请注明来自:立创商城,谢谢!
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机 ios app android apk 安卓 苹果 发帖人:Cyril2002 发帖时间:2018-11-16 12:45:00
- 智能LED控制器一站式解决方案,含主IC,PCBA,APP(IOS),APK(android)全套...
- 智能LED控制器一站式解决方案,含主IC,PCBA,APP,APK全套,也可分开购买定制单件,例可只要IOS软件APP,或安卓软件APK,或单片机IC,微信号:yymlyc,图片中的联系方式也可以,联系时请注明来自:立创商城,谢谢!此款12路控制器多种模式可自由组合!
- 所属专栏: 项目外包 标签: 智能 LED控制器 APP APK IOS Android 安卓 物联网 发帖人:Cyril2002 发帖时间:2018-11-15 11:20:00
- 招ios和安卓APP马甲封装上架外包人员
- 招ios和安卓APP马甲封装上架外包人员具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios或者Android的百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场。2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票娱乐游戏资讯攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我们...
- 所属专栏: 项目外包 标签: Android ios 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-23 22:18:00
- 招ios和安卓APP马甲封装上架技术人员
- 具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios+Android,百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场(需全部提交,其中之一有发布通过即可)2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票/娱乐/游戏/资讯/攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我...
- 所属专栏: 项目外包 标签: ios开发 android开发 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-22 15:21:00
- 基于USB单片机CH559的AndroidUSB通讯设计实例
- CH559内置USB全速HOST/DEVICE,可用于各种USB主机和设备应用。AOA协议是Google公司推出的用于实现Android设备与外围设备之间的USB通讯的协议,该协议拓展了Android设备USB接口的功能,本文档主要介绍了CH559通过AOA协议与Android设备配件模式进行通讯,并实现和APP数据交互。一、总体概述(1)、AOA协议AOA协议用于Android配件模式下通过USB与主机进行通信。基于AOA协议实现AndroidUSB通信方式称为配件模式。此模式下,与Android终端通讯的另一端设备称为Android配件,两者都必须支持AOA协议。在USB通讯过程中,An...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: CH559 android USB AOA 单片机 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-06-14 15:24:00
- 51单片机安卓AOA协议和Android设备USB通讯实例
- 单片机和安卓系统有线通讯可通过安卓设备上的MicroUSB接口来实现,主要有两种方式:①安卓设备做主机,MicroUSB工作在OTG模式下,这时可通过CH340芯片来实现USB转串口,实现安卓设备扩展串口。②安卓USB做设备,单片机USB做主机,对安卓设备供电,单片机USB作为通信发起方,这就要用到AOA协议。AOA协议是Google公司推出的用于实现Android设备与外围设备之间的USB通讯的协议,该协议拓展了Android设备USB接口的功能,本文主要介绍了51单片机CH559通过AOA协议与Android设备配件模式进行通讯,并实现和APP数据交互。一、总体概述(1)、AOA协议AO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 CH559 CH554 AOA 安卓 Android USB 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-05-24 09:52:00
返回