结果:找到"android开发",相关内容571条
- PY32F002A开发板,32位M0内核,最高20KB的flash,3KB的SRAM
- PY32F002A开发板为PY32F002A芯片提供了一个简易的硬件开发环境。开发板使用typec接口作为供电源。提供包括扩展引脚在内的以及SWD、Reset、Boot、Userbuttonkey、Resetkey、LED等外设资源。目前开发板已经可以在某宝购买。提供相关资料和技术支持。PY32F002A芯片介绍:PY32F002A系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达20Kbytesflash和3KbytesSRAM存储器,最高工作频率24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 开发板 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-03-01 16:48:00
- 启明智显分享:SSD201/202开发环境搭建
- SSD201/202开发环境搭建1、下载源码,并将源码拷贝到linux目录下。2、安装交叉编译链(1)解压gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gztar-xvfgcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gz-C.(2)配置环境vi~/.bashrc(3)修改环境变量在最末端添加:exportPHAT=/{项目路径}/gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf/bin:$PHAT(4)加载配置source~/.bashr...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SSD,开发环境,开发教程 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-12 10:43:00
- M032位单片机PY32F003030开发板,可替代ST、GD华大
- 该开发板支持PY32F003和PY32F030两种系列单片机。可以前往芯岭技术淘宝或者1688店铺购买。PY32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达32Kbytesflash和4KbytesSRAM存储器,最高工作频率32MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。PY32F003系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围1.7V~5.5V。芯片提供sleep和stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 开发板,开发工具,单片机 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-07-04 15:42:00
- 启明云端分享|采用BtoB设计的RK3399核心板【邮票孔,支持4K、H.265硬解码】
- 今天来为大家介绍一款启明云端采用BtoB设计的RK3399核心板,核心板为邮票孔,支持4K、H.265硬解码!概述:·IDO-SOM3909是基于RK3399系列CPU开发设计的一款高性能核心板·双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核,六核64位CPU·搭载Android7.1/8.1/9.0/LINUX系统,主频高达2.0GHz·采用Mali-T864GPU,支持4K、H.265硬解码·在超小PCB面积上,核心板板载LPDDR4,eMMC,PMIC和千兆PHY芯片,·扩展EDP、MIPI-DSI、HDMI、PCIE、TypeC、3路MIPI等接口和多达156路GPIO接口丰...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 开发板 发帖人:启明云端科技 发帖时间:2021-07-29 16:25:00
- 有偿请人帮忙开发苹果APP和安卓APP
- 有一个蓝牙通信控制的APP开发需求,需要同时开发安卓和苹果APP,如果仅会其中的一个也可以先行开发一个。目标需求明确,功能相对简单,有能力的朋友请联系我,价格可以具体商量。麻烦加我微信:
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 有偿开发 发帖人:binspace 发帖时间:2019-09-08 14:36:00
- 第三方开发案例样本
- 最近申请加入第三方服务的朋友比较多,总有人问,为什么我案例,不能审核通过。嘉立创第三方服务平台,我们对服务商能力需要评估,是对客户负责,也是对服务商负责,您写的案例只有草草几句,无章节,描述内容或与标题不相关,客户是不会选择你的,客户只会选择案例看起起来还行,客户心中才会为您加分,才会选择您。所以,为了一次性通过审核,请详细描述您开发案例,请勿在案例或图片里写联系方式,案例不符合规范的,审核不会通过的开发案例样本一、【项目名称】第三方开发案例样本二、【开发团队简介】(选填,填写了可以让客户更多了解您,接单机会更多)1、学历或工作背景2、开发经历,做哪些项目3、熟悉平台、善长领域三、【项目亮点...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机开发 嵌入式开发 发帖人:第三方服务专员 发帖时间:2018-12-21 14:05:00
- STM32开源制作计步、脂肪测量器,原理图+驱动程序共享
- 当今的手环和手表都已经被做烂了,但是还没有一款能测量脂肪的。大家可以参考一下,脂肪测量的精度跟医院上万的设备没有比较过,还是与欧姆龙等专门的脂肪测量设备比较过,测量的误差在5%以内。硬件:CPUSTM32L151三轴LIS3DHTR锂电池140mAh液晶1.3寸OLEDFlashS25FL032触摸芯片TTP224锂电池充电LTC4054电源TPS78230(三片)蓝牙模块HM-06或者HM-11脂肪测试通道切换LW066A脂肪测量的运放AD8534ARU250mA输出、低成本、四通道、单电源运算放大器AD8534ARU介绍:AD8534是单通道、双通道和四通道轨到轨输入与输出、单电源放大器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32的开发 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-10-24 21:20:00
- TSM12模块
- 有需要的电18123798909,QQ1060977079丁生
- 所属专栏: 技术交流 标签: TSM12MC开发 发帖人:ADS触摸IC 发帖时间:2018-05-09 09:53:00
- 招ios和安卓APP马甲封装上架外包人员
- 招ios和安卓APP马甲封装上架外包人员具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios或者Android的百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场。2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票娱乐游戏资讯攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我们...
- 所属专栏: 项目外包 标签: Android ios 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-23 22:18:00
- 招ios和安卓APP马甲封装上架技术人员
- 具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios+Android,百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场(需全部提交,其中之一有发布通过即可)2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票/娱乐/游戏/资讯/攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我...
- 所属专栏: 项目外包 标签: ios开发 android开发 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-22 15:21:00
返回