结果:找到"app开发",相关内容577条
- PY32F002A开发板,32位M0内核,最高20KB的flash,3KB的SRAM
- PY32F002A开发板为PY32F002A芯片提供了一个简易的硬件开发环境。开发板使用typec接口作为供电源。提供包括扩展引脚在内的以及SWD、Reset、Boot、Userbuttonkey、Resetkey、LED等外设资源。目前开发板已经可以在某宝购买。提供相关资料和技术支持。PY32F002A芯片介绍:PY32F002A系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达20Kbytesflash和3KbytesSRAM存储器,最高工作频率24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 开发板 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-03-01 16:48:00
- 启明智显分享:SSD201/202开发环境搭建
- SSD201/202开发环境搭建1、下载源码,并将源码拷贝到linux目录下。2、安装交叉编译链(1)解压gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gztar-xvfgcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gz-C.(2)配置环境vi~/.bashrc(3)修改环境变量在最末端添加:exportPHAT=/{项目路径}/gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf/bin:$PHAT(4)加载配置source~/.bashr...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SSD,开发环境,开发教程 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-12 10:43:00
- 关于软件
- 为什么嘉立创的软件也开始跟流氓挂*了?各种更新,广告很多,。到现在的居然连带个关闭退出功能也都没有了?占着我那一丁点的内存空间很爽吗??打开了APP就是没有关闭退出的,非要在任务管理器里删除进程的??
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创APP 发帖人:苹果派 发帖时间:2022-07-07 16:17:00
- M032位单片机PY32F003030开发板,可替代ST、GD华大
- 该开发板支持PY32F003和PY32F030两种系列单片机。可以前往芯岭技术淘宝或者1688店铺购买。PY32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达32Kbytesflash和4KbytesSRAM存储器,最高工作频率32MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。PY32F003系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围1.7V~5.5V。芯片提供sleep和stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 开发板,开发工具,单片机 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-07-04 15:42:00
- 2022最完备原生电商多端发布支持源码及定制
- 2022最完备原生电商多端发布支持源码及定制系统经过大规模性能测试前后端交互测试集团客户已发布运营多年前端除具备电商基础功能延申细节功能丰富运营商业模式可自定义系统具备快速发布上线功能商城集成IM、直播、小视频等纯原生语言想测试只需appstore搜索“凡凡”免费下载测试使用简要功能介绍:系统支持android、ios、小程序、h5等版本注册登录:注册新用户(手机yanzheng注册)/登录(手机号密码登录、短信快捷登录、微信登录、苹果ID登录、多方式登录同步)/用户协议及隐私/忘记密码/帮助中心商城首页(大集):商品搜素功能/消息中心/顶部一级分类左右切换/全部分类查看/幻灯片轮播显示/新...
- 所属专栏: 项目外包 标签: app 发帖人:fatieyi 发帖时间:2022-03-07 10:23:00
- 启明云端分享|采用BtoB设计的RK3399核心板【邮票孔,支持4K、H.265硬解码】
- 今天来为大家介绍一款启明云端采用BtoB设计的RK3399核心板,核心板为邮票孔,支持4K、H.265硬解码!概述:·IDO-SOM3909是基于RK3399系列CPU开发设计的一款高性能核心板·双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核,六核64位CPU·搭载Android7.1/8.1/9.0/LINUX系统,主频高达2.0GHz·采用Mali-T864GPU,支持4K、H.265硬解码·在超小PCB面积上,核心板板载LPDDR4,eMMC,PMIC和千兆PHY芯片,·扩展EDP、MIPI-DSI、HDMI、PCIE、TypeC、3路MIPI等接口和多达156路GPIO接口丰...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 开发板 发帖人:启明云端科技 发帖时间:2021-07-29 16:25:00
- 第三方开发案例样本
- 最近申请加入第三方服务的朋友比较多,总有人问,为什么我案例,不能审核通过。嘉立创第三方服务平台,我们对服务商能力需要评估,是对客户负责,也是对服务商负责,您写的案例只有草草几句,无章节,描述内容或与标题不相关,客户是不会选择你的,客户只会选择案例看起起来还行,客户心中才会为您加分,才会选择您。所以,为了一次性通过审核,请详细描述您开发案例,请勿在案例或图片里写联系方式,案例不符合规范的,审核不会通过的开发案例样本一、【项目名称】第三方开发案例样本二、【开发团队简介】(选填,填写了可以让客户更多了解您,接单机会更多)1、学历或工作背景2、开发经历,做哪些项目3、熟悉平台、善长领域三、【项目亮点...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机开发 嵌入式开发 发帖人:第三方服务专员 发帖时间:2018-12-21 14:05:00
- TSM12模块
- 有需要的电18123798909,QQ1060977079丁生
- 所属专栏: 技术交流 标签: TSM12MC开发 发帖人:ADS触摸IC 发帖时间:2018-05-09 09:53:00
- 寻安卓APP马甲苹果马甲上架
- 高报酬寻安卓APP马甲iOS马甲上架,您有技术,我有钱彩票马甲包上架!我们不做预付款,过一个给一个的钱!可以接受的看下面↓做个原生或混合壳的APP,需要有强更和推送功能(用极光)。做这个APP主要是为了苹果审核用的,你审核过后我会调用我自己的东西,你做的东西就是审核用的。或者你不用原生也可以,我给你个wap网址你来封装,只要能审核通过就可以LOGO、产品名称、应用描述、关键词、介绍图、开发者账号、极光账号,软著,我们都会提供联系扌口扌口:992875809
- 所属专栏: 人才需求 标签: ios 安卓 马甲包上架 app开发 发帖人:sfafas 发帖时间:2017-12-01 10:30:00
- 招ios和安卓APP马甲封装上架技术人员
- 具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios+Android,百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场(需全部提交,其中之一有发布通过即可)2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票/娱乐/游戏/资讯/攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我...
- 所属专栏: 项目外包 标签: ios开发 android开发 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-22 15:21:00
返回