结果:找到"arduino",相关内容21条
- 到目前为止,最强大最灵活的Nucleo/Arduino扩展板
- 新一代Nucleo扩展板V3板出炉了,修正了以前的bug,功能大幅度增强了。经过测试,所有功能均ok。这一版基本堪称完美了。扩展板既可以独立插电工作,又可以插入Nucleo工作,构成双STM32处理器。外设资源和引脚资源全部共享。Schematic_Nucleo扩展板_V5_2022-11-26.pdf在通用2x10p接口区,插入DAC856216bitDAC模块。用跳线帽接好VCC/GND,通信接口可以用软件模拟SPI/I2C/UART。这样,任何引脚不不超过2x10p的模块,都可以插入到这个2x10p中,无需连接任何杜邦线。这个是到目前为止,最强大的创意,绝无仅有。我已经在这个插口上,把...
- 所属专栏: 开源设计 标签: STM32, Nucleo, Arduino 发帖人:minichao 发帖时间:2022-11-29 09:51:00
- ESP32+SX1276实现LoraWAN节点,基于Arduino
- 使用DoitESP32DevKit核心板+SX1276(安可信Ra02或Ra07)实现LoraWANClassA节点通信(调通即可)IDE:PlatformIO语言:Arduino第一阶段:调通即可,PCB尺寸布局没有要求人员要求:1.熟悉Lora(非常重要)或LoraWan2.时间充裕
- 所属专栏: 项目外包 标签: ESP32 LoraWAN Arduino SX1276 发帖人:蓝蓝的布丁 发帖时间:2022-02-08 17:04:00
- 请问哪里有立创eda能用的arduinounor3板子模型?
- 我希望找到立创eda里直接可用的arduinounor3模型,直接可用3D显示的,所有元器件都有的。在网上找了很多,能找到arduinouno的pcb,但是里面没有元件,或者是eagle等格式,到立创eda里三维显示不正确。另外一些在立创开源平台里找到的,能够正确三维显示,但是没有找到原版的arduinounor3,都是和原版不一样的板子。
- 所属专栏: PCB设计 标签: arduino 发帖人:smarthu 发帖时间:2021-12-24 16:54:00
- 基于涂鸦ArduinoSDK制作的幻彩灯带
- 作者:金拱门门神基于涂鸦ArduinoSDK制作的幻彩灯带物料清单硬件(4)RGB灯带数量:1淘宝10元ArduinoUno数量:1淘宝25元涂鸦CBU模组数量:1涂鸦提供PCB数量:1捷配免费打样步骤1.戳我立即创建产品2.在涂鸦平台进行产品配置(第一步:选择自己所需的功能,后期涂鸦自动将选择的功能加入到SDK中方便调用)(第二步:配置面板,可以选择公版面板,也可以自己DIY,下载涂鸦云测APP即可体验)(第三步:根据需要选择模组并购买,下载资料有我们需要的SDK哟)3.使用AD绘制PCB(这里CBU模组相当于通讯模块并不是主控,所以设计一块通讯板对接ArduinoUno)4.买件焊接5....
- 所属专栏: 技术交流 标签: Arduino,嵌入式 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-30 17:02:00
- 用MCP2515做can总线
- 我用立创做的原理图,然后转成PCB制作打样。出现的问题是:arduno程序中,对CAN的初始化是成功的,但是用周立功的CAN总线分析仪,找不到CAN数据。大家能帮我看看什么问题吗?谢谢!
- 所属专栏: 单片机开发 标签: mcp2515 can arduino 发帖人:youga 发帖时间:2020-04-21 16:51:00
- arduino学习笔记15制作第一个电路单led闪烁
- arduino学习笔记15制作第一个电路单led闪烁做任何一个电路之前,一定要先了解电路中原件的参数,其工作电压,工作电流等。第一个实验咱们用到的LED从网上查找资料得知,其工作电压一般为1.5-2.0V,工作电流一般为10-20ma,反向击穿电压为5V。控制板逻辑电路供电为5V。根据以上参数假设LED工作电压选用1.7,工作电流选用15ma,限流电阻=(总电压-LED电压)/电流,所以限流电阻=(5-1.7)/0.015=220Ω。首先需要从arduino官方网站下载其编译软件,地址是http://arduino.cc/en/Main/Software笔者使用的平台为win732位,如果大...
- 所属专栏: 开源设计 标签: arduino电子制作 发帖人:天南北斗 发帖时间:2019-03-06 21:56:00
- arduino学习笔记8数字输入-(arduino学习笔记更新)
- 在数字电路中开关(switch)是一种基本的输入形式,它的作用是保持电路的连接或者断开。Arduino从数字I/O管脚上只能读出高电平(5V)或者低电平(0V),因此我们首先面临到的一个问题就是如何将开关的开/断状态转变成Arduino能够读取的高/低电平。解决的办法是通过上/下拉电阻,按照电路的不同通常又可以分为正逻辑(PositiveLogic)和负逻辑(InvertedLogic)两种。在正逻辑电路中,开关一端接电源,另一端则通过一个10K的下拉电阻接地,输入信号从开关和电阻间引出。当开关断开的时候,输入信号被电阻“拉”向地,形成低电平(0V);当开关接通的时候,输入信号直接与电源相连...
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-12-02 15:17:00
- arduinoa学习资料
- arduino学习笔记arduino学习笔记1-什么是arduino?要了解arduino就先要了解什么是单片机,arduino平台的基础就是AVR指令集的单片机。1、什么是单片机?它与个人计算机有什么不同?一台能够工作的计算机要有这样几个部份构成:中央处理单元CPU(进行运算、控制)、随机存储器RAM(数据存储)、存储器ROM(程序存储)、输入/输出设备I/O(串行口、并行输出口等)。在个人计算机(PC)上这些部份被分成若干块芯片,安装在一个被称之为主板的印刷线路板上。而在单片机中,这些部份全部被做到一块集成电路芯片中了,所以就称为单片(单芯片)机,而且有一些单片机中除了上述部份外,还集成...
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-11-29 22:54:00
- arduino并行控制多个舵机程序
- 用扫描的思想,依次对多个舵机进行控制,当速度足够快就可以认为是同时控制的!下面是一些程序,可供参考#include<Servo.h>Servoservo1;//建立Servo实例Servoservo2;constintservo1Pin=8;//servo1接Pin8constintservo2Pin=9;//servo2接Pin9constintevery1=15;constintevery2=15;intservo1Target=0;intservo2Target=0;intservo1Dir=10;intservo2Dir=1;intposOfServo1=90;intpo...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 舵机 arduino 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-24 14:56:00
- ATmega328,328p,328pa,328pb的区别在哪
- 我想画个电路板,程序用arduinouno,但是芯片选型看到有mega328,328p,328pa,328pb,这些都有什么区别,还是都可以直接用
- 所属专栏: 技术交流 标签: mega328,arduino 发帖人:cheny3922 发帖时间:2018-09-29 10:19:00
返回