结果:找到"eda专业版,自定义BOM",相关内容1000条
- 自定义的网络标识符号,从库里拿出来的时候,全局网络名不自动显示
- 第一个网络标签是自己建立的,第二个是系统自带的。我的目的是自己建个3V3网络标签,方便操作。但当把3V3网络标签从库里拿出来,全局网络名不自动显示,还得手动打开,怎么解决。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自定义网络标识 发帖人:xxzs 发帖时间:2024-03-31 11:28:00
- 专业版存在打开大文件后白屏问题
- EDA专业版从2.xx版本后就发现打开相同文件后速度变慢一直也没反馈最近要重新更改以前的旧板子尺寸较大160mmx403mm大小,元件560个,打开时内存占用超过2.4G必然白屏,观察到的最大占用是3.8G无论是客户端还是网页版亦或者是下单助手同样现象。使用均为最新版本的EDA专业版今天还测试了2.1.40版本结果一样反馈只是为了更好的使用这个软件期待修复
- 所属专栏: PCB设计 标签: EDA专业版 发帖人:独来独往 发帖时间:2023-11-25 15:54:00
- 怎么批量修改无件的值?比如电阻K在后面加上%1精度,电容105后面加电压V
- 用立创eda做BOM资料非常的累都是导出手工分类,器件管理只能替代不能编辑。还有器件标准化用着也累效率低一个个换不摸鱼都不行,想着用全局搜索来编辑,但发现无用的显一堆ID,图页,加入BOM,有用的信息比如位号值不显示,这个状态头部在哪设置,或者有什么方法实现我要的功能?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA专业版 发帖人:赛成科技 发帖时间:2023-06-14 10:31:00
- EDA专业版本自动布线太慢
- EDA专业版本自动布线太慢,但是标准版很快,请帮忙分析原因。附件为PCBPCB_BGA扩容.zip
- 所属专栏: 技术交流 标签: EDA 专业版本 自动布线 发帖人:Rayple 发帖时间:2023-05-09 20:37:00
- 立创EDA专业版可以导出交互式BOM表单吗
- 立创EDA专业版可以导出交互式BOM表单吗?AD和立创标准版都能用插件,像这样的:https://www.bilibili.com/video/BV12F411z7t9/?vd_source=3d0e286d695b61ee17471629138cb89ehttps://www.bilibili.com/video/BV1Fa41127R8/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.0&vd_source=3d0e286d695b61ee17471629138cb89e专业版有这个功能吗?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创EDA专业版 交互式BOM 发帖人:雪山飞喵ovo 发帖时间:2023-03-03 11:40:00
- 什么时候eda专业版可以支持自定义BOM,导出类似InteractiveBOM
- 1.什么时候eda专业版可以支持自定义BOM导出呢?类似AD那样,有一些BOM模板,然后根据模板导出BOM,有时候BOM是需要一个固定格式的,里面包含一些信息,现在的虽然可以定义导出列,但是还是要手动调整bom2.专业版提供了焊接交互工具,但是必须在软件里面,不像InteractiveBOM那样,导出html,然后用其他设备打开,这样在某些场合更实用,或者可以安装插件,提供一些api自己定义插件也可以,像kicad那样
- 所属专栏: 原理图设计 标签: eda专业版,自定义BOM 发帖人:悠悠三千在 发帖时间:2022-09-27 15:18:00
- 搞个自定义图纸搞得好懵
- 看完教程,还是很懵。总是提示库重名,还是啥啥啥的,删了重建也不行。唉,用了10几年的ad,还是先用着吧。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自定义图纸 发帖人:工程师小二 发帖时间:2022-09-21 09:41:00
- 专业版原理图自制图页自定义属性位置乱跳
- 还是老问题,自制图页上的自定义属性位置随机的,不能固定。在符号库里面位置都是居中排列好了的,但是新建工程时位置就变了。而且变化了的位置也不是固定的,偶尔重新打开位置是正确的,但是大部分时间打开位置都是错乱的。如下图所示,在库里面编辑好了都是居中位置,但是到具体工程里面打开就这样了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版EDA 发帖人:cqtl84 发帖时间:2021-12-14 11:42:00
- 如何自定义元器件
- 第一次使用EDA,然后看使用手册,只有基础库和元件库可选,如果我要制作一个原理图的模块某个元器件是个小模块PCBA板,我要怎么自定义元器件呢?麻烦高手们指导下,谢谢。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 自定义元器件 发帖人:Asheng 发帖时间:2020-10-09 16:56:00
- 由立创贴片时元件的Comment能不能按自己的写?
- 我们请立创贴片提供BOM时,元件的Comment与你SCH库不一样(如511)但DesignitemID还是立创库的(如0603510Ω(5100)1%)对你加工应该有没有影响?版主JLCSMT有这样例子:这里看Comment似乎没有按照立创Sch库格式填写,但是版主又说:按照上图第1处理解按照立创库Comment格式很重要(理解为不能自己改),再按照上图第2处理解为材料是按照立创“编号”为准的与Comment没什么关系(可以自己定义)。而且由此得到一个副产品:可以用你自己的封装(管脚要与立创的一致),只要你填写立创可贴片表里面的材料“编号”就可以了。这就相当于回答了我前面一个“改元件参数后...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SCH BOM 自定义参数 SMT 发帖人:southsun 发帖时间:2018-04-01 10:51:00
返回